Cavi di ricarica CCS Tipo 1 compatti - La soluzione di ricarica ottimale fino a 125 kW

30.07.2024
Cavi di ricarica CCS Tipo 1 compatti per potenze di ricarica fino a 125 kW

I cavi di ricarica in DC della famiglia CHARX connect compact di Phoenix Contact includono ora la nuova classe di potenza di 125 kW.

I nuovi cavi di ricarica CCS dello standard di ricarica Tipo 1 sono adatti alle stazioni di ricarica in DC più piccole e alle wall box in DC con potenza di ricarica fino a 125 kW. Grazie al loro design ergonomico e alle dimensioni compatte, sono stati progettati per soluzioni di flotta e applicazioni nel settore pubblico e commerciale.

Il concetto di sigillatura del connettore di ricarica in DC garantisce un uso confortevole e sicuro all'aperto, così come la maggiore flessibilità del cavo, che ne migliora la maneggevolezza, soprattutto in condizioni di freddo.

I sensori di temperatura integrati permettono una misurazione precisa della temperatura direttamente sui contatti di potenza del connettore di ricarica in DC - il processo di ricarica può essere interrotto in caso di surriscaldamento, per proteggere l'utente dai pericoli e la stazione di ricarica dai danni.

Con questo ampliamento della famiglia di prodotti, Phoenix Contact consente la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica intelligente e collegata in rete: CHARX connect compact supporta applicazioni Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Home (V2H) e quindi l'utilizzo efficiente dell'energia generata in modo rigenerativo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications