Comunicazione KNX trasparente e sicura fino a 1.200 mA

20.02.2025
STEP POWER per sistemi bus KNX

Come primo alimentatore KNX sul mercato, STEP POWER di Phoenix Contact è dotato di una bobina d'induttanza KNX attiva e grazie al display a colori integrato fornisce tutte le informazioni sullo stato KNX a colpo d'occhio. In questo modo si uniscono efficienza e diagnostica in loco.

KNX è uno standard potente e flessibile per l'automazione di edifici. Consente infatti di integrare perfettamente diversi controllori per l'illuminazione, il riscaldamento, l'aria condizionata, le veneziane, i sistemi di sicurezza, la gestione dell'energia e altro ancora. L'alimentatore KNX STEP POWER garantisce una comunicazione fluida sul bus. È il primo alimentatore KNX con corrente nominale di 640 mA dotato di una bobina d'induttanza KNX attiva. Si adatta in modo dinamico al carico collegato delle utenze KNX e aumenta l'efficienza del sistema bus fino a una comunicazione KNX di 1.200 mA. A differenza delle tradizionali bobine d'induttanza KNX passive in commercio, garantisce il pieno utilizzo di 1.200 mA senza andare in saturazione magnetica. Il display a colori integrato fornisce inoltre tutte le informazioni rilevanti sullo stato di KNX a colpo d'occhio. Non solo riflette lo stato attuale del sistema, ma fornisce anche una serie di informazioni attraverso il menu. Viene utilizzato principalmente per configurare, eseguire diagnostiche ed espandere il sistema KNX.
Ciò comporta una serie di vantaggi per gli utenti e gli operatori dell'impianto: le uscite BUS e AUX possono essere visualizzate separatamente l'una dall'altra, in modo da poter restringere l'analisi dei guasti. Anche il comportamento del sovraccarico nel tempo viene memorizzato nel dispositivo e può essere richiamato tramite il display. Non appena il sistema KNX viene resettato, il runtime, ma non il runtime totale del dispositivo, viene azzerato in modo da poter stabilire il momento esatto in cui si è verificato il guasto. L'ingresso a range esteso, sia in corrente alternata che in corrente continua, ne consente l'utilizzo in tutto il mondo e compensa le fluttuazioni di rete in modo da non influire sulla comunicazione KNX. Le connessioni a leva Push-in integrate completano la gestione dell'alimentatore per il sistema bus STEP POWER.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications