Cavo di ricarica in megawatt CCS fino a 1.000 kW: l'High Power Charging viene reinventato

07.05.2025
Cavi di ricarica CCS CHARX connect professional raffreddati con potenza di ricarica fino a 1.000 kW

La seconda generazione di connettori di ricarica HPC CHARX connect professional raffreddati a liquido di Phoenix Contact trasmette fino a 1 MW in Boost Mode. Grazie a questa potenza di ricarica, non solo le auto elettriche possono essere ricaricate in pochi minuti, ma anche i veicoli di servizio dotati di batterie di grandi dimensioni tornano rapidamente al lavoro.

Con la seconda generazione di connettori di ricarica CCS CHARX connect professional raffreddati a liquido, Phoenix Contact porta la ricarica HPC ultraveloce a un nuovo livello: in Boost Mode è possibile trasmettere 1.000 kW, in modalità continua 800 kW. Ciò è possibile grazie a un sistema di raffreddamento di nuova concezione, in cui il refrigerante, facile da manutentare ed ecologico, viene convogliato direttamente attraverso i nuclei di potenza per un raffreddamento particolarmente efficiente.

L'ergonomia migliorata nella zona dell'impugnatura, la struttura flessibile del cavo e il peso ridotto del connettore di ricarica in megawatt CCS rispetto alla prima generazione assicurano un utilizzo comodo e facile con al contempo una maggiore potenza di ricarica.

La parte frontale del connettore e tutti i contatti del nuovo connettore di ricarica HPC possono essere sostituiti facilmente, senza aprire la custodia e senza far fuoriuscire il refrigerante. Ciò consente una manutenzione conveniente e sostenibile. Oltre al confezionamento standard delle estremità dei cavi, Phoenix Contact offre su richiesta anche sistemi di connessione personalizzati a livello di potenza, segnali e raffreddamento per supportare i produttori nella costruzione delle loro stazioni di ricarica HPC. Inoltre, il cavo di ricarica CCS consente un rilevamento affidabile delle perdite e la fatturazione dei processi di ricarica in conformità alle leggi si calibrazione, grazie all'integrazione della tecnologia di misurazione a quattro fili.

Grazie all'enorme potenza di ricarica del connettore di ricarica in megawatt CCS, non solo le auto elettriche possono essere ricaricate in pochi minuti. Anche i veicoli di servizio con batterie di grandi dimensioni tornano al lavoro in tempi rapidi. Richiedono elevate potenze di ricarica per ottenere tempi di ricarica accettabili. Con la sua ampia gamma di prodotti, Phoenix Contact offre anche molti altri componenti armonizzati tra loro per le applicazioni con High Power Charging.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications