Verkotetut valaistusratkaisut All Electric Society -puistossa Enemmän tehokkuutta, laatua ja kestävyyttä.
Tiivistelmä
Älykkäiden valaistusjärjestelmien käyttöönotto All Electric Society -puistossa on vaikuttava esimerkki siitä, miten nykyaikainen teknologia voi auttaa teollisuusyrityksiä selviytymään kohtaamistaan haasteista. Ne tarjoavat digitaalisen viestintäinfrastruktuurin, joka tukee yrityksiä niiden pyrkiessä kestävämpään ja tehokkaampaan toimintaan digitalisaation avulla ja edistää tehokkaasti sektorikytkentää.
Erikoisvalaisinpylväät takaavat tarpeiden mukaisen, toimivan valaistuksen koko puistoalueella. Anturi integroituna huomaamattomasti alempaan valonheitinelementtiin
Älykkäitä valaistusratkaisuja varten
Teollisuusyrityksiin sekä kaupunkeihin ja kuntiin kohdistuu jatkuvia paineita vähentää käyttökustannuksia, lisätä tehokkuutta ja täyttää samalla korkeat turvallisuus- ja ympäristöstandardit.
Myös kiinteistöjen valaistus on osa tätä palapeliä. Phoenix Contactin All Electric Society -puisto Blombergissa osoittaa, miten tämä pulma voidaan ratkaista räätälöidysti ja tulevaisuutta ajatellen.
Myös koko paviljongin valaistus on liitetty keskitettyyn valaistuksen ohjausjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että oikea valo on käytettävissä aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan koko All Electric Society -puiston alueella
Älykäs valaistus: tehokas ja kestävä
Miten tämä voidaan toteuttaa tehokkaasti ja kestävästi? Vastaus löytyy älykkäiden valaistusjärjestelmien käyttöönotosta, jotka tarjoavat paljon muutakin kuin pelkkää valoa.
Phoenix Contactin Blombergissa sijaitsevassa All Electric Society -puistossa valaistusjärjestelmä on olennainen osa puiston yleistä energianhallintaa. Samalla se tarjoaa tarvittavan viestintäinfrastruktuurin verkon eri laitteille, toimilaitteille, antureille, energiankuluttajille ja generaattoreille.
Jokainen pylväs on liitetty langattomasti kokonaisjärjestelmään LoRaWANin kautta ja integroitu tietoverkkoon
Enemmän valoa, enemmän turvallisuutta
Puistoon on vapaa pääsy, ja se on avoinna ympäri vuorokauden. Sen vuoksi siitä on tehtävä turvallinen, houkutteleva ja helppokulkuinen hämärässä ja pimeässä. Koko valaistuskonsepti on kutsuva, tunnelmallinen ja harmoninen. Tämä tarkoittaa sitä, että puistosta, joka on jo suunnittelultaan houkutteleva, tulee yrityksen käyntikortti myös yöllä.
All Electric Society -puiston valaisinpylväät ovat todellisia moniosaajia. LED-valaistus sekä liikkeen ja valoisuuden tunnistimet sijaitsevat yläosassa. Niiden alapuolella sijaitsevat kaiuttimet ja erityiset LED-järjestelmät, joilla voidaan tuottaa värillistä valoa tunnelmavalaistusta varten.
Myös latauspuiston autokatokset on valaistu. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä myös puiston yleisen turvallisuuden ja käyttömukavuuden kannalta
All Electric Society -puiston valaistuksen kokonaisteho on noin 7,8 kW. Muun muassa tähän tarkoitukseen käytettävien LED-katuvalojen enimmäistehonkulutus on 36 wattia ja valotehokkuus noin 91 lumenia/watti. Niitä voidaan himmentää portaattomasti ja ilman viivettä.
Näin All Electric Society -puiston valaistustasoa voidaan säätää kysynnän ja kävijätiheyden mukaan. Puistoon on asennettu useita antureita ja toimilaitteita, kuten liiketunnistimia, jotka on liitetty valaistusjärjestelmään. Jos puistossa ei ole kävijöitä, valaistustaso himmenee noin 40 %:iin normatiivisista arvoista. Jos liikettä havaitaan, järjestelmä toimii täydellä teholla. Tämä täyttää vaatimukset ja takaa mahdollisimman suuren turvallisuuden kulkureiteillä.
Näin voidaan täyttää normatiiviset vaatimukset ja samalla saavuttaa lisäsäästöjä. Perinteiseen valaistukseen verrattuna tämä tehokkaan LED-tekniikan muunnelma yhdistettynä älykkääseen ja tarvelähtöiseen ohjaukseen on noin 80 % tehokkaampi ja siten kestävämpi.
Älykäs viestintäratkaisu perustana
Tämän edellytyksenä on älykäs viestintäratkaisu, joka yhdistää valaistusjärjestelmän koko puiston kanssa. Ratkaisu tarjoaa räätälöityjä laitteistoja, yksilöllistä palvelua, suorituskykyisen ja avoimen IoT-käyttöympäristön sekä intuitiivisen ohjelmiston.
Yhdessä nämä komponentit muodostavat joustavan ja tehokkaan järjestelmän, joka parantaa valaistuksen laatua, vähentää käyttökustannuksia ja optimoi energiankulutuksen. Puiston ohjausjärjestelmä on yhdistetty grovez.io-IoT-käyttöympäristöön, jota käytetään katuvalaistuksen ohjaamiseen.
Myös puiston portaiden kaiteet on valaistu. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä myös puiston yleisen turvallisuuden ja käyttömukavuuden kannalta
Näin järjestelmä toimii
Laitteisto koostuu LoRaWAN-yhteensopivista valaisinohjainyksiköistä (LCU) tai segmenttiohjainyksiköistä (SCU). LoRaWAN mahdollistaa pitkän kantaman ja vähäisen energiankulutuksen yhdistettynä päästä-päähän-salaukseen perustuvaan korkeatasoiseen siirtoturvallisuuteen, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi laajoilla ulkoalueilla. Ohjaimet muodostavat yhteyden yksittäisistä valaisimista tai valaisinryhmistä yhdyskäytävään. Nämä yhdyskäytävät toimivat rajapintana ohjausyksiköiden ja muiden kiinteistönhallintajärjestelmien väliselle viestinnälle ja tiedonsiirrolle.
IoT-käyttöympäristö on järjestelmän keskeinen osa. Kaikki ympäristöantureiden, sääilmaisimien ja osallistuvien järjestelmien toimintatilojen tiedot yhdistyvät tässä. Puiston tiedot tallennetaan keskitetysti ja yhdistetään toisiinsa.
Ohjelmisto ja sen selkeästi järjestetty kojelauta mahdollistavat järjestelmän täydellisen hallinnan milloin tahansa ja paikasta riippumatta. Toimintoihin kuuluvat reaaliaikainen valvonta, energia-analyysit, valaistustilanteiden suunnittelu ja automatisointi sekä hälytysjärjestelmä järjestelmässä ilmenevien poikkeamien ja vikojen varalle.
Älykkäiden valaistusjärjestelmien käyttöönotto All Electric Society -puistossa on vaikuttava esimerkki siitä, miten nykyaikainen teknologia voi auttaa teollisuusyrityksiä selviytymään kohtaamistaan haasteista. Energiatehokkaiden LED-valojen ja älykkään, tarvelähtöisen ohjauksen käyttö vähentää merkittävästi energiankulutusta. Myös käyttökustannukset pienenevät ja turvallisuus paranee.
Kaiken kaikkiaan esimerkki osoittaa, että älykäs valaistus tarjoaa paljon muutakin kuin pelkkää valoa: se voi tarjota digitaalisen viestintäinfrastruktuurin, josta myös yritykset voivat hyötyä matkalla kohti suurempaa kestävyyttä ja tehokkuutta digitalisaation avulla.
Yhteenveto
Älykkäiden valaistusjärjestelmien käyttöönotto All Electric Society -puistossa on vaikuttava esimerkki siitä, miten nykyaikainen teknologia voi auttaa teollisuusyrityksiä selviytymään kohtaamistaan haasteista. Ne tarjoavat digitaalisen viestintäinfrastruktuurin, joka tukee yrityksiä niiden pyrkiessä kestävämpään ja tehokkaampaan toimintaan digitalisaation avulla ja edistää tehokkaasti sektorikytkentää.