Elektroniikkakotelosta AS-Interfacen kytkentäkaappimoduuliin Yhteistyössä Phoenix Contactin kanssa Pepperl+Fuchs kehitti ME-IO-kotelon kytkentäkaappimoduuliin.
Asiakasprofiili Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs GmbH on yksi markkinajohtajista automaatiotekniikan elektronisten antureiden ja komponenttien kehittämisessä ja valmistuksessa. Mannheimissa vuonna 1945 perustettu yritys tarjoaa ratkaisuja tehdas- ja prosessiautomaatioon.
Haaste
Järjestelmävalmistuksessa – esim. juomateollisuudessa – kustannustehokkaat ja asennusystävälliset ratkaisut ovat entistä tärkeämpiä. Kompaktit moduulit alemmalla kenttätasolla korkeine kytkentäpistemäärineen ovat edelleen harvinaisia. Tiiviissä yhteistyössä Phoenix Contactin kanssa Pepperl+Fuchs kehitti kytkentäkaappimoduulin KE5 tämän puutteen korjaamiseksi.
Ainutlaatuisen kotelorakenteensa ansiosta KE5 tarjoaa ratkaisevia etuja asennuksen, kaapeloinnin ja huollon kannalta
Ratkaisu
Uuden laitteen tie suunnittelusta loppukäyttäjälle on usein pitkä. Siksi ei ole lainkaan itsestään selvää, että loppukäyttäjän yksityiskohtaiset laitevaatimukset näkyvät jo komponenttien suunnittelussa.
"Koska Phoenix Contact on elektroniikkakoteloiden ja piirikorttiliitäntätekniikan asiantuntija, pystyimme viemään juomateollisuuden järjestelmäasennuksen vaatimukset komponentteihin saakka", muistelee Konrad Kern, Pepperl+Fuchs GmbH:n tehdasautomaation tuotepäällikkö Mannheimissa.
"AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) on merkittävä täyttölinjojen johtaville valmistajille", toteaa Kern. Toimilaite- ja anturiliitäntöjen väylätiedonsiirron standardiksi kehitetty AS-i tarjoaa optimaalisen hinta-laatu-suhteen, mutta se on suosittu myös hajautettuna interface-järjestelmänä yksinkertaisuutensa ja joustavuutensa vuoksi.
Koska Phoenix Contact on elektroniikkakoteloiden ja piirikorttiliitäntätekniikan asiantuntija, pystyimme viemään juomateollisuuden järjestelmäasennuksen vaatimukset tarkasti komponentteihin saakka.
Tuotteet ME-IO-monitoimikotelot
ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot sopivat erityisesti sovelluksiin, joissa on vähän asennustilaa ja jotka edellyttävät paljon toimintoja. Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöityjen moduulien, kuten ohjausten ja I/O-moduulien kokoamisen.
Yhteenveto
Sovelluslähtöiset ratkaisut syntyvät osapuolten varhaisessa ja tiiviissä yhteistyössä. Tämän osoittavat Phoenix Contact elektroniikkakoteloiden ja liitäntätekniikan asiantuntijana sekä Pepperl+Fuchs AS-i-järjestelmien innovaattorina.
Järjestelmäasennuksen vaatimuksiin voitiin kehittää innovatiivinen kytkentäkaappimoduuli juomien täyttölinjoilla käytettäväksi. Kotelon tekee erityisen tehokkaaksi innovatiivinen liitäntätekniikka, ja johdotus suoritetaan helposti ja ilman työkaluja push-in-jousivoimapistokkeen avulla. Koodattavat pistokkeet voidaan irrottaa lukitusjärjestelmän avulla nopeasti huoltoystävällistä laitevaihtoa varten. Moduulien välinen tiedonsiirto tapahtuu väyläliittimen kautta.