22.02.2024

Fuld vindkraft mod cyberkriminalitet Phoenix Contact beskytter vindmøller og andre producenter af vedvarende energi mod cyberkriminalitet med effektive sikkerhedsløsninger.

Vindenergianlæg i landskabet

Resumé

Det behøver ikke at være et komplet blackout, hvis energiforsyningen angribes – selv fjerntliggende vindenergianlæg er nu forbundet med netværk, hvilket gør dem til et lukrativt mål for hackere. Det er her, Hauke Kästing, som medlem af Phoenix Contact Securitys serviceteam, ser sig selv som sparringspartner for anlægsproducenter, investorer og operatører af vindenergianlæg: Sammen er målet at finde de rigtige måder at beskytte vindmøller mod cyberkriminalitet på.

Med mGuard har Phoenix Contact en router med integreret firewall i sit program. Men teknologi alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. Phoenix Contacts tjenester består derfor primært i at støtte kunderne med en omfattende 360° sikkerhedsanalyse. Og især for eksisterende systemer er det vigtigt at afklare, hvilke opgraderingsmuligheder der findes for gamle systemer, og hvordan den eksisterende automatisering kan opgraderes så effektivt som muligt. Hele processen er uafhængig af producenten.

Hauke Kästing foran en vindmølle

Specialist i industriel sikkerhed: Hauke Kästing

Trillioner i skader på grund af cyberangreb

De globale økonomiske tab forårsaget af cyberkriminalitet er enorme – over en billion amerikanske dollars alene i 2020, som afsløret i undersøgelsen "The Hidden Costs of Cybercrime" af McAfee, en af de førende virksomheder inden for onlinebeskyttelse. Mens hackere oprindeligt fokuserede på traditionel kontor-IT, udvides aktivitetsområdet nu i stigende grad til at omfatte automatisering.

Lyksalighedens ø eksisterer ikke længere. Hauke Kästing slutter sig til Phoenix Contact for at beskytte vindmøller og andre producenter af vedvarende energi mod cyberkriminalitet med effektive sikkerhedsløsninger. Kästing er derfor en af de personer hos Phoenix Contact, der gør bæredygtig handling sikker. Sikker mod kriminelle angreb. Allerede som lille dreng flyttede Kästing ud til Hohe Asch i Extertal – den bakke, der med sine 371 meter over havets overflade er så prædestineret til at høste udbyttet af vindenergi. I 1998 blev den første fælles vindmølle sat i drift her i Lipper Bergland med en stor portion pionerånd. Med en mastehøjde på 77 meter er den mølle, som Nordex har bygget, en dværg sammenlignet med de nuværende maskiner. 600 kW strøm fra dengang kan sammenlignes med 3,5 MW i dag. To nye Enercon-møller har været i drift over Blomberg siden 2020.

Generer og beskyt værdifuld elektricitet

Dengang var Hauke Kästing stadig fascineret af vindenergi i almindelighed, men i dag koncentrerer den uddannede radio- og tv-tekniker sig om at gøre vindenergianlæg sikre. I dag kan sikkerhed inden for vedvarende energiproduktion ikke længere reduceres til lokal driftssikkerhed. Kästing er specialist i IT-sikkerhed hos Phoenix Contacts Competence Centre Services. Den stigende sammenkobling af anlæg og den kommunikative forbindelse mellem hele vindmølleparker har medført en ny trussel: cyberkriminalitet.

Når vinden blæser, strømmer energien – uden kul, gas eller olie. Vindenergianlæg er et reelt aktiv for energiomstillingen – og de er også en god måde at tjene penge på. Men det hele fungerer kun, hvis møllerne kører rundt. Med den nuværende automatiseringsteknik er hovedformålet at øge effektiviteten. Det sker f.eks. gennem fuldautomatiske justeringer af vinger og naceller ved hjælp af elektriske drev. Deres opgave: De holder vindmøllehovedet optimalt i vinden – eller fjerner det helt, hvis vinden blæser for kraftigt. Hvad ville der ske, hvis uautoriserede personer med masser af kriminel energi ubemærket ændrede indgrebsgrænser i styringen eller deaktiverede automatiske slukningssystemer?

Med mGuard har vi en router med en integreret firewall i vores program. Men teknologien alene giver langt fra tilstrækkelig beskyttelse.

Hauke Kästing, Specialist i IT-sikkerhed
Vindenergianlæg i en kornmark

Vindenergi eller vindmøller, der maler korn: Begge dele er vigtige for folks basale behov

Fra en stand-alone-løsning til et netværkssystem

"De første vindenergianlæg var helt klart stand-alone-løsninger og tilsvarende modstandsdygtige over for cyberkriminalitet," siger Hauke Kästing, når han ser tilbage. "Hvis der var noget, der ikke virkede, var der nogen, der måtte tage derud." I dag sender moderne netværkssystemer derimod ikke kun fejlprotokoller, driftsdata eller alarmer. Faktisk åbner de også op for muligheden for at optimere driften via fjernadgang. Hackere har nu en klar vej til at forårsage skade eller afpresse operatører ved at introducere ransomware og lamme systemerne. Ransom er det engelske ord for løsesum.

Det er her, Hauke Kästing, som medlem af Phoenix Contact Securitys serviceteam, ser sig selv som sparringspartner for systemproducenter, investorer og operatører. Sammen er vi nødt til at finde de rigtige måder at beskytte vindenergianlægget mod cyberkriminalitet på. "Med mGuard har vi en router med en integreret firewall i vores program. Men teknologi alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse," siger familiefaderen. Phoenix Contacts tjenester består derfor primært i at støtte kunderne med en omfattende 360° sikkerhedsanalyse. Og især for eksisterende systemer er det vigtigt at afklare, hvilke opgraderingsmuligheder der findes for gamle systemer, og hvordan den eksisterende automatisering kan opgraderes så effektivt som muligt. Hele processen er uafhængig af producenten.

Investering i sikkerhed mod cyberkriminalitet

For Hauke Kästing er mennesker i værdikæden lige så vigtige. "Hvad nytter den bedste firewall, hvis servicepersonale på f.eks. et hotel får en virus, når de downloader en firmwareopdatering og derefter importerer den forurenede fil direkte ind i systemet bag firewallen næste dag?" Enhver, der virkelig tager sikkerhed alvorligt, må også stole på og holde deres medarbejdere ansvarlige. Ifølge Kästing er hackerangreb altid velforberedte og planlagt lang tid i forvejen. Og med et ængsteligt blik på krigen i Ukraine, bestræbelserne på mere energiautonomi og udbygningen af "vedvarende energi": sikkerhed bliver stadig vigtigere. "Interessen vokser mærkbart, og vi har set en massiv stigning i forespørgsler siden efteråret 2021. Emnet er langsomt ved at trænge ind i folks hoveder. Trusselsbilledet er der – hvor trist det end er."

Det er derfor værd at investere i sikkerhed mod cyberkriminalitet. For manden fra den lille landsby Eschenbruch i Lippe ligger der dog også en personlig passion bag, som har rødder i hans egen barndom. Den 50-årige kommer fra en landbrugsbaggrund. "Min bror overtog driften der," siger han og drager en sammenligning mellem vindenergi og vindmøller, der maler korn. "I begge tilfælde taler vi om en grundlæggende forsyning af mennesker – med mad eller elektrisk energi."

Forfatter: Thorsten Sienk

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag