Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Bæredygtig og effektiv – Brownfield-produktionsanlæg Fuldt digitaliseret og sikker med 60 % tidsbesparelse under engineering og implementering.

Tre mænd står foran den åbne styretavle på Serum Institute of India

Kundeprofil


To mandlige ansatte på Serum Institute of India

Serum Institute of India

Serum Institute of India i Pune er en af verdens største vaccineproducenter. Der produceres omkring 1,5 mia. doser vaccine hvert år, som sælges over hele verden.

Virksomheden blev grundlagt i 1966 af Dr. Cyrus Poonawalla med det formål at producere livsvigtige immunbiologiske præparater, som indtil da var en mangelvare i Indien og blev importeret til høje priser.

Udfordring


Åben styretavle med Phoenix Contact-komponenter hos Serum Institute of India

Digitalisering og forbedring af bæredygtighed

Bæredygtighed og digitalisering i Brownfield må ikke forsømmes. Forbruget på fabrikkerne skal optimeres, og CO2-fodaftrykket skal reduceres – både i eksisterende anlæg og i nybyggeri. Ud over udfordringerne giver digitaliseringen også muligheder for at øge effektiviteten og dermed forblive konkurrencedygtig. Digitalisering er nøglen til bæredygtig produktion baseret på data. Disse data skal indsamles og analyseres for at opnå den størst mulige gennemsigtighed i forbrug og processer. For kun den, der ved, hvor ressourcerne bliver brugt, kan udvikle redskaber til at minimere forbruget og optimere processerne.

For at få fat i disse data var det første skridt at registrere, gemme og visualisere mere end 300 maskiner og processer med henblik på tilslutning til SCADA-systemet. En række forskellige kommunikationsprotokoller og forbindelsen mellem OT og IT var udfordringerne i projektet. Data Collection Box blev brugt til at indsamle de nødvendige data fra de eksisterende anlæg uden at bringe certificeringer eller igangværende drift i fare.

Tal, data og fakta: Serum Institute of India som reference

Løsning


Digital Factory - OT møder IT, grafik
Digital Factory – grafik om bæredygtighed
Digital Factory – logo for Industrial Cyber Security
Digital Factory - OT møder IT, grafik

For at kunne overholde de lovede vaccineleverancer og undgå dyre, ressourcekrævende nedetider er det vigtigt at undgå nedetid for enhver pris. Procesgennemsigtighed og registrering af afvigelser hjælper med at genkende og eliminere nye defekter, f.eks. på grund af materialetræthed, før de overhovedet opstår.

Digital Factory – grafik om bæredygtighed

Den fuldstændige gennemsigtighed i processer og forbrug fungerer også som en nøgle til større bæredygtighed, da virksomheden nu har et bedre overblik over ressourceeffektiviteten takket være datatransparensen og derfor kan foretage optimeringer med hensyn til bæredygtighedsbalancen.

Det sikrer ensartet kvalitet, høj proceseffektivitet og sparer værdifulde ressourcer.

Digital Factory – logo for Industrial Cyber Security

Ud over dataregistrering og -behandling kunne vi imponere med vores omfattende cybersikkerhedsekspertise og certificering i overensstemmelse med IEC 62443 og opnåede dermed et sikkerhedsniveau 2 fra Serum Institute of India, hvilket var ekstremt vigtigt for denne medicinal virksomhed for f.eks. beskytte opskrifter og processer til vaccineproduktion mod uautoriseret adgang.

Åbenheden i PLCnext Technology gør det nemt at forbinde OT og IT sikkert og at betjene forskellige grænseflader. Nu kan vi ikke bare producere mere effektivt og dermed mere bæredygtigt, men også beskytte vores IP.

Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation på Serum Institute of India

Fordele

  • Øg produktiviteten: Indsaml, gem og visualisér procesdata
  • Optimering gennem brug af kunstig intelligens og maskinel læring
  • Forbedring af bæredygtighed ved hjælp af datatransparens
  • 360° cybersikkerhed i overensstemmelse med IEC 62443
  • Reduktion af konstruktionstiden med 60 % takket være den prækonfigurerede Data Collection Box-løsning
Forbindelse mellem OT- og IT-verdenen

Konklusion

Åbenheden i vores PLCnext Technology var en stor fordel i dette projekt: Det betød, at de mange grænseflader kunne betjenes. Det ville ikke have været muligt med et proprietært system. Som en åben og skalerbar grænseflade normaliserer IIoT-frameworket de meget forskellige data. Det muliggør en oversættelse til kundens eksisterende SCADA-system og forbinder således OT og IT. Ud over dataregistrering og -behandling kunne vi imponere med vores omfattende cybersikkerhedsekspertise og certificering i overensstemmelse med IEC 62443 og opnåede dermed et sikkerhedsniveau 2 fra Serum Institute of India.