Uygulama örneği ·
2024-08-21

All Electric Society Park – sektör entegrasyonu nasıl çalışır? Batarya depolama sistemi ve enerji yönetimi ile esneklik.

All Electric Society Parkı sektör entegrasyonu

Kısa özet

Sanayi şirketleri, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerjileri giderek daha fazla kullanıyor. Elektrik üretiminin değişkenliği burada bir zorluk teşkil etmektedir. Fazla enerjiyi depolamak ve yoğun yük zamanlarında kullanmak için etkili bir enerji yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde enerji maliyetleri artacaktır.

Merkezi, büyük ölçekli bir batarya depolama sistemi aracılığıyla esneklik ve verimlilik sağlayan Phoenix Contact All Electric Society Park buna iyi bir örnektir. Bu depolama sistemi, güç kesintilerini telafi eder ve güneş enerjisinin sürdürülebilir kullanımını sağlar.

Batarya depolama sistemi barındıran beyaz nakliye konteyneri

Phoenix Contact'ın Blomberg, Almanya'daki All Electric Society Park'ında batarya depolama sistemi

Tam potansiyelden yararlanma

Sanayi şirketleri, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için giderek daha fazla yenilenebilir enerjilere yöneliyor. Ancak not edin: Şirkete ait fotovoltaik sistemlerden elde edilen elektrik kullanılarak sürdürülebilirlik kesinlikle geliştiriliyor. Ancak, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin değişkenliği genellikle sürekli endüstriyel süreçlerin ihtiyaçlarına ters düşmektedir. Sürdürülebilir, iklim açısından nötr ve verimli üretim için yeşil, temiz enerji hayali yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Etkili bir enerji yönetim sistemi olmadan, fazla enerji bütünsel olarak optimize edilmiş bir şekilde depolanamaz ve yoğun yük zamanlarında verimli bir şekilde kullanılamaz. Bu da yüksek enerji maliyetlerine yol açabilir. Şirketler, kendi elektrik üretimleri yeterli olmadığında şebekeden pahalı elektrik satın almak zorunda kalmaktadır. Enerji depolama sisteminin esnekliği bütünsel olarak optimize edilmiş bir şekilde kullanılmazsa, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma potansiyeli genellikle kullanılmadan kalır veya en azından sadece kısmen kullanılır.

Almanya'nın Blomberg kentindeki Phoenix Contact All Electric Society Park'a bir göz atmak durumu açıklamaya yardımcı olacaktır: büyük miktarlarda kendi elektriğini üretmek ve mümkün olduğunca bağımsız olmak All Electric Society Park'ın en önemli hedefleridir. Ve elektrik çevre dostu kaynaklardan gelmelidir. Bu hedeflere ulaşmak için son derece optimize edilmiş ve aynı zamanda çok esnek bir enerji sistemi şarttır.

Akü depolama sistemi olmadan imkansız

İstenen esnekliğin görünmez ayağı, büyük ölçekli merkezi batarya depolama sistemidir. Windtree'nin renkli tasarımı ve modern, yarı saydam ziyaretçi merkezinin şık cam cephesi ile karşılaştırıldığında oldukça sönük kalmaktadır. Ama geri kalanı onsuz imkansız olurdu. Sonuçta, All Electric Society Park'taki enerji akışlarını esnek hale getiriyor.

Phoenix Contact'tan Dipl.-Ing. Holger Krings, All Electric Society Park'ın enerji sisteminin planlanmasına yardımcı oldu ve kullanımı için batarya depolama sistemini tasarladı. "Uygulamada, birçok yerinde enerji sistemi, güneş enerjisi fazlası için esnek kullanım seçenekleri sunmaktadır. Ancak bunlar genellikle yetersizdir. Batarya depolama sistemleri genellikle bina operasyonlarında yeterli esneklik olmadığında en iyi çözümdür."

Tamamı Elektrikli Toplum Parkı'ndaki talep şu anda 1,2 MWh'dir. Merkezi büyük ölçekli batarya depolama sistemi bir enerji depolama konteynırına yerleştirilmiştir ve 78 batarya modülü ve merkezi bir dönüştürücü içerir. Gereksinimlere bağlı olarak 1 MVA'ya kadar güç çekilmesine izin verir. Bu, örneğin komşu e-mobilite şarj parkındaki Yüksek Güç Şarjı nedeniyle oluşan güç piklerinin telafi edilmesinde özellikle yararlıdır.

Şarj parkında bulunan 225 kVA kapasiteli daha küçük bir başka batarya depolama sistemi, depolama sistemini tamamlar ve öncelikle bir güç yükseltici olarak işlev görür. Tersine, depolama sistemi PV sisteminden üretilen fazla enerji ile şarj edilebilir ve daha sonra kullanılabilir hale getirilebilir. İki depolama sistemi toplamda 1,5 MWh'ye kadar kapasiteye sahiptir. Bu, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin sürdürülebilir kullanımını artırır ve verimli enerji yönetiminin kapsamını büyük ölçüde genişletir.

Kontrol bileşenlerine sahip bir batarya depolama sisteminin yapısı

Batarya depolama sistemleri farklı kategorilerde çok çeşitli bileşenler içerir

Yük yönetiminin avantajları

Dinamik elektrik tarifelerinden yararlanma
Batarya depolama sistemleri, elektrik tarifeleri uygun olduğunda şebekeden alınan elektrikle şarj etmek için kullanılabilir. Bu enerji daha sonra tarifeler yüksek olduğunda kullanılabilir. Bunun sürdürülebilirlik hedefiyle bağlantılı olması gerekmez, ancak ekonomik açıdan ilginç olabilir. Fiyat farkı yeterince yüksekse, tek başına bir akü sistemi satın almaya değebilir.

Pik yüklerin azaltılması (pik tıraşlama)
Pik yüklerden kaynaklanan ani yüksek güç tüketimi nedeniyle yüksek maliyetlerden kaçınmak için, şebeke bağlantı noktasındaki güç tüketimini izlemek mantıklıdır. Bu, sanayi şirketleri ve birçok ticari işletme için norm olan kayıtlı tüketim ölçümlü şebeke bağlantıları için geçerlidir. Burada, batarya depolama sistemi her bir çeyrek saatlik aralığın güç çıkışını kararlaştırılan sınırlar içinde tutmaya yardımcı olabilir.

yerel tüketim zirveleri için "Boost" gücü
"Takviye" güç sağlanması, pik tıraşlamaya benzer. Öncelikle yerel olarak yetersiz altyapı kapasitesini telafi eder. Aynı zamanda, şebeke bağlantısında potansiyel olarak maliyetli güç piklerinin önlenmesine yardımcı olur, yani bir pik tasarrufu etkisi de vardır. Mevcut altyapı genellikle yeterli boyutta olmadığından, HPC şarj altyapısını ilk etapta mümkün kılan şey genellikle budur.

Kamu şebekesi için kontrol gücü sağlanması
Önemli ölçüde daha yüksek düzenleyici gerekliliklerle ilişkili olsa da, kontrol gücü piyasasına katılım büyük ölçekli batarya depolama sistemleri için de ilgi çekici olabilir. Öte yandan, bu temelde başka amaçlar için eşzamanlı kurum içi kullanımı hariç tutar.

Güç tepe noktalarının yumuşatılması

Blomberg'deki All Electric Society Park'ta bulunan batarya depolama sistemi sayesinde güç kesintileri sistematik olarak dengelenebiliyor. Potansiyel olarak yılda yaklaşık 200.000 € tasarruf edilmesine yardımcı olurlar. Kamu şebekesine aktarım noktasında şebeke operatörü ile daha düşük bir güç limiti üzerinde de anlaşılabilir. Planlanmamış güç kesintileri yıllar içinde önemli ölçüde daha pahalı hale gelmiştir. 200 €/kW'a varan tepe gücü nadir değildir. Nedenine bağlı olarak, örneğin 1 MVA'lık planlanmamış bir puant güç durumunda bu miktar tahsil edilecektir.

Ya da bir ziyaretçinin, sözleşmedeki güç sınırına çoktan ulaşılmış veya aşılmışken elektrikli arabasını 15 dakika boyunca 50 kW'ta şarj ettiğini düşünün. Bu operasyon 10.000 Avroya mal olacaktır, ancak bunun ziyaretçiye yansıtılması makul değildir.

Özetle, merkezi bir batarya depolama sisteminin maliyetlerden tasarruf etmeye ve operasyonları daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olduğu söylenebilir. Batarya depolama sisteminin doğru boyutlandırılması önemlidir. Şarj ve deşarj performansları kapasiteye bağlıdır. En iyi ihtimalle, sistem modüler olarak genişletilebilir ve gelecekteki enerji ve güç gereksinimlerine uyarlanabilir. Bağımsız bir enerji yönetim sistemi, depolama sisteminin esnekliğinden optimum şekilde faydalanmak ve enerji sistemini bir bütün olarak optimize etmek için gereklidir.

Yazar: Phoenix Contact

E-Posta:

Uzman ekibimizle irtibata geçin

“All Electric Society ve sektör entegrasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız”.

Daha fazla gönderi