AC şarj kontrolörleri için fonksiyon genişletmeleri: Yeni kalibrasyon yasası konsepti, yazılım güncellemesi yoluyla sertifikasyonu basitleştiriyor

2025-07-22
CHARX control AC şarj kontrolörleri

Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur.

1.8.0 yazılım sürümü, OCMF desteğiyle birlikte yeni ve sadeleştirilmiş bir kalibrasyon yasası konseptini uygulamaya koyar; bu da, şarj kontrolörünü kalibrasyon yasasıyla ilgili ölçüm kapsülünden ayırır. Bu, sistem mimarisini basitleştirir ve şarj altyapısı üreticileri ve operatörleri için gerekli sertifikasyon ve bakım çabalarını önemli ölçüde azaltır.

CHARX control modular AC şarj kontrolörüne yönelik yeni kalibrasyon yasası yaklaşımı, ölçüm kapsülünün yalnızca enerji sayacından oluşmasını öngörür. Bu modelde şarj kontrolörü, kalibrasyon yasasıyla ilgili verileri işlemeden veya değiştirmeden yalnızca enerji sayacı ile OCPP arka ucu arasında şeffaf bir arayüz görevi görür.

Bu kavramsal yeniden düzenlemenin çok sayıda avantajı vardır:

  • Basitleştirilmiş belgelendirme: Kalibrasyon yasası testleri belgelendirmenin merkezi bir bileşeni olmaya devam eder. Ancak süreç artık çok daha basit olur. Şarj kontrolörü artık ölçüm kapsülünün bir parçası olmadığından, ayrıntılı yazılım testlerine gerek duyulmaz. Bunlar arasında özellikle imzalama ve şifre çözme mekanizmalarının doğrulanması, ölçülen değerlerin işlenmesi ve bir kalibrasyon yasası kayıt defterinin tutulması yer almaktadır. Bu basitleştirme, test çabasını önemli ölçüde azaltır ve sertifikasyon sürecini hızlandırır.
  • Geleceğe hazır: Şarj kontrolöründe yapılan yazılım güncellemeleri artık kalibrasyon yasası sertifikasının kaybolmasına neden olmaz – sertifika geçerliliğini korur.
  • Tasarım esnekliği: Şarj kontrolörü yazılımı artık belirli bir enerji sayacı modeline bağlı değildir. Bu da farklı sayaç modellerinin kullanılmasına imkân tanıyarak, şarj çözümünün esnek ve ölçeklenebilir şekilde tasarlanmasını mümkün kılar.
    • Tüm kullanıcılar için işlevsel eşitlik: Yeni kalibrasyon yasası konsepti ile tüm kullanıcılar, kalibrasyon yasası işlevselliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bakılmaksızın eşit derecede yüksek bir işlevsellik seviyesinden yararlanır.

Kalibrasyon yasasıyla ilgili ölçüm ve iletişimin tutarlı bir şekilde ayrılması, şarj altyapısını daha basit ve daha sağlam hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki gereksinimlere uyarlanmasını da kolaylaştırır. Yeni kalibrasyon yasası konsepti, Ağustos ayından itibaren ilgili ürün sayfasındaki indirme alanında mevcut olacak bir yazılım güncellemesi ile uygulanmaktadır.
Açık Linux platformları sayesinde Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri IoT uygulamaları, akıllı hizmetler ve sektör entegrasyonu için en iyi şekilde hazırlanmıştır – ve şimdi kalibrasyon yasası gerekliliklerinin çok daha verimli bir şekilde uygulanması için de hazırdır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim