Su yollarında güvenli sinyal sistemleri Sinyalizasyon sistemleri için sunduğumuz enerji tasarruflu ve az bakım gerektiren çözümler, geçiş havuzları, hareketli köprüler ve kapılar için trafik güvenliğini sağlamaya yönelik tüm gereksinimleri karşılar.

Su yollarının sinyalizasyonu hakkında Kiel Kanalı'nda gerçekleştirilen sohbet

Emniyetli sinyal sistemleri

Zorluk


Amsterdam'daki hareketli köprü

Makine Yönetmeliğine uygun emniyetli köprü hareketi

Su yollarında güvenli operasyon

Dünyanın çeşitli bölge ve ülkeleri, su yollarında sistemin emniyetini sağlamak için farklı konseptlere ve gereksinimlere sahiptir. Kişisel yaralanmaları ve ekipmanın hasar görmesini önlemek için mekanik olarak hareketli parçalara sahip sistemler temel güvenlik gereksinimlerine uymalıdır. Pek çok yerde, örneğin hareketli köprüler, geçiş havuzları, baraj ve bent kapıları da Makine Yönetmeliği kapsamına girer.

Entegre emniyet fonksiyonuna sahip sinyal sistemleri, sinyalizasyon ekipmanının güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayarak zorlu güvenlik gereksinimlerini karşılar. Örneğin, koordineli sistemler, kırmızı gemi sinyali her iki yönde de etkinleştirilmediği sürece köprünün indirilmesini engeller.

Çözüm


Emniyetli geçiş havuzu sistemi

Makine Yönetmeliği uyarınca güvenli çalışma için sinyal sistemi

Geçiş havuzları, köprüler veya limanlar için güvenilir ve enerji tasarruflu sinyal sistemleri tasarlamak için CE uyumlu sinyal sistemini kullanın. Sinyal lambasından kablolamaya ve otomasyon teknolojisine kadar her şeyi kendini sahada kanıtlamış sinyal sistemi ile tek bir kaynaktan alırsınız.

IEC61508'e göre emniyetle ilgili kontrol ve diyagnostikten yararlanın ve denizcilik sinyal ekipmanınızı Makine Yönetmeliği'ne uygun şekilde kurun. Kanıtların korunmasına ve çalışma davranışının izlenebilirliğine ek olarak, sistem basit ve hızlı bakım imkânı sağlar.

Su yollarında yüksek süreklilik için sinyal sistemi sağlam, deniz suyuna dayanıklı bir tasarımı baz alır. Önceden yapılandırılmış sistemin mevcut sinyal ekipmanınıza entegrasyonu, ortak endüstriyel haberleşme arayüzleri aracılığıyla sorunsuzdur.

İnteraktif görüntü haritası: Su yolları için emniyetle ilgili sinyalizasyon sistemi
Sinyal lambaları
Emniyet sinyal lambalarını standart sinyal lambalarıyla birleştirerek ve bunları tek bir sistemde çalıştırarak sistemin esnekliğinden yararlanın. Sistem için herhangi bir emniyet gereksinimi yoksa, gereken tek şey standart sinyal lambalarıdır. Sinyal lambası arayüzü artık gerekli değildir.
Sinyal lambalarına git
Sinyal lambaları
Sinyal lambası arayüzü
Lambaların network'e güvenli bağlantısı için montaja hazır kontrol panosu.
Sinyal lambası arayüzü
Sinyal Aydınlatma Kontrolü
Yazılım ve standart PLC'den oluşan güvenli sinyalizasyon ve sistem otomasyonu arasındaki arayüz. Emniyet odaklı yazılım, standart protokollerle (PROFINET, PROFIsafe) ve ayrıca bir I/O kuplajıyla ayrı olarak sisteme entegrasyon sağlar.
Uygulama yazılımına git
Sinyal Aydınlatma Kontrolü
Emniyet kontrolörü
Entegre PROFIsafe emniyet kontrolörlü PROFINET kontrolörü Çeşitlendirilmiş işlemciler ve 300'e kadar PROFIsafe cihaz desteği ile makinelerde üst düzey emniyet.
Emniyet kontrolörüne git
Emniyet kontrolörü
Emniyetli I/O'lar
İster PROFIsafe ister SafetyBridge teknolojisi ile. Güvenli I/O modülleri ile emniyet uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunu emniyet kontrolörü olmadan ve kullanılan network'ten bağımsız yapabilirsiniz.
I/O'lara git
Emniyetli I/O'lar
Sinyal sisteminin önünde duran tablet bilgisayarlı bakım personeli
Mobil nihai cihazda baraj ve hareketli köprü hakkında durum bilgileri ve alarm mesajları
Geçiş havuzu ile iç navigasyon
 Konnektörler ve kablolar
Sinyal sisteminin önünde duran tablet bilgisayarlı bakım personeli

Sinyal sisteminin diyagnostik ve izleme fonksiyonu ile sinyal sistemi hakkında çok sayıda diyagnostik ve durum bilgisine erişebilirsiniz. Bu, her bir LED'in parlaklığı, akımı ve gerilimi, durumu ve ayrıca aydınlatmaya etki eden ışık yoğunluğu hakkında her zaman bilgi sahibi olduğunuz anlamına gelir. Sinyallerin sürekliliği daha şeffaf hale gelir. Bakım gerektiği gibi yapıldığından uzun vadede bakım ve enerji maliyetleri minimuma iner.

Tesiste bir olay meydana gelmesi durumunda, sinyal sistemi ilgili tüm verileri sağlar. Liman yetkilileri ve geçiş havuzu operatörleri sinyal lambalarından teşhis edilen verileri güvenli şekilde arşivleme seçeneğine sahiptir. Bu, geçiş havuzu sisteminde hangi sinyallerin hangi zamanda etkin olduğunu belgelemek için her zaman Makine Yönetmeliğine güvenebileceğiniz anlamına gelir.

Mobil nihai cihazda baraj ve hareketli köprü hakkında durum bilgileri ve alarm mesajları

Sinyal sistemi ile sinyalleri güvenli şekilde değiştirebilir ve sisteminizin durumunu sürekli olarak izleyebilirsiniz. TÜV ile işbirliği içinde tanımlanan sistem, sinyal lambalarının emniyetle ilgili diyagnostiği ile size maksimum operasyonel süreklilik sunar.

Sistem, yanlış kontrol, çapraz devreler veya arıza nedeniyle amaçlanan çalışmayı artık yerine getirmiyorsa, sinyal sistemi güvenli duruma geçirilir. Örneğin, "geçiş havuzu kilitli" için kırmızı sinyal etkinleştirilmişse, ancak yeşil bir sinyal görüntüleniyorsa, entegre kapama cihazı devreye girer ve arızalı sinyal lambalarını kapatır. “Tüm yeşil ışıklar kapalı” ve “tüm kırmızı ışıklar açık” gibi güvenli durumu ihtiyaçlarınıza göre tanımlayabilirsiniz.

Geçiş havuzu ile iç navigasyon

Su yolu yönetimi için, sinyal sistemlerinin mevcudiyeti yüksek önceliktir. CSD-SL ürün serisi sinyal lambaları, tutarlı şekilde uygulanan diyagnostik özellikleri ve güvenli, endüstriyel düzeyde bir haberleşme bağlantısı ile bu gereksinimi dikkate alır. Maksimum çalışma emniyeti için TÜV sertifikalı lambalar, EN ISO13849 ve EN 62061'e göre PL d ve SIL 2'ye kadar emniyet standartlarını karşılar.

Sinyal lambaları kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz renklerde mevcuttur. Oldukça sağlam, deniz suyuna dayanıklı V4A muhafazalar, zorlu dış ortam uygulamalarında uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Aydınlatma gücü, duruma veya hava koşullarına bağlı olarak ayarlanabilir.

Sinyal lambalarına git
 Konnektörler ve kablolar

Yönlü tüpler sinyal lambalarını su yollarına hizalar. Giriş sinyallerinde lambaların mekanik montajı için sinyal sisteminin uygun braketlerini kullanın.
Önceden yapılandırılmış kablolar, montajı ve devreye almayı kolaylaştırır. Gerektiği gibi özelleştirilebilen kablo sistemleri ile bakım çalışmaları hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanır.

Eşleşen kablo türleri ve braketler için lambaların kullanım kılavuzlarına bakın.

Kablolar ve hatlara git

Su yolları üzerindeki tesisatların önemli bir bileşeni olan sinyal sistemleri, Makine Yönetmeliği'ne uygun olarak 24 saat kesintisiz çalışmanın yanısıra enerji verimliliği de sağlar.

Werner Pollmann, Uygulamalar ve Altyapı Projeleri
Werner Pollmann

Avantajlarınız

  • Makine Yönetmeliği uyarınca PL d ve SIL 2 sertifikasına sahip maksimum operasyonel emniyet için sinyal sistemi
  • Denizcilikte kullanım için sağlam ve dayanıklı lambalarla yüksek süreklilik sunan sinyalizasyon
  • Önceden yapılandırılmış sistemle kolay başlatma ve bakım
  • Diyagnostik ve izleme işlevleri aracılığıyla bakım ve enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi

İletişim

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Küresel Endüstri Yöneticisi Kentsel Altyapı
Geçiş havuzları, hareketli köprüler ve geçitler için trafik güvenliğini artırmaya yönelik projelerde ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamaktan mutluluk duyarım.

Referanslar


 Niederfinow gemi asansörü

Niederfinow gemi asansörü

Gemi asansöründe güvenli sinyaller Niederfinow enerji tasarrufu sağlayan bir sinyal sistemi kuruyor

Oder-Havel Kanalı'ndaki Niederfinow gemi asansörü ilk olarak geçiş havuzunun yerini alacak şekilde inşa edildi. Asansör, 36 m'lik kaldırma yüksekliğinin üstesinden gelir. Personelin ve gemilerin güvenliği için asansör sisteminin yeni yapısı Phoenix Contact'ın LED tabanlı sinyal sistemiyle donatıldı.

Kontrol ve otomasyon çözümü, AB Makine Direktifi ile uyumludur, yüksek enerji verimliliği sağlamanın yanı sıra en yeni bakım ve onarım konseptlerinin kullanılmasını mümkün kılar.

Almanya Kiel-Holtenau'da geçiş havuzu sistemi

Almanya Kiel-Holtenau'da geçiş havuzu sistemi

Sinyal lambaları haberleşmesi Kiel Kanal'ında emniyetli sinyaller

Yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki Kiel Kanalı, dünyanın en işlek insan yapımı nakliye rotalarından biridir. Kiel-Holtenau'daki geçiş havuzu iki deniz arasındaki yükseklik farkını dengeler.

Geliştirme projesinin bir parçası olarak geçiş havuzu sistemi Phoenix Contact'ın bakımı kolaylaştıran ve enerji tasarrufu sağlayan bir sinyal sistemi ile donatıldı.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.