Push-in Teknolojisine sahip farklı klemenslerle donatılmış iki kontrol panosu

Hızlı ve güvenilir: Novum Otomasyon Push-in Teknolojisine güveniyor

  • Novum Otomasyon, geçmiş manuel süreçleri ele alarak bunları optimum sistem kontrolü ve optimize edilmiş bir yatırım getirisi (ROI) için otomatikleştiriyor.
  • Novum, konveyör sistemini yükseltirken Phoenix Contact'ın hızlı, kolay ve güvenilir Push-in Teknolojisini keşfetti
  • Novum artık projelerinin çoğunda Phoenix Contact ürünlerine güveniyor, çünkü daha hızlı montaj süresi ve yüksek güvenilirlik uzun vadede tasarruf sağlıyor
Novum Otomasyon logosu

Müşteri profili – Novum Otomasyon

Novum Otomasyon, Michigan'ın Traverse Şehrinde bulunan küçük, yenilikçi bir mühendislik ve imalat şirketidir. Novum, tüm yaşam döngüsü boyunca veri toplama ve ürün testi gibi geçmiş manuel süreçleri ele alarak bunları optimum sistem kontrolü ve optimize edilmiş bir yatırım getirisi (ROI) için otomatikleştiriyor.

Novum'un sahibi ve sistem mühendisiliği lideri Reese Gallagher, “Oldukça genç bir şirketiz ve yakın zamanda Gallagher Mühendislik'ten Novum Otomasyon'a yeniden markalaştık. Biz geniş ilgi alanlarına sahip beş mühendisten oluşan bir ekibiz. İşimizde elimizden gelenin en iyisini yapmak ve yaptığımız işten keyif almak istiyoruz. Kendimize oldukça yüksek kriterler belirliyoruz,” diyor.
Reese ilaveten şunları söylüyor: “Sektörümüzde 20, 30 hatta 35 yıl önce kurulan ekipmanların olduğu bir noktaya geldik. Pek çok eski teknoloji artık desteklenmediğinden, eski ekipmanların güncellenmeye ihtiyacı var. Birçok sorun ortaya çıkıyor ve bu nedenle üretim tesislerinde kontrol sistemlerinin yükseltilmesi için büyük bir talep söz konusu. Endüstrinin büyüdüğü Kuzey Michigan bölgesinde yüksek talep görüyoruz, ancak bununla paralel kontrol desteği artmadı. Müşterilerimiz arasında ortak ihtiyaçlar bulmaya başlıyoruz.”

Novum Otomasyon'da kontrol panosu montajı

Konveyör kontrol sisteminin modernizasyonu

Novum Otomasyon, konveyör sistemleri gibi birçok uygulamada bu sorunla karşılaştı.
Novum'un dört şişeleme hattının konveyör sistemlerini yükseltmesi gereken bir müşterisi vardı. Orijinal sistem, operasyonel üretkenliği olumsuz etkileyen eski bir donanımla çalışıyordu.
Reese durumu şöyle özetliyor: “Çoğu üretim şirketinin ürünlerini tesis içinde hareket ettiren konveyörleri bulunuyor.
Operatörlerin ürünlerin ne zaman yedeklendiğini veya tesiste sıkıştığını bilmeleri için makineler arasında el sıkışma sağlayan bir tür kontrol sistemi olmalıdır. Ayrıca hat içi denetim cihazları da sunuyoruz. “Standart bir çözüm portföyü geliştirmeye başlıyoruz. Çok sayıda konveyör kontrol sistemi inşa ettiğimizi anladık.
Bu yüzden kendimize şu soruyu sormamız gerekiyordu: 'Neden sadece bu amaç için özel olarak pazarlayabileceğimiz standart bir çözüm tasarlamıyoruz?'”
Novum, tamamen işlevsel bir konveyör kontrol sistemi tasarladı, geliştirdi, kurdu ve devreye aldı. Sistem, en güncel ölçeklenebilir, geleceğe yönelik PLC'leri ve panel tipi donanımı baz alır ve operatör kullanımı için kapsamlı belgelerle birlikte teslim edilir.
Yeni sistem, şişe sıkışmalarını algılamak için dijital fotoselleri, hızlanma/yavaşlama etkilerini yumuşatmak için ve motorun hizmet ömrünü en üst düzeye çıkaran değişken frekanslı sürücüleri (VFD), daha yüksek güvenilirlik ve emniyet sunan yeni AC sürücüleri içeriyordu.
Novum'un dört sistemi de sadece dört ayda tamamlaması gerekiyordu, bu nedenle şirketin hızlı çalışması gerekiyordu.
Klemenslerin kablolanması zaman alan bir iş olabilir.
Klemensler bir kontrol panosundaki en temel bileşenlerden biri olsa da, kablolar bazen zamanla gevşer ve bu da sorunlara neden olur.
Reese aynı durumla karşılaştıklarını şöyle anlatıyor: "Beş-altı saat boyunca sorunun nedenini aradık, ardından klemenslerden birinin tam olarak sıkılmadığını ve yerçekiminin kabloyu yerinden çıkardığını öğrendik.
Ya da belki birisi çarpmıştı.
Kablolar gevşer ve artık hangi kablonun bağlı olmadığını bulmak için bin farklı bağlantı noktasının kontrol edilmesi gerekir.”

Kontrol panosunda kablolanmış PTPOWER yüksek akım klemensleri

Hızlı ve kolay montaj için Push-in Teknolojisi

Phoenix Contact ürünleriyle yapılan bazı panoları gördükten sonra Reese, Push-in Teknolojisi (PT) hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini şöyle anlatıyor: “İlk gördüğümüzde, 'Bir dakika - pazarda kabloyu iterek bağlantı yapabileceğimiz bir yöntem mi var? İçeride kalıp, iyi bir tutuş sağlayıp, titreşime de dayanıklı mıdır?' Merak ettik, 'Neden herkes bunu yapmıyor?'”
Reese, başlangıçta Phoenix Contact'ın geniş ürün yelpazesinden biraz bunaldığını kabul ediyor, ancak Novum'la ilgilenen endüstriyel satış mühendisi Zach Vinski kataloglarda ona rehberlik etti.

"Zach, bizi yönlendirmek ve doğru ürünleri bulmamıza yardımcı olmak konusunda harika bir iş çıkardı," diyor Reese. Novum, PTPOWER yüksek akım klemensleri ve PTIO sensör/aktüatör klemenslerini belirledi. PTPOWER, 350 kcmil (177 mm²)'ye kadar büyük kesitli kabloların bağlantısı için hızlı, kullanıcı dostu seçenekler sunuyor. PTIO, modern makine kontrolörlerini kablolamak için tasarlanmıştır. Bu klemensler Phoenix Contact'ın CLIPLINE complete köprü sistemi ile aynı şekle sahiptir ve maksimum esneklik sunar.
Novum, konveyör kontrol sistemlerini tamamlamak için çok sıkı bir geri dönüş yaşadı. Reese, "Bu sistemlerin dördünü yaklaşık dört ay içinde kurduk" diyor ve ekliyor: "Bu sistemleri son derece hızlı kurmak zorundaydık ve genel olarak PTPOWER ve PT klemenslerinin en büyük avantajlarından biri de zaman tasarrufu sağlamalarıdır. Vidalama ile uğraşmıyoruz.
Eskiden çok sayıda klemensi vidalamaktan tenisçi dirseği olurdum, bu yüzden PT'nin büyük bir destekçisiyim. Zaman tasarrufu sistemleri daha hızlı kurmamızı sağladı. "Ayrıca dokunma emniyetliler, ki bu harika bir durumdur. Ama aynı zamanda hızlı ve kullanımı kolaydır. Hiçbir şeyin sıkıştırılmasına gerek kalmıyor.” PTIO'nun ince yapısının diğer bir avantaj olduğunu söyleyen Reese şöyle devam ediyor: "Güzel bir sensör I/O'sudur. Temel olarak, ona enerji sağlıyorsunuz ve oradan sadece köprülerle çalışıyorsunuz. Tasarım çok incedir. Yakınlık sensörünü nereye yerleştirirseniz yerleştirin, I/O'ları da verimli şekilde yönlendirebilirsiniz. Burada elektrik zaten vardır. Elektrik kablolarını çalıştırmanız gerekmez. Bu harikadır ve halen I/O'yu doğrudan alabilirsiniz. Dolayısıyla bu, standart geçiş klemensli tasarımlara ek olarak başka bir uygulama alanıdır.”

Push-in klemensleri kullandıktan sonra diğer her şey modası geçmiş görünüyor, bu yüzden müşterilerimize yükseltmek isteyip istemediklerini soruyoruz.

Reese Gallagher, Şirket sahibi ve sistem mühendisliği lideri
Bir kontrol panosunda kablolanmış, push-in teknolojisine sahip kablolu PTIO sensör ve aktüatör klemensi

Uzun vadede güvenebileceğiniz bağlantılar

Novum, dört aylık sıkışık zaman çizelgesi içinde dört kontrol sisteminin tümünü tamamen elden geçirdi.
Eski sistemdeki üç veya dört kontrol panosu ile karşılaştırıldığında, yeni sistemin kapladığı alanı yalnızca iki sabit kontrol panosu ile sınırlandırmayı başardılar.
Reese, Novum'un tüm ana güç dağıtımı uygulamaları için PTPOWER kullandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Artık hemen hemen tüm uygulamalarımızda PT klemensleri kullanıyoruz. Seçim yaparken çift katlı versiyonları da satın alabilmemiz mükemmel. Üç katlı versiyonlar bile mevcut. AC motorlar için olan versiyon da oldukça ilginç. Burada toprak potansiyeli de entegre ediliyor, yani bir VFD'ye giren veya çıkan giriş veya çıkışta hızlı şekilde sonlandırma yapabilirsiniz.
Ardından saha kabloları doğrudan yerleştirilip bağlanabilir.
Push-in klemensleri kullandıktan sonra diğer her şey modası geçmiş görünüyor, bu yüzden müşterilere yükseltme yapmak isteyip istemediklerini sorduk.” Reese, Push-in Teknolojisi ve diğer Phoenix Contact ürünlerinin uzun vadede tasarruf sağladığını söylüyor ve ekliyor: “Phoenix Contact ürünleri ve özellikle push-in klemensler, bir panoyu oluştururken bize çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, bence kaliteli bir ürünün uzun vadeli etkilerini de dikkate alabilirsiniz. Biri kurcalamadıkça sahada bozulmayacak. Böylece bize bir şeyin çalışmadığını söyleyen çağrılar almıyoruz.”
"Phoenix Contact'ın sevdiğim yanı, ürün gruplarına güvenebilmem. Ürünleri önce kalite testi için getirmem gerekmiyor. Bir ürünün iki yıl sonra, hatta devreye alma sırasında beklenmedik şekilde bozulacağından endişe etmeme gerek yok” diyor. "Phoenix Contact'ı kullanmaya karar vermek omuzlarımdaki yükü azaltıyor, geceleri daha iyi uyumamı sağlıyor ve bana sattıkları ürünün tasarlandığı şeyi yapacağını biliyorum."