Akıllı trafo merkezleri Teknolojiyi modernleştirin. Altyapıyı dijitalleştirin. Besleme güvenliğini sağlayın. Maliyetleri düşürün.

Blomberg, All Electric Society Park'taki akıllı trafo merkezi

Zorluk


Trafo direğinde bakım yapan bir çalışan

Enerji güvenliğinin ve besleme güvenliğinin sağlanması

Güç kaynağı altyapısının bir parçası olarak değişken fotovoltaik sistemlerin ve rüzgâr türbini jeneratörlerinin kayda değer ölçüde büyümesi, plansız kapasite darboğazları ve voltaj kararlılık sorunları gibi yeni güçlükler doğurmaktadır. Ancak akıllı istasyonların genişletilmesi ve mevcut şebekelerin modernizasyonu genellikle uzun zaman almaktadır. Şebekelerin izlenmesi, gerilim ve güç değerlerine ilişkin veri toplamanın yardımıyla günümüzde zaten sağlanmaktadır. Ayrıca kontrol önlemleri, gelecekte bir akıllı trafo merkezinin güvenli işletimini de sağlar. Phoenix Contact çözümleri, trafo merkezlerini otomatikleştirmek, dijitalleştirmek ve şebeke operatörünün elektrik şebekesinde kararlı haberleşme sağlamak için kullanılabilir.

Çözüm


Bir trafo merkezinin içindeki birkaç kontrol panosu

Akıllı trafo merkezleri için modüler otomasyon sistemi

Phoenix Contact, orta ve alçak gerilim şebekesindeki trafo merkezlerinin dijitalleştirilmesi için esnek, sağlam ve son derece güvenli bir çözüm sunuyor. Bağlantı ve network teknolojisini kullanarak ölçüm teknolojisini, uzaktan kontrol teknolojisini ve endüstriyel PLCnext yazılımını tek bir platformda birleştirmek mümkündür. Bu şekilde tüm önemli bileşenler siber güvenliğe odaklanan, kontrol edilebilir, yüksek derecede güvenilir bir sistem oluşturacak şekilde birbirine bağlanır. Uzaktan kontrol teknolojisi ve otomasyon sistemlerinin güvenli şekilde işletmeye alınması, kolay bakımı ve güncellenmesi için bir endüstriyel cihaz ve yama yönetim sistemi mevcuttur.

Avantajlarınız toprak arıza yönünün belirlenmesi

  • Bir bakışta trafo merkeziniz hakkında tüm bilgiler: Aktif ve reaktif güç, akım, gerilim, hata mesajları ve uyarılar
  • Hızlı arıza konumlandırma ve seçici uzaktan sorun giderme
  • Arıza ve kesinti durumunlarında kısa tepki süreleri en aza indirilir
  • Hızlı yük ayırma ve kesme noktası yerini değiştirmeye geçiş
  • Bir akıllı trafo merkezinde şebeke arızalarını başlangıç ​​noktasına yakın tespit etmek ve durdurmak için kısa devre ve

Dijital istasyonların otomasyonu için uzaktan kontrol panosu

İnteraktif görüntü haritası: Bir trafo merkezinde ilgili işlevsel alanlarla birlikte uzaktan kontrol panosu
Enerji güvenilirliği
Güç kaynağı, aşırı gerilim koruması ve cihaz korumasından oluşan güvenilir besleme çözümleri, bir akıllı trafo merkezindeki tüm elektrikli veya elektronik cihazların çalışması için gereklidir. Şebeke arızası sırasında bile kararlı haberleşme sağlamak için güç kaynağı, yedek olarak bir batarya ile birlikte kurulur.
Enerji Güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi edinin
Enerji güvenilirliği
Bağlanırlık
İster kontrol panosunda ister sahada – enerji endüstrisi, akıllı trafo merkezlerindeki bağlantı teknolojisine çok sayıda beklenti yükler. Dayanıklı olduğu kadar güvenli, emniyetli ve kullanımı da kolay olmalıdır. Phoenix Contact'ın bağlantı teknolojileri bu talepleri karşılar: Vidalı bağlantıdan izolasyon kaydırma kontağına ve Push-in bağlantıya kadar.
Klemensler hakkında daha fazlasını keşfedin
Bağlanırlık
Enerji otomasyonu
Enerji otomasyonu terimi elektrik şebekelerinin verimli çalışmasına yönelik çözümleri kapsar. Phoenix Contact'ın modüler kontrol ve uzaktan kontrol teknolojisi, akıllı trafo merkezlerinde kullanılabilirlik, EMC ve IT güvenliğine yönelik yüksek talepleri karşılar. Örneğin çözüm, bilgi edinmek, en son akım ve sistem verilerini alçak gerilim tarafından bir network kontrol merkezine veya bir merkezi veritabanına aktarmak için kullanılır.
Uzak klemens ünitesi hakkında daha fazla bilgi edinin
Enerji otomasyonu
Endüstriyel network ve emniyet
Kritik altyapının bir parçası olarak enerji sektörü, akıllı trafo merkezlerinin güvenilir işletimi için yüksek performanslı ve güvenli bir haberleşme network'üne ihtiyaç duymaktadır. Dağıtım şebekelerindeki istasyonları izlerken kullanılabilirlik, güvenilirlik ve emniyet konusunda yüksek talepler vardır. Phoenix Contact bu hedefe ulaşmak için gerekli ürünleri sağlar (Modbus bağlantısına sahip olanlar gibi).
Endüstriyel haberleşme hakkında daha fazla bilgi edinin
Endüstriyel network ve emniyet

Parametrelerin izlenmesi, akıllı şebekelerin verimli şekilde genişletilmesi ve güvenilir şekilde çalışması için temel bir gerekliliktir. Phoenix Contact, komponentlerden koordineli komple sistemlere kadar bunun için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Matthias Schröder, İş Geliştirme Müdürü, Enerji Yönetimi
Matthias Schröder

Referans


Kontrol panosunun önünde duran dizüstü bilgisayarlı bir çalışan

GRÄPER Grubu için şebeke koruma konsepti

Bir sanayi şirketinin artan üretim kapasitesi nedeniyle, şebeke operatörünün 10 kV şebekesinde yeni bir şebeke bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan enerji miktarı için müşterinin buna uygun büyüklükte bir trafoya ve bir şebeke koruma konseptine ihtiyacı vardır. Phoenix Contact bu nedenle GRÄPER Grubu'na uygun uzaktan kontrol panosunu ve smartRTU modüler uzak uçbirim çözümünü sağlıyor.

İrtibat kişisi

İrtibat kişiniz: Matthias Schröder
Matthias Schröder
İş Geliştirme Müdürü, Enerji Yönetimi
Geleceğin dijital elektrik şebekesine doğru yolculuğunuzda sizi desteklemekten mutluluk duyacağım.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.