Târgul SPS 2026 va avea loc în perioada 24 - 26 noiembrie 2026. Centrul expozițional este deschis vizitatorilor comerciali marți și miercuri între orele 9:00 și 18:00 și joi între orele 9:00 și 17:00.
Vizitați-ne la SPS 2026
Cum se pot lua decizii mai bune pe baza datelor în timp real? Cum pot fi integrate noile tehnologii în procesele existente? Ce valoare adăugată concretă pot genera? Și cum pot sistemele deschise să rămână în același timp sigure?
În perioada 24–26 noiembrie 2026, descoperiți cum Phoenix Contact combină automatizarea deschisă, inteligența artificială industrială, securitatea cibernetică, precum și soluții de câmp și pentru tabloul electric într-un sistem integrat orientat spre viitor. Descoperiți inovații, stabiliți noi contacte și discutați cu experții noștri despre provocările și oportunitățile industriei viitorului. În cadrul tururilor ghidate organizate la standul nostru din hala 9, standul 310, veți obține, de asemenea, informații valoroase despre o serie de tehnologii și soluții selecționate.
24 – 26 noiembrie 2026 | Nürnberg | Hala 9, standul 310
Programați o întâlnire personală
Aveți deja cerințe concrete pentru proiectele dumneavoastră de automatizare?
În acest caz, vă recomandăm să discutați personal cu experții noștri, care au o experiență îndelungată în domeniul automatizărilor. Împreună, abordăm problemele dumneavoastră specifice și elaborăm soluții personalizate pentru aplicația dumneavoastră.
✓ Discuții gratuite cu experți
✓ Schimburi de experiență aprofundate, axate pe temele dumneavoastră
✓ Comunicare în limba germană și engleză
Prezentare generală a programului de prezentări Idei, demonstrații live și discuții de specialitate
Ce tehnologii vor marca automatizarea viitorului? Pe scena noastră, experți, clienți și parteneri oferă perspective asupra provocărilor actuale, a abordărilor inovatoare și a experiențelor practice consacrate. Descărcați acum programul prezentărilor și descoperiți subiectele care vă interesează.
Prezentare generală a standului nostru expozițional
Informații generale despre târg și întrebări frecvente
Bilet și sosire
Obțineți codul gratuit de bilet de la Phoenix Contact și vizitați-ne între 24 și 26 noiembrie 2026 la Nürnberg.
După ce solicitați biletul gratuit prin formularul Phoenix Contact, veți primi codul de acces pe e-mail. Cu acest cod, puteți solicita gratuit biletul pe site-ul oficial al târgului SPS.
Puteți ajunge la centrul expozițional ușor și convenabil cu mașina. Există o mulțime de locuri de parcare cu plată în jurul centrului expozițional. Utilizați următoarea adresă pentru sistemul dvs. de navigație:
NürnbergMesse
Karl-Schönleben-Str.
Messeplatz 1
90471 Nürnberg
Puteți ajunge cu ușurință la centrul expozițional din stația centrală Nürnberg cu liniile de metrou U1 și U11 (direcția "Langwasser Süd"). Călătoria durează aproximativ opt minute.
Ședere la târg
Standul principal Phoenix Contact este situat în pavilionul 9, standul 310. În plus, Phoenix Contact participă la alte standuri de expoziție dedicate unor teme diverse.
Consultați planul interactiv pentru a vedea amplasarea halelor și a standurilor expozanților.
Jachetele, paltoanele și bagajele pot fi predate gratuit la vestiarele din toate zonele de intrare. De asemenea, sunt disponibile dulapuri la intrările Est și Centru.
WLAN-ul târgului SPS "NuernbergMesse_Wi-Fi" este disponibil gratuit în fiecare zi.
Phoenix Contact la SPS De mulți ani, un punct de întâlnire central pentru industria automatizărilor
SPS se numără printre principalele platforme de automatizare industrială din Europa. Fiind unul dintre expozanții de frunte, prezentăm de mai mulți ani tehnologii inovatoare, soluții orientate spre viitor și răspunsuri concrete la provocările din industrie.
Prin portofoliul nostru vast, aplicațiile orientate spre practică și formatele de interacțiune personală, creăm un spațiu în care inovația și cunoștințele de specialitate se întâlnesc.
Ce este târgul SPS – Smart Production Solutions?
Târgul SPS este cel mai important târg dedicat automatizărilor industriale și Industria 4.0 – de la tehnologii de control inteligente, la PC-urile industriale, tehnologii pentru sisteme de acționare și tehnologii de comunicații, până la senzori, software și multe alte aplicații. Cunoscut anterior sub denumirea de SPS IPC Drives, târgul SPS reprezintă astăzi domeniul „Smart Production Solutions” și funcționează ca sursă de idei și platformă de inovare. După două ediții exclusiv digitale („SPS on Air”) în 2020 și 2021, târgul internațional SPS 2022 a avut loc din nou fizic, la Nürnberg.