Partener tehnologic Raptor
Cu ajutorul modulelor MCP CoProcessor, puteți adăuga funcții suplimentare valoroase switch-urilor Raptor. Acestea permit integrarea simplă a aplicațiilor puternice ale terților direct în infrastructura de rețea. Descoperiți partenerii noștri tehnologici Raptor și soluțiile lor inovatoare pentru mai multă siguranță, eficiență sporită și sisteme conectate inteligent.
EyeInspect de la Forescout se integrează perfect în platforma Raptor
Forescou Transparență și protecție pentru mediile OT, ICS și SCADA
Forescout este un furnizor lider de vizibilitate, securitate și control al mediilor IT, IoT și OT în rețea. Cu soluția sa de securitate OT specializată, Forescout sprijină companiile în identificarea continuă a activelor industriale, evaluarea riscurilor și respectarea fiabilă a cerințelor de reglementare.
Împreună cu Phoenix Contact, Forescout a realizat o integrare tehnologică concepută special pentru a proteja mediile moderne OT, ICS și SCADA. Soluția de monitorizare a rețelei OT eyeInspect de la Forescout se integrează perfect cu platforma Raptor și permite reunirea funcțiilor de siguranță și comunicare industrială într-un singur dispozitiv. Acest lucru oferă operatorilor transparență maximă cu privire la dispozitivele lor de câmp, reduce riscurile cibernetice și operaționale și recunoaște amenințările într-un stadiu incipient, înainte ca acestea să conducă la defecțiuni.
Gestionarea și protecția sigură de la distanță a dispozitivelor de rețea și de câmp
Fortinet NGFW-urile FortiGate protejează datele, bunurile și utilizatorii
Fortinet este unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de soluții de securitate cibernetică și este cunoscut pentru puternicele sale firewall-uri FortiGate Next Generation (NGFW). Acest lucru protejează în mod fiabil datele, sistemele și utilizatorii în medii IT și OT moderne, hibride. Soluțiile Fortinet combină funcțiile de rețea și de siguranță și creează astfel baza pentru protecția holistică a infrastructurilor industriale.
Parteneriatul reunește aceste competențe pentru a contracara amenințările cibernetice industriale într-un mod direcționat. Prin integrarea FortiGate NGFW în platforma Raptor, clienții pot implementa un dispozitiv centralizat pentru aplicații OT. Dispozitivul permite gestionarea și protecția sigură de la distanță a dispozitivelor de rețea și de câmp. Rezultă astfel o arhitectură de securitate puternică și scalabilă.
Gestionarea simplă a datelor de jurnal în medii OT
SyskeyOT Înregistrare centralizată și transparență pentru mediile OT
SyskeyOT este un furnizor specializat de soluții de securitate cibernetică pentru medii industriale. Compania ajută operatorii din sectoare precum energia, apa, petrolul și gazele, transportul și industria să îndeplinească cerințele tot mai stricte de siguranță și conformitate. Cu soluții scalabile pentru gestionarea jurnalelor OT, inventarierea activelor OT și gestionarea vulnerabilităților, precum și gestionarea rețelelor OT, SyskeyOT creează transparență și control asupra infrastructurilor OT complexe.
Parteneriatul dintre Phoenix Contact și SyskeyOT simplifică semnificativ gestionarea datelor de jurnal în medii OT eterogene. Integrarea SyskeyOT Scribbler Log Manager în platforma switch-ului Raptor oferă clienților o soluție de înregistrare puternică și centralizată. Acest lucru permite înregistrarea, analizarea și gestionarea eficientă a datelor de jurnal de la diverse dispozitive.
Acces securizat de la distanță și mobil la sistemele OT
Xona Soluții de acces securizat pentru sisteme critice și medii de operare
XONA Systems este un furnizor de top de soluții de acces securizat pentru infrastructuri critice și medii OT. Cu o abordare consecventă Zero Trust, XONA ajută companiile să-și reducă suprafața de atac și să îndeplinească cerințele de reglementare, oferind în același timp o experiență de acces simplă și ușor de utilizat pentru aplicațiile industriale.
Ca parte a parteneriatului, a fost dezvoltată o soluție pentru a permite accesul securizat la distanță și mobil la sistemele OT. Platforma de acces pentru utilizatori XONA CSG poate fi integrată fără probleme în platforma Raptor. Acest lucru permite clienților să utilizeze un dispozitiv central pentru operațiuni OT mobile și la distanță fără încredere și să realizeze accesul securizat la sisteme critice în mod eficient, scalabil și fără hardware suplimentar.
Implementarea eficientă și sigură a substațiilor bazate pe IEC 61850
JPEmbedded Comunicații IEC 61850 sigure și scalabile
JPEmbedded, cu sediul în Cracovia, Polonia, este un furnizor experimentat de soluții de comunicații pentru sisteme energetice și rețele industriale. Compania este specializată în pachete de protocoale conforme cu standardele, cum ar fi IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 și IEC 60870 5 10x, precum și gateway-uri și software inclus specific clientului.
Ca parte a colaborării, Phoenix Contact și JPEmbedded și-au combinat tehnologiile pentru a crea o soluție puternică. Softeware-ul Gateway de la JPEmbedded poate fi integrat în seria de switch-uri Raptor și formează o platformă centrală pentru extinderea comunicării GOOSE prin rețele locale și rețele extinse. Soluția comună permite astfel implementarea eficientă și sigură a substațiilor bazate pe IEC 61850.
Cu ajutorul soluției software, switch-urile Raptor creează transparență cu privire la active și riscuri
EmberOT Platforma bazată pe software oferă informații despre active, vulnerabilități și amenințări
EmberOT este specializată în securizarea mediilor industriale și OT. Soluția bazată exclusiv pe software oferă un inventar cuprinzător al activelor, evaluarea vulnerabilității și a riscurilor, precum și detectarea amenințărilor.
Împreună, acestea oferă o platformă bazată pe software care oferă o perspectivă continuă asupra activelor, vulnerabilităților și amenințărilor din rețelele industriale. Interoperabilitatea software-ului EmberOT cu switch-urile din seria Raptor permite detectarea, monitorizarea și analiza fără întreruperi a amenințărilor direct la OT Edge.
Securitatea cibernetică pentru infrastructurile industriale și critice
CyVault Protecția împotriva amenințărilor cibernetice pentru operatorii de sisteme OT
CyVault este un lider global în domeniul securității cibernetice pentru infrastructurile industriale și critice. Cu o expertiză aprofundată în medii OT, ICS și CPS și o experiență vastă în proiecte globale, CyVault sprijină protecția sistemelor critice împotriva atacurilor cibernetice.
Ca parte a parteneriatului, Phoenix Contact și CyVault și-au combinat tehnologiile pentru a ajuta operatorii de sisteme OT să se apere eficient împotriva amenințărilor cibernetice. Senzorul CyVault | DOME | Byson X poate fi integrat fără probleme în platforma Raptor. Soluția comună permite utilizarea unui dispozitiv centralizat pentru aplicații OT care securizează comunicațiile industriale și reduce riscurile pentru dispozitivele de câmp.
Gestionarea eficientă a riscurilor pentru dispozitivele de câmp OT
PCItek Comunicație sigură și gestionare eficientă a riscurilor pentru dispozitivele de câmp OT
PCItek este un furnizor experimentat de consultanță pentru proiecte, dezvoltare de produse și integrare software în mediul industrial. Cu expertiza sa cuprinzătoare, compania sprijină companiile de utilități în special în achiziția, implementarea și integrarea sistemelor de operare și planificare. Gama de servicii se extinde de la analiză, formare și documentare la modelare, proiectarea și implementarea sistemului.
Phoenix Contact și PCItek și-au unit expertiza în cadrul unui parteneriat tehnologic pentru a sprijini operatorii de sisteme OT în securizarea infrastructurilor lor. Integrarea Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) creează un dispozitiv central pentru aplicațiile OT care permite comunicația sigură și sprijină gestionarea riscurilor pentru dispozitivele de câmp OT.
Platforma Industrial Defender oferă protecție fiabilă împotriva amenințărilor cibernetice
Industrial Defender Protecție eficientă împotriva atacurilor cibernetice
Industrial Defender este un furnizor consacrat pentru colectarea, monitorizarea și gestionarea datelor privind instalațiile OT. Fondată în SUA în 2006, compania ajută operatorii din întreaga lume să îndeplinească cerințele de securitate și conformitate și să ofere echipelor interfuncționale o viziune uniformă asupra riscurilor OT. Industrial Defender s-a impus ca un partener de încredere, în special pentru marile companii industriale și operatorii de infrastructuri critice.
Colaborarea dintre Phoenix Contact și Industrial Defender a dus la o soluție care ajută operatorii de sisteme OT să se protejeze împotriva amenințărilor cibernetice. Platforma Industrial Defender poate fi integrată perfect în platforma Raptor. Acest lucru creează un dispozitiv OT centralizat care permite comunicarea industrială securizată și oferă o gestionare eficientă a riscurilor pentru dispozitivele de câmp.
Senzorul pasiv de rețea Radiflow iSID™ funcționează direct pe platforma Raptor
Radiflow Transparență holistică a activelor cu informații din jurnale și detectarea anomaliilor
Radiflow este un furnizor specializat de securitate cibernetică OT și soluții de transparență industrială. Cu o expertiză aprofundată în domeniul protocoalelor industriale și al analizei pasive a rețelelor, Radiflow sprijină operatorii în a face activele vizibile, în a detecta anomaliile într-un stadiu incipient și în a crește în mod sustenabil rezistența la atacuri cibernetice a infrastructurilor critice.
Senzorul pasiv de rețea Radiflow iSID™ rulează direct pe platforma Raptor și oferă descoperirea completă a activelor, transparență pentru protocoalele industriale și detectarea anomaliilor. Prin consolidarea monitorizării rețelei și a securității pe o platformă comună potrivită pentru substații, operatorii reduc complexitatea hardware, sporindu-și în același timp rezistența la atacuri cibernetice.