Mașini-unelte Vitezele mari și rezultatele perfecte ale prelucrării sunt cerințe de bază pentru mașinile-unelte. De asemenea, pentru a îndeplini cerințele actuale ale pieței, conceptele de mașini trebuie să fie flexibile și deosebit de eficiente. Pe lângă modularizarea ca soluție posibilă, eficiența energetică joacă un rol tot mai important pentru mașinile-unelte și unitățile auxiliare ale acestora. Am dori să te sprijinim în aceste provocări în calitate de partener și să îți oferim un portofoliu larg de produse și servicii pentru conectarea, electrificarea și automatizarea mașinilor-unelte.

Mașini-unelte într-o hală de producție

Prezentare generală a unor mașini-unelte Descoperă portofoliul nostru de produse și servicii pentru automatizarea sustenabilă a mașinilor-unelte.

Prezentare generală a unor mașini-unelte
Bandă transportoare pentru piese finite
Benzile transportoare sunt utilizate în diverse domenii ale mașinilor-unelte. Acestea sunt adesea utilizate pentru a alimenta semifabricatele sau pentru a transporta piesele prelucrate. Utilizarea benzilor transportoare între mașinile-unelte individuale permite ca etapele individuale ale procesului să fie interconectate.
Mai multe informații
Bandă transportoare pentru piese finite
Tablou electric
Tabloul electric reprezintă locul în care se intersectează toate firele. Electrificarea, interconectarea și automatizarea tabloului electric al mașinilor-unelte este competența noastră principală.
Mai multe informații
Tablou electric
Transportor de așchii
Indiferent dacă este vorba de un transportor cu bandă cu balamale sau bandă magnetică, un transportor de așchii transportă așchiile în afara zonei de lucru a mașinilor-unelte și le separă în același timp de lubrifiantul de răcire.
Mai multe informații
Transportor de așchii
Alimentarea pieselor brute prin intermediul robotului
Roboții pot fi folosiți pentru o gamă largă de sarcini în mașinile-unelte. De exemplu, aceștia pot furniza piese brute mașinilor-unelte și pot îndepărta piesele finite după prelucrare.
Mai multe informații
Alimentarea pieselor brute prin intermediul robotului
Zona de lucru
Zona de lucru este piesa centrală a fiecărei mașini-unelte. Piesele sunt rotite, frezate, erodate sau îndoite aici. În acest caz, accentul se pune pe viteze mari de prelucrare combinate cu o precizie maximă. Pentru prelucrare, este adesea necesară deplasarea simultană a mai multor axe în zona de lucru.
Mai multe informații
Zona de lucru
Vehicul ghidat automat
Tava grea de așchii este îndepărtată de un vehicul ghidat automat (VGA). VGA-urile preiau din ce în ce mai multe sarcini de transport în producție pentru a eficientiza procesele și a crește flexibilitatea.
Mai multe informații
Vehicul ghidat automat
Panou de operare
Vizualizarea atractivă a datelor tale și designul modern al interfeței panourilor operatoare reprezintă o componentă importantă pentru exploatarea și monitorizarea eficientă a mașinilor-unelte.
Mai multe informații
Panou de operare
Ușă deschisă a tabloului electric și o selecție de produse la vedere

Tablou electric Subproces al unor mașini-unelte

Îți oferim soluții și produse inovatoare pentru toate domeniile funcționale care aparțin tabloului electric. Pe lângă produsele inovatoare pentru tabloul electric, te sprijinim pe parcursul întregului proces de producție a tabloului electric, de la proiectare până la tabloul electric finit.

  • Portofoliul extins de blocuri terminale modulare asigură o distribuție eficientă a energiei în tabloul electric. Blocurile terminale modulare cu diferite tehnologii de conectare pot fi combinate la alegere

  • Demaror cu turație variabilă pentru acționarea eficientă și simplă a motoarelor de pe banda transportoare și transportorul de așchii

  • Sistem I/O la distanță cu grad de protecție IP20 pentru înregistrarea semnalelor de intrare și ieșire, inclusiv pentru aplicații I/O-Link și de siguranță

  • Switch-urile asigură o distribuție eficientă a datelor în întreaga rețea de mașini, iar routerele de securitate protejează mașinile-unelte împotriva accesului neautorizat și a malware-ului

  • Sisteme de alimentare de 24 V eficiente și comunicative, care constau în protecția împotriva descărcărilor, surse de alimentare și protecția dispozitivelor

  • Gamele versatile de relee utilizate ca interfață între controler și perifericele mașinii izolează, multiplică sau amplifică semnalele

  • Dispozitivele de măsurare a energiei înregistrează simplu și rapid datele energetice de la toate subprocesele mașinilor-unelte

  • Trecere eficientă și robustă a cablurilor direct în tabloul electric cu ajutorul sistemelor de trecere a cablurilor care economisesc spațiu

Vedere frontală a unei benzi transportoare cu produse montate, care transportă piese finite

Bandă transportoare pentru piese finite Subproces al unor mașini-unelte

Banda transportoare se caracterizează prin structura sa modulară, care face posibilă proiectarea flexibilă a instalațiilor și extinderea acestora în mod rentabil. În plus, instalarea economică și sigură a întregii linii de producție este deosebit de importantă. Aceste aspecte se reflectă direct în componentele electronice utilizate pe banda transportoare.

  • Sursele de alimentare robuste cu grad de protecție IP67 sunt ideale pentru alimentarea descentralizată pe teren și pot fi instalate direct pe banda transportoare

  • Sistemele de instalare IPD și QPD asigură o distribuție simplă și fără unelte a energiei direct pe banda transportoare

  • Semnalele de intrare și de ieșire de la banda transportoare sunt înregistrate și procesate direct cu sistemul I/O la distanță cu grad de protecție IP65/67. Carcasa turnată din zinc, complet încapsulată, oferă un nivel ridicat de robustețe, iar dispozitivele sunt, de asemenea, adecvate pentru aplicații I/O-Link

Un transportor de așchii în prim-plan, ca parte a mașinilor-unelte, cu tablou electric și bandă transportoare în fundal.

Transportor de așchii Subproces al unor mașini-unelte

Transportorul de așchii și componentele electronice instalate în acesta trebuie să fie deosebit de rezistente la praf, lichide și lubrifianți. În plus, efectuarea cu ușurință a lucrărilor de service, adaptabilitatea rapidă bazată pe sisteme modulare și integrarea simplă a interfețelor mecanice și electrice este deosebit de importantă.

  • Demaror pentru funcționarea în siguranță a transportorului de așchii

  • Distribuție simplă a energiei cu un portofoliu cuprinzător de produse pentru blocuri terminale modulare

  • Conectori industriali robuști pentru cablarea dintre transportorul de așchii și
    centrul de prelucrare

  • Conectarea eficientă a senzorilor și actuatoarelor, atât centralizată cât și descentralizată

  • Surse de alimentare de încredere pentru aplicații IP6X direct pe transportorul de așchii

Prim-plan cu un braț robotic care prinde o piesă finită și zona de lucru a unor mașini-unelte în fundal.

Alimentarea pieselor brute prin intermediul robotului Subproces al unor mașini-unelte

Pentru a automatiza roboții cât mai bine posibil, produsele utilizate trebuie nu numai să fie deosebit de compacte și rezistente la vibrații, rotație, murdărie și praf, dar trebuie, de asemenea, să poată comunica și să fie ușor de integrat în procesul de conducere.

  • Cu ajutorul cuploarelor inductive NearFi, poți monitoriza schimbarea uneltei direct la capul robotului. Datele energetice și datele Ethernet în timp real sunt transferate printr-un întrefier de câțiva centimetri

  • Casetele pentru senzori/actuatoare cu conectorii corespunzători sunt instalate direct pe brațul robotic pentru a transfera date, semnale și energie între nivelul de câmp și cel de control

  • Instalarea conectorilor pentru medii dificile direct pe cadrul de bază al robotului permite transmiterea în siguranță a energiei, datelor și semnalelor între tabloul electric și robot

Vedere laterală a schimbării uneltei și a zonei de lucru a mașinilor-unelte

Zona de lucru Subproces al unor mașini-unelte

Deplasarea mai multor axe la viteză mare, precum și încărcarea semifabricatelor și îndepărtarea pieselor finite de către robot reprezintă surse majore de pericol pentru personalul de operare. Prin urmare, deconectarea sigură și accesul lipsit de pericole la zona de lucru sunt esențiale.

  • Relee de protecție pentru monitorizarea ușilor de protecție, a rețelelor optice și a altor senzori relevanți pentru siguranță

  • Comutatorul de siguranță compact și fără contact monitorizează ușa de protecție către zona de lucru în combinație cu releele noastre de protecție

  • Cablurile robuste sunt specificate pentru utilizarea în zona de lucru a mașinilor-unelte. De exemplu, acestea sunt rezistente la lubrifianții de răcire și la ulei

  • Trecere de cablu pentru cablare în condiții de siguranță și trecere robustă între zona de lucru și tabloul electric

  • Corpurile de iluminat ale mașinii asigură o iluminare optimă a zonei de lucru

Un vehicul ghidat automat se află în spatele unui gard de siguranță și face parte din mașinile-unelte

Vehicul ghidat automat Subproces al unor mașini-unelte

Timpii de producție scurți, stocurile reduse și nivelul ridicat de flexibilitate reprezintă baza pentru un flux intern de materiale eficient și, prin urmare, condiția prealabilă pentru creșterea productivității. Pentru a putea îndeplini aceste cerințe, tot mai multe VGA-uri sunt utilizate în producție și în intralogistică.

  • Comunicație eficientă și sigură cu VGA-ul prin intermediul unui punct de acces WLAN

  • Conectori robuști pentru distribuția datelor și a semnalelor

  • Într-un proces de colaborare om-mașină, siguranța este principala cerință:
    Portofoliul nostru de produse de siguranță permite implementarea în siguranță a aplicației necesare, cum ar fi conceptul de oprire de urgență, monitorizarea sigură a mișcării sau comutarea pe teren

Mașini-unelte cu o zonă de lucru deschisă și un panou de operare în dreapta. De asemenea, sunt vizibile alimentarea pieselor brute prin intermediul brațului robotic și al transportorului de așchii.

Panou de operare Subproces al unor mașini-unelte

Pentru utilizarea pe mașini-unelte, PC-urile industriale trebuie să fie deosebit de rezistente la praf, lichide și lubrifianți

  • Acest PC industrial complet încapsulat cu grad de protecție IP65 este echipat cu procesoare Intel®, care sunt utilizate datorită echilibrului dintre performanța de calcul și grafică și eficiența energetică

  • Efectuarea cu ușurință a lucrărilor de service pentru o adaptare rapidă bazată pe sisteme modulare și o integrare simplă a interfețelor mecanice și electrice

  • Sunt utilizate în multe mașini-unelte diferite datorită designului robust cu opțiuni de montare VESA, pe consolă portantă sau pe picior suport și a numeroaselor opțiuni de intrare/ieșire