Iluminat eficient în cel mai lung tunel din Brazilia În viitor, utilizatorii autostrăzii Rodovia dos Tamoios vor putea călători mai rapid și mai sigur de pe coastă spre interiorul țării. De asemenea, optimizarea controlului luminilor din tuneluri permite economisirea energiei.

Vedere de pe coasta de est a Braziliei spre tunelul Tamoios

Profilul clientului


Lucrări de construcție a tunelului pe autostrada Rodovia dos Tamoios

În statul brazilian São Paulo, autostrada Rodovia dos Tamoios, cu o lungime de 82 de kilometri, trece prin lanțul muntos Serra do Mar. Patru tuneluri noi scurtează și fac mai sigură călătoria între orașul de coastă Caraguatatuba și metropola tehnologică São José dos Campos din interiorul țării.

Provocare


Proiectul de tunel Rodovia dos Tamoios

Siguranță și vizibilitate în fiecare tunel

Iluminatul de intrare și de ieșire din tunelul Tamoios trebuie să fie adaptat la diferitele condiții de iluminare. Pentru a obișnui ochii utilizatorilor cu diferențele de luminozitate într-un mod cât mai delicat, sunt necesare soluții de iluminat inteligente în tunel. Un alt obiectiv cheie este operarea eficientă a lămpilor LED și, astfel, economisirea energiei. În plus, lămpile LED individuale trebuie să fie monitorizate în permanență pentru a asigura un nivel ridicat de disponibilitate a iluminatului. Instalarea întregului sistem de iluminare și punerea în funcțiune ar trebui să se desfășoare rapid și fără erori.

Soluție


Soluții de conectare și de alimentare pentru sistemul de iluminare a tunelului

Inginerii de aplicații de la Phoenix Contact în tunelul Tamoios
Difuzoare Dali în sălile tehnice ale sistemelor de tuneluri
Sistem de instalare în fața unui fundal de tunel
Tunelul Tamoios iluminat
Inginerii de aplicații de la Phoenix Contact în tunelul Tamoios

În noile facilități de tunel construite, operatorul se bazează pe iluminatul cu LED-uri de la specialistul belgian în corpuri de iluminat Schréder. Phoenix Contact contribuie cu întreaga gamă de sisteme pentru automatizarea iluminatului și tehnologia de conectare. Soluțiile dezvoltate în comun permit o instalare și o punere în funcțiune rapidă și eficientă la fața locului.

Difuzoare Dali în sălile tehnice ale sistemelor de tuneluri

Când iluminatul trebuie redus semnificativ, de exemplu, în timpul nopții, sistemul de control de la Phoenix Contact dezactivează anumite corpuri de iluminat și crește intensitatea luminoasă pentru cele care rămân aprinse. Această abordare prelungește durata de viață a corpurilor de iluminat, optimizează factorul de putere și reduce puterea reactivă. În acest context, sunt luați în considerare și alți factori, cum ar fi intervalele de curățare sau pierderile legate de îmbătrânire.

Echipamentul electronic de activare Lumgate măsoară și monitorizează, de asemenea, curentul fiecărei lumini în parte. În acest scop, Schréder a instalat Lumgate direct în corpurile de iluminat sau în cutiile de drivere asociate. Această tehnologie permite controlul independent al driverelor LED, indiferent de producătorul acestora.

Sistem de instalare în fața unui fundal de tunel

Planificarea instalației electrice în tunelul Tamoios este semnificativ simplificată prin utilizarea sistemului de instalare QPD. Cablurile necesare au fost pregătite în prealabil la lungimea corespunzătoare și echipate cu conectori, fiind apoi transportate pe șantier marcate corespunzător. Tehnologia QUICKON reduce semnificativ timpul de conectare a surselor de alimentare a lămpilor LED sau a tablourilor electrice aflate în tunel.

Tunelul Tamoios iluminat

Sistemul de control al tunelurilor (TCS) a fost instalat în fiecare tunel din cadrul proiectului Tamoios ca punct unic de intrare (Single Point of Entry) pentru centrala de comandă a tunelului. TCS controlează transferul de date dintre unitățile subordonate și centrala de comandă a tunelului (sistemul SCADA). În plus, senzorii verifică luminozitatea din tunel și raportează acest lucru centralei de comandă a tunelului prin intermediul sistemului TCS. Sistemul este proiectat astfel încât iluminatul să funcționeze fără probleme chiar și fără o conexiune la sistemul de control al tunelului. În cazul în care întreaga rețea se defectează, diferitele sisteme continuă să funcționeze independent.

Contact

Persoană de contact, Björn Dotremont
Björn Dotremont
Centrul internațional de competență în domeniul serviciilor Infrastructura tunelurilor
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la soluțiile de iluminat, automatizare și tehnologie de conectare pentru proiecte de tunel.

Concluzie


Specialiștii în tuneluri de la Phoenix Contact în timpul punerii în funcțiune a tunelului Tamoios

Ajungi la destinație mai repede și mai sigur

După ani de construcție, cele patru tuneluri Tamoios au fost deschise în primăvara anului 2022. Utilizatorii autostrăzii Rodovia dos Tamoios pot acum nu numai să ajungă mai repede de pe coastă la São José dos Campos, ci și mai sigur. Sistemul de iluminare a tunelului, care se adaptează cu ușurință la condițiile externe – zi, amurg, noapte – contribuie la acest lucru. Acest lucru asigură o tranziție lină între diferitele condiții de iluminare din interiorul și exteriorul tunelului.