Securitatea cibernetică la bord
Gradul tot mai mare de digitalizare a navelor și interconectarea acestora oferă numeroase valori adăugate pentru industria navală, dar crește și riscul atacurilor cibernetice. Cu Phoenix Contact, exploatarea navelor poate fi protejată împotriva accesului neautorizat.
Oportunități de digitalizare utilizate în siguranță
Soluțiile de monitorizare inteligentă sau conceptele de întreținere la distanță independente de locație oferă flexibilitate și economii de timp pentru toate părțile interesate, cum ar fi societățile de navigație și producătorii de sisteme. Cu toate acestea, creșterea numărului de canale de comunicare cu mediul înconjurător al navei crește în același timp riscul de acces neautorizat de către terți. Fie că este vorba de concepte de securitate incomplete, de utilizarea unui software învechit sau de o lipsă de know-how – pot exista multe puncte slabe care pot avea consecințe de amploare. Printre acestea se numără, de exemplu, manipularea sistemului prin ransomware, precum și utilizarea abuzivă a datelor sau blocarea totală și pierderea controlului asupra navei tale.
Cu ajutorul produselor inovatoare, al soluțiilor individuale și al serviciilor scalabile, este posibilă exploatarea sigură și fără probleme a navelor, ținând cont de cerințele legale, cum ar fi cele stabilite de Asociația Internațională a Societăților de Clasificare. De exemplu, Asociația Societăților de Clasificare a publicat UR E26 „Reziliența cibernetică a navelor” și UR E27 „Reziliența cibernetică a sistemelor și echipamentelor de la bord”, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024.
Haide să găsim împreună răspunsul potrivit pentru aplicația ta.
Protecția deplină a infrastructurilor critice, cum ar fi sectorul maritim, este elementară pentru oameni și pentru mediu. Pentru exploatarea navelor fără riscuri, toate părțile interesate relevante trebuie să fie luate în considerare în mod unitar și protejate împotriva atacurilor cibernetice.
Soluție
Securitate 360° la bord
Prin conceptul nostru de securitate 360°, oferim toate elementele necesare pentru securitatea completă a operațiunilor navale. De la înregistrarea stării reale la un concept de securitate creat individual în conformitate cu IEC 62443-2-4 până la o întreținere sigură, ai posibilitatea de a beneficia de consultanța de care ai nevoie. În plus, poți alege între diferite instruiri în cadrul cărora specialiștii noștri certificați în securitate oferă cunoștințe valoroase pentru o manipulare sigură. Fie că este vorba de armatori, șantiere navale sau integratori de sisteme, toate părțile interesate au la dispoziție o ofertă adecvată de servicii, pe lângă produse și soluții sigure.
Dezvoltarea rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor a conceptelor de protecție
Pentru a reduce eforturile în procesul de dezvoltare, a fost elaborat un concept de securitate cu măsuri de securitate corespunzătoare pentru industria maritimă pe baza unei aplicații generice în conformitate cu standardul IEC 62443 și cu strategia de apărare în profunzime descrisă în acesta. Pe baza know-how-ului dobândit de-a lungul mai multor ani a fost creată o schiță universală care ia în considerare toate sistemele de la bord și de pe uscat și, datorită măsurilor armonizate, permite o comunicație sigură între sistemele relevante, automatizarea pentru domeniul naval și personalul de întreținere.
Întreținere la distanță inteligentă și sigură
Nevoia de acces de la distanță este din ce în ce mai mare la nivel mondial pentru a putea efectua mentenanța predictivă și, astfel, pentru a detecta și a trata posibilele puncte slabe într-un stadiu incipient. Prin urmare, timpii de nefuncționare posibili pot fi reduși la minimum, iar eficiența în exploatarea navelor este sporită.
Pentru ca furnizorii de servicii să aibă acces autorizat la unitățile care trebuie întreținute, mGuard Secure Cloud permite o conexiune sigură și independentă de locație. Printr-un tunel VPN extrem de sigur, se stabilește o conexiune între persoane și sisteme fără ca datele să fie manipulate sau pierdute. Un alt avantaj al soluției de întreținere la distanță bazată pe cloud este că în cloud nu sunt stocate datele clienților.
Te putem sprijini pe drumul către exploatarea în siguranță a navelor.
Produse
Utilizarea de produse sigure în domeniul maritim
Protecția sistemului navei este susținută, printre altele, de utilizarea de produse securizate încă de la proiectare. Aceasta începe cu un proces sigur de dezvoltare. De exemplu, PLCnext Control este primul controler industrial care a fost dezvoltat în conformitate cu IEC 62443-4-1. În plus față de securitatea cibernetică, siguranța funcțională joacă un rol foarte important. Controlerul de siguranță SPLC 1000 inserabil în partea stângă îndeplinește pe deplin ambele cerințe. Pentru a elimina eventualele lacune de securitate, produsele sunt întotdeauna actualizate cu noile actualizări disponibile, datorită managementului dispozitivelor și al actualizărilor.
În ceea ce privește dezactivarea interfețelor de comunicare neutilizate și alte măsuri de siguranță, controlerele oferă funcții corespunzătoare. În plus, routerele de securitate mGuard ajută la protejarea sistemelor cu un firewall inteligent și stabilesc canale de comunicare criptate cu VPN. Routerul de securitate FL MGUARD 4302, de exemplu, dispune de o aprobare maritimă (aprobare DNV) și, astfel, îndeplinește standardele de securitate actuale pentru exploatarea navelor. În cele din urmă, utilizarea sa are ca rezultat o valoare adăugată atât pentru integratorii de sisteme, cât și pentru operatori, deoarece sistemele navale oferă mai puține puncte de atac și, astfel, se poate asigura o exploatare mai sigură a navelor.