Referinţă ·
13.09.2024

Semănarea viitorului Legătura dintre o pasiune comună pentru inovațiile tehnologice și viitorul agriculturii poate fi observată la ferma de lactate Alztaler din sudul Germaniei.

Doi oameni în fața unui tractor electric într-un peisaj verde

Rezumat

Cu propulsie electrică pe câmp: tractorul Tadus arată calea practică spre un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂. De asemenea, acesta reprezintă povestea unor oameni precum Dr. Thaddäus Baier, fondatorul Tadus GmbH, și Frank Bulmahn, Solution Engineer la Phoenix Contact Deutschland GmbH, care sunt convinși că agricultura neutră din punct de vedere al emisiilor de CO₂ este deja posibilă în prezent.

Doi bărbați stau în fața unui tractor electric

Pentru Dr. Thaddäus Baier, viitorul agriculturii este electric

Combustibilii fosili nici măcar nu sunt necesari

Unul dintre aceștia a studiat inginerie aerospațială și lucrează cu o echipă dedicată la dezvoltarea unui tractor electric pregătit pentru producția în serie. Celălalt este un fabricant de unelte cu experiență și s-a specializat în vânzarea de soluții personalizate în domeniul mobilității electrice la Phoenix Contact timp de 14 ani.

În agricultura modernă, utilizarea combustibililor fosili pentru alimentarea cu energie a utilajelor, a sistemelor de irigare și a clădirilor este încă foarte răspândită. Trebuie să fie? „Nu”, spune ferm Dr. Thaddäus Baier. Dezvoltatorul tractorului Tadus este convins că multe ferme au deja infrastructura necesară pentru a lucra într-o manieră care nu dăunează mediului și care este eficientă din punct de vedere energetic. Cifrele actuale de la Biroul Federal de Statistică dovedesc acest lucru: în 2023, 26 % din fermierii germani au produs energie regenerabilă. 94 % utilizează sisteme fotovoltaice în acest scop. 61.200 de sisteme fotovoltaice sunt instalate în fermele germane.

Un bărbat introduce un cablu de încărcare în priza de încărcare a unui tractor electric

După cursa de probă, Frank Bulmahn testează și regimul de încărcare al tractorului Tadus

Tractorul electric elimină lacunele către agricultura sustenabilă

Sistem fotovoltaic pe acoperiș, stație de încărcare pentru domiciliu pe perete – tractorul Tadus poate fi o piesă esențială din puzzle pentru a elimina lacunele către agricultura sustenabilă. Acesta utilizează, stochează și furnizează energie generată în mod sustenabil și, astfel, poate face All Electric Society o realitate la nivelul unei ferme. Acest lucru îl transformă într-un exemplu perfect pentru interconectarea sectoarelor, în care energia generată din surse regenerabile este utilizată în funcție de necesități.

Tractorul cu propulsie electrică este testat momentan ca vehicul de probă la ferma de lactate Alztaler. Cu o putere de 100 kW, acesta este perfect pentru recoltarea fânului și îl face pe Frank Bulmahn, expert în vânzări la Phoenix Contact Deutschland GmbH, să radieze de bucurie după un drum pe pășune: „Merge ca uns.”

Această cursă de probă nu este prima vizită a lui Frank Bulmahn la Dr. Thaddäus Baier și la Tadus. Cei doi sunt uniți datorită entuziasmului lor pentru inovațiile tehnice și ideile vizionare. „Am avut o mică problemă cu priza de încărcare la punerea în funcțiune a tractorului Tadus. A fost nevoie doar de un apel rapid la Phoenix Contact și Frank Bulmahn a fost la fața locului, plin de entuziasm pentru proiectul nostru”, spune Baier. El a fost impresionat de asistența dedicată și simplă. „Acest lucru nu este ceva garantat pentru o companie de această dimensiune.”

Doi bărbați într-o clădire agricolă

Sistemul de uscare a fânului este operat de sistemul fotovoltaic și de Tadus atunci când acesta nu este utilizat pe câmp.

„Avem nevoie de oameni cu viziune”

„Agricultura este regândită aici”, spune Frank Bulmahn, explicând angajamentul său la proiectul Tadus. „Avem nevoie de astfel de oameni și de idei pentru a promova All Electric Society.” Pentru expertul în vânzări, contactul direct cu dezvoltatori precum Thaddäus Baier este un adevărat punct culminant al activității sale. „Pasiunea mea este să aduc produsele potrivite la oamenii potriviți la momentul potrivit și să îi susțin în mod activ.”

Priza de încărcare CCS tip 2 de la Phoenix Contact este produsul potrivit pentru tractorul Tadus. Aceasta poate fi încărcată cu curent continuu de 250 A și, temporar, cu 500 A. Împreună cu clasele de protecție IP6K9K în zona frontală și IP67, este deosebit de potrivită pentru condițiile dificile din agricultură.

Frank Bulmahn a văzut acest lucru în persoană în timpul vizitei sale la ferma de lactate Alztaler. Ferma organică de familie este situată la 30 de kilometri de lacul Chiemsee. 60 de vaci furnizează laptele de fân organic pentru diferite produse cum ar fi untul, iaurtul și brânza, care sunt produse direct la fermă.

Iarna, fânul furajer provine de la propriul sistem de uscare a fânului. De asemenea, este unul dintre cei mai mari consumatori de energie ai întreprinderii. Ventilatorul de 30 kW și dezumidificatorul de 25 kW funcționează non-stop pentru a asigura o uscare optimă. În principiu, sistemul fotovoltaic al fermei preia alimentarea cu energie. Dar atunci când tractorul Tadus nu este necesar pe câmp, acesta este, de asemenea, momentul în care acesta arată de ce este capabil. În plus față de utilizarea mobilă, acesta poate fi, de asemenea, integrat în managementul clădirii ca acumulator. Datorită sistemului de acumulatori interschimbabili, acesta este întotdeauna gata de utilizare.

O mână ține un cablu de încărcare

În viitor, mersul la priza de încărcare ar putea fi la fel de natural în agricultură ca mersul la mașina de muls

Potențial de economisire de până la 80 %

„Dacă luăm în considerare faptul că un tractor este folosit între 500 și 1.000 de ore din 8.000 de ore dintr-un an, acest lucru înseamnă noi posibilități”, spune Thaddäus Baier. Potențialul este uriaș. Autoritatea Federală de Transporturi numără peste 300.000 de tractoare în agricultura germană, cu aproximativ 30.000 de tractoare noi în fiecare an. Iar presiunea asupra fermierilor de a lucra mai eficient din punct de vedere al costurilor este în creștere, nu numai din cauza anulării iminente a subvențiilor pentru motorină. „În condiții precum cele de la această fermă de lactate, costurile de exploatare ale tractorului pot fi reduse cu până la 80 % prin simpla utilizare a sistemului fotovoltaic. Și acest lucru fără a lua în considerare valoarea adăugată a integrării în managementul clădirii.”

Echipa Tadus lucrează în prezent din greu pentru a pregăti tractorul pentru producția în serie. Un prototip cu o capacitate a bateriei de 200 kWh ar trebui să apară pe câmpuri pe la jumătatea anului 2025, acesta fiind pregătit pentru introducerea pe piață la finalul anului 2025. Frank Bulmahn a adus priza de încărcare adecvată la vizita sa în sudul Germaniei, deoarece știe exact: „Pe calea către un viitor sustenabil, numai acțiunile vor fi de folos, nu vorbele.”

Concluzie

Colaborarea dintre Dr. Thaddäus Baier și Frank Bulmahn demonstrează în mod impresionant modul în care inovațiile tehnice pot deschide calea către o agricultură neutră din punct de vedere al emisiilor de CO₂. Tractorul Tadus, un simbol al agriculturii sustenabile, demonstrează potențialul energiilor regenerabile și al tehnologiilor moderne. Operațiunea de testare de la ferma de lactate Alztaler servește drept exemplu pentru modul în care întreprinderile agricole își pot reduce costurile de exploatare prin utilizarea sistemelor fotovoltaice și a tractoarelor electrice și, în același timp, pot contribui masiv la protecția climei. Viziunea și angajamentul unor oameni precum Baier și Bulmahn sunt esențiale pentru a face agricultura viitorului sustenabilă și eficientă și pentru a realiza viziunea All Electric Society.

Autor: Nicole Koch

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare