Informații relevante ·
29.01.2025

Ce este hidrogenul verde? Hidrogenul verde este o sursă de energie care este produsă prin electroliza apei folosind exclusiv energii regenerabile.

Imagine în exterior cu energii regenerabile cu sistem de stocare a bateriei, turbine eoliene și rezervor de hidrogen

Rezumat

Spre deosebire de hidrogenul gri, care este produs din combustibili fosili, producția de hidrogen verde nu generează emisii de CO₂ dăunătoare climei. În plus, acesta poate servi ca mediu de stocare pentru energia din surse regenerabile. Hidrogenul verde oferă posibilitatea de a transporta energie curată pe distanțe lungi și de a o utiliza în diverse sectoare.

Obiect de aplicație electrolizor

Cum este produs hidrogenul verde?

Hidrogenul verde este produs prin electroliză. În acest proces, apa este descompusă în componentele sale, hidrogen și oxigen, cu ajutorul energiei electrice. Utilizarea surselor regenerabile de energie înseamnă că nu se emit gaze cu efect de seră în timpul procesului de producție. În electrolizor, moleculele de apă (H₂O) sunt separate în hidrogen (H₂) și oxigen (O₂) sub influența tensiunii electrice.

Instalație solară, turbină eoliană, container cu inscripția Power-to-X

Hidrogen verde și Power-to-X

Hidrogenul verde joacă un rol central în toate procesele Power-to-X. Prin adăugarea de carbon (de exemplu dioxid de carbon, CO₂), se poate produce electrometan neutru din punct de vedere climatic prin Power-to-Gas sau se pot produce combustibili sintetici (combustibili lichizi produși sintetic) prin Power-to-Liquid. De asemenea, acesta servește ca sistem de stocare și sursă de energie pentru Power-to-Heat. Prin urmare, poate fi utilizat pentru toate cele trei tehnologii de bază ale Power-to-X.

Stocarea hidrogenului verde

Există diverse metode de stocare, inclusiv stocarea sub formă de gaz comprimat sau hidrogen lichid la temperaturi extrem de scăzute, pentru a reduce volumul și a îmbunătăți capacitatea de transport. Transportul hidrogenului reprezintă o provocare, deoarece trebuie respectate cerințele de siguranță și de depozitare pentru a reduce la minimum pierderile și pericolele. Pentru a consolida rolul hidrogenului verde ca sistem de stocare și de furnizare eficient într-un sistem energetic sustenabil, investițiile în dezvoltarea și extinderea infrastructurii de stocare a hidrogenului sunt esențiale.

Turbine eoliene în fața unui cer albastru

Avantaje și dezavantaje

Hidrogenul verde nu are impact negativ asupra climei. Acesta poate fi utilizat în diverse moduri, de exemplu ca și combustibil pentru generarea de energie electrică și căldură și ca materie primă în industrie. Surplusul de energie electrică din surse regenerabile poate fi transformat în hidrogen și, dacă este necesar, transformat înapoi în energie electrică. De asemenea, poate reduce dependența de combustibilii fosili.

Dezavantajele includ costurile ridicate de producție și procesul consumator de energie al electrolizei. În plus, dezvoltarea unei infrastructuri complete pentru producția, stocarea și distribuția hidrogenului necesită investiții considerabile. În cele din urmă, hidrogenul este foarte inflamabil, ceea ce înseamnă că sunt necesare măsuri speciale de siguranță pentru depozitarea și transportul acestuia.

Domenii de aplicare pentru hidrogenul verde

  • Sectorul transporturilor: reducerea poluării aerului ca un combustibil curat pentru autoturisme, autobuze și autocamioane pe bază de hidrogen
  • Aviație și transport maritim: domenii în care energia electrică este dificil de utilizat
  • Industrie, producție curată: materii prime alternative pentru promovarea decarbonizării în procesele consumatoare de energie și cu emisii mari de carbon
  • Sisteme de încălzire: înlocuirea sau completarea rețelelor de gaze naturale existente (în special în regiunile reci, unde energia solară este mai puțin eficientă atunci când soarele este mai jos pe cer în timpul iernii)
  • Posibilitate de stocare a energiei: stocarea surplusului de energie regenerabilă din perioadele cu mult soare și vânt (promovarea stabilității rețelei)

Concluzie

Hidrogenul verde joacă un rol central în dezbaterea actuală privind tranziția energetică, deoarece este considerat o tehnologie-cheie pentru decarbonizarea diferitelor sectoare. În plus, dezvoltarea și scalarea tehnologiei hidrogenului va crea noi oportunități economice și locuri de muncă prin promovarea tehnologiilor și infrastructurii inovatoare, contribuind astfel nu numai la tranziția energetică, ci și la transformarea economică. Prin urmare, hidrogenul verde nu este doar un pas către un viitor energetic sustenabil, ci și o oportunitate pentru transformări economice și ecologice majore.

Hidrogenul verde și All Electric Society

All Electric Society este o lume în care energia obținută din resurse regenerabile este disponibilă în cantități suficiente și la prețuri accesibile. Energia regenerabilă este generată și utilizată în mod constant. În plus, necesarul de energie primară este redus prin măsuri de eficiență și sunt create sisteme inteligente și interconectate. O provocare centrală a societății All Electric Society este aceea de a face ca energia electrică din surse regenerabile să fie transportabilă, stocabilă și, prin urmare, decuplabilă în timp. Pentru a realiza acest lucru, producția și utilizarea hidrogenului verde reprezintă o soluție.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare