Puterea vântului împotriva infracțiunilor cibernetice Phoenix Contact oferă soluții de securitate eficiente pentru protejarea turbinelor eoliene și a altor surse de energie regenerabilă împotriva infracțiunilor cibernetice.
Rezumat
Nu trebuie să fie o pană de curent totală dacă alimentarea cu energie este atacată – chiar și turbinele eoliene aflate la distanță sunt acum interconectate, ceea ce le face o țintă profitabilă pentru hackeri. În acest sens, Hauk Kästing, în calitate de membru al echipei de servicii Phoenix Contact Security, se consideră un partener de luptă pentru producătorii de turbine, investitorii și operatorii de turbine eoliene: scopul este de a găsi împreună calea corectă de a proteja turbinele eoliene împotriva infracțiunilor cibernetice.
Cu mGuard, Phoenix Contact are un router cu firewall integrat în gama sa. Cu toate acestea, tehnologia nu oferă o protecție suficientă pe cont propriu. De aceea, serviciile oferite de Phoenix Contact constau în principal în sprijinirea clienților cu o analiză de securitate cuprinzătoare de 360°. Și, în special pentru sistemele existente, este important să se clarifice ce opțiuni de actualizare sunt disponibile pentru sistemele vechi și cum poate fi modernizată automatizarea existentă cât mai eficient posibil. Întregul proces este independent de producător.
Specialist în securitatea industrială: Hauke Kästing
Pagube în valoare de miliarde de dolari cauzate de atacurile cibernetice
Pierderile economice globale cauzate de infracțiunile cibernetice sunt enorme – peste un miliard de dolari americani numai în anul 2020, după cum se arată în studiul „The Hidden Costs of Cybercrime” (Costurile ascunse ale infracțiunilor cibernetice) realizat de McAfee, una dintre cele mai importante companii de protecție online. În timp ce, la început, activitatea hackerilor s-a concentrat pe departamentele IT clasice, domeniul de activitate se extinde din ce în ce mai mult pentru a include automatizarea.
Nu mai există o insulă de fericire. Hauke Kästing se alătură companiei Phoenix Contact pentru a proteja turbinele eoliene și alte generatoare de energie regenerabilă împotriva infracțiunilor cibernetice cu ajutorul unor soluții de securitate eficiente. Prin urmare, Kästing este unul dintre oamenii de la Phoenix Contact care face ca acțiunile sustenabile să fie sigure. Asigurat împotriva atacurilor criminale. Kästing era doar un băiat atunci când s-a mutat în localitatea Extertal de pe Hohe Asch – cu un deal de 371 de metri, zonă potrivită pentru colectarea energiei eoliene. În 1998, prima turbină eoliană comunitară a fost pusă în funcțiune aici, în Lipper Bergland. Cu o înălțime a pilonului de 77 de metri, turbina construită de Nordex este un pitic în comparație cu turbinele actuale. Puterea de 600 kW de atunci se compară cu cea de 3,5 MW de astăzi. În anul 2020, două noi turbine Enercon au fost puse în funcțiune deasupra orașului Blomberg.
Generarea și protejarea energiei electrice valoroase
În trecut, Hauke Kästing era fascinat în general de energia eoliană, dar acum, ca tehnician calificat, se concentrează pe asigurarea siguranței turbinelor eoliene. În prezent, siguranța în generarea de energie regenerabilă nu mai poate fi redusă la siguranța în exploatare limitată la nivel local. Kästing este specialist în securitate IT în cadrul Competence Center Services al Phoenix Contact. Interconectarea tot mai mare a turbinelor și conectarea comunicativă a unor întregi parcuri eoliene a adus cu sine o nouă amenințare: infracțiunile cibernetice.
Energia este generată atunci când bate vântul – fără cărbune, gaz sau petrol. Turbinele eoliene reprezintă un avantaj real pentru tranziția energetică și sunt, de asemenea, o modalitate excelentă de a genera profit. Dar totul funcționează doar dacă morile se învârt. În stadiul actual al tehnologiei de automatizare, obiectivul principal este creșterea eficienței. Acest lucru funcționează, de exemplu, prin reglarea complet automată a elicelor și a nacelelor cu ajutorul unor sisteme de acționare electrice. Sarcina lor: mențin capul morii de vânt în poziție optimă în bătaia vântului – sau îl îndepărtează complet dacă vântul bate prea tare. Ce s-ar întâmpla dacă persoane neautorizate, cu intenție criminală, ar modifica pe neobservate limitele de intervenție din controler sau ar dezactiva sistemele de deconectare automată?
Cu mGuard, avem un router cu firewall integrat în gama noastră. Cu toate acestea, tehnologia nu oferă nici pe departe o protecție suficientă pe cont propriu.
Energia eoliană sau morile de vânt care macină cereale: ambele cazuri sunt importante pentru nevoile de bază ale oamenilor
De la o soluție independentă la o turbină interconectată
„Primele turbine eoliene au fost în mod clar soluții independente și, în consecință, imune la infracțiunile cibernetice”, spune Hauke Kästing, privind în urmă. „Dacă ceva nu funcționa, cineva trebuia să meargă pe teren”. În prezent, sistemele moderne interconectate nu trimit doar jurnale de erori, date de funcționare sau alarme. De fapt, acestea oferă, de asemenea, posibilitatea de a optimiza funcționarea prin acces la distanță. În prezent, hackerii au cale liberă de a provoca daune sau chiar de a șantaja operatorii prin introducerea de ransomware, paralizând turbinele. În limba engleză, ransom înseamnă răscumpărare.
În acest sens, Hauke Kästing, în calitate de membru al echipei de servicii Phoenix Contact Security, se consideră un partener de luptă pentru producătorii de turbine, investitori și operatori. Împreună, trebuie să găsim calea corectă de a proteja turbinele eoliene împotriva infracțiunilor cibernetice. „Cu mGuard, avem un router cu firewall integrat în gama noastră. Cu toate acestea, tehnologia nu oferă suficientă protecție pe cont propriu”, spune familistul. De aceea, serviciile oferite de Phoenix Contact constau în principal în sprijinirea clienților cu o analiză de securitate cuprinzătoare de 360°. Și, în special pentru sistemele existente, este important să se clarifice ce opțiuni de actualizare sunt disponibile pentru sistemele vechi și cum poate fi modernizată automatizarea existentă cât mai eficient posibil. Întregul proces este independent de producător.
Investiții în securitate pentru combaterea infracțiunilor cibernetice
Pentru Hauke Kästing, oamenii din lanțul valoric sunt la fel de importanți. „Ce rost are cel mai bun firewall dacă personalul de service recepționează un virus în timpul descărcării unei actualizări de firmware într-un hotel, de exemplu, și apoi instalează fișierul infectat direct în sistemul din spatele firewall-ului a doua zi?” Persoanele care iau cu adevărat în serios securitatea trebuie să le acorde angajaților încredere și responsabilitate. Potrivit lui Kästing, atacurile hackerilor sunt întotdeauna bine pregătite și planificate cu mult timp înainte. Și cu o privire de ansamblu asupra războiului din Ucraina, asupra eforturilor pentru o mai mare autonomie energetică și asupra expansiunii „energiilor regenerabile”: securitatea devine din ce în ce mai importantă. „Interesul este în creștere vizibilă, iar cererile de informații către noi au crescut masiv din toamna anului 2021. Subiectul intră încet-încet în mintea oamenilor. Amenințarea este acolo – oricât de trist ar fi.”
Prin urmare, merită să investești în securitate împotriva infracțiunilor cibernetivce. Pentru bărbatul din micul sat Eschenbruch din Lippe, însă, există și o pasiune personală, care își are rădăcinile în propria copilărie. Bărbatul în vârstă de 50 de ani provine dintr-un mediu agricol. „Fratele meu a preluat afacerea”, spune el, făcând o comparație între energia eoliană și morile de vânt care macină cereale. „În ambele cazuri, este vorba despre o nevoie de bază pentru oameni – de alimente sau de energie electrică.”
Ia legătura cu experții noștri
Contribuții suplimentare
Rețele de curent continuu pentru interconectarea sectoarelor
Mobilitatea electrică, instalațiile solare și bateriile de stocare revoluționează industria.
Apă curată pentru lacul Konstanz
Soluție inovatoare pentru apă curată în lacul Konstanz și monitorizare eficientă a pompelor.
Acumulatorii conectează sectoarele
Importanța unei tehnologii de conectare inovatoare pentru funcționarea în siguranță a acumulatorilor și pentru realizarea All Electric Society.