Informații relevante
14.08.2024

Power-to-X (PtX/P2X) Tehnologii pentru tranziția energetică: Power-to-X permite ca energia electrică extrasă din lumina solară și din vânt să fie sustenabilă și transportabilă.

Power-to-X: containere de hidrogen, panouri solare și turbine eoliene

Ce este Power-to-X?

Pe drumul către neutralitate climatică, sunt necesare soluții care transformă energia electrică extrasă in lumina solară și din vânt într-o formă care poate fi stocată. O metodă este de a transforma electricitatea volatilă în energie chimică. Baza pentru acest lucru este elementul hidrogen. Hidrogenul poate fi produs prin electroliza apei. În cazul în care energia de la surse regenerabile este utilizată la împărțirea apei în elementele oxigen și hidrogen, vorbim despre hidrogen verde.

Power-to-X se bazează pe hidrogen, dar depășește electroliza pură și, mai presus de toate, utilizarea directă a gazului. Pentru a accelera tranziția energetică și decarbonizarea unor întregi sectoare industriale, P2X oferă răspunsuri cu privire la ce anume se poate crea din elementul hidrogen.

Diferențiere în funcție de formele de energie

În sensul restrâns al cuvântului, Power-to-X înseamnă transformarea energiei într-o altă formă. Aceasta poate fi împărțită în diferite forme de energie. Exemple tipice sunt Power-to-Gas, Power-to-Heat și Power-to-Liquid.

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Electroliza hidrogenului este una dintre cele mai comune tehnologii Power-to-Gas

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Power-to-Gas este, în esență, un proces care servește la transformarea energiei electrice într-o sursă de energie gazoasă. Astfel, Power-to-Gas este una dintre tehnologiile Power-to-X – în special sub forma de electroliză a oxigenului.

Power-to-Heat (PtH/P2H)

Un alt exemplu în acest domeniu de utilizare se numește Power-to-Heat. Acest concept ia în considerare transformarea energiei electrice în energie termică, de exemplu, cu ajutorul pompelor de căldură sau a cazanelor electrice. Cu toate acestea, întregul proces nu poate fi comparat cu un sistem de încălzire electric. Mai degrabă, scopul Power-to-Heat este de a converti surplusul de energie de la sursele de energie regenerabilă în așa fel încât acesta să devină sustenabil.

Power-to-Liquid (PtL/P2L)

În spatele Power-to-Liquid se află procese care pot fi rezumate, în esență, sub denumirea de „combustibili sintetici”. Aceștia includ metanolul și amoniacul, de exemplu. Principiul de bază este sintetizarea combustibililor ușor de utilizat și transportat cu ajutorul hidrogenului, CO₂ sau azotului produs din resurse regenerabile. Cercetările indică faptul că amoniacul, cu formula de structură NH₃, joacă un rol esențial în calitate de combustibil verde. În comparație cu alte surse de energie precum hidrogenul lichid sau metanolul, amoniacul are un scor foarte ridicat datorită costurilor de producție relativ mici. Cu toate acestea, trebuie remarcată toxicitatea ridicată.

Diferențiere în funcție de scopul utilizării

Se poate face o diferențiere ulterioară în funcție de scopul utilizării, deși există în mod precis neclarități în ceea ce privește diferențierea în acest caz.

Power-to-Ammonia, adică sintetizarea amoniacului, este un proces care aparține sectorului Power-to-Liquid, respectiv domeniului așa-numiților combustibili sintetici. În cele din urmă, scopul de utilizare al acestei aplicații este de a transforma energia electrică regenerabilă într-o sursă de energie chimică pentru ca aceasta să fie depozitabilă și transportabilă. Alți termeni tipici sunt Power-to-Chemicals, Power-to-Fuel și Power-to-Syngas.

Power-to-X este mai mult decât electroliza hidrogenului

„Power-to-X este o abordare unitară pentru transformarea energiei regenerabile. Astfel, noi mergem cu mult dincolo de simpla stocare a energiei chimice”, explică Matthias Füller, Vice President VMM Process Industry la Phoenix Contact.

Această transformare necesită soluții pentru automatizare, electrificare și interconectare la nivel de instalație. Pentru a afla cum pot arăta astfel de sisteme bazate pe tehnologia standardizată și unde se utilizează deja Power-to-X de la Phoenix Contact, fă clic pe următorul link.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare