Product Commercial API는 재고 현황, 가격, 배송 정보 등 특정 제품의 상세한 상업 정보를 원활하게 확인할 수 있도록 합니다. 이 API는 상용 제품 데이터를 자신의 애플리케이션에 통합하고자 하는 개발자를 대상으로 합니다.
이 API의 목표는 피닉스컨택트 웹사이트에서 제공되는 정보를 구조화된 방식으로 검색하여 사용자가 최신 상업 데이터를 프로그래밍 방식으로 이용할 수 있도록 하는 것입니다.
오늘날과 같이 네트워크로 연결된 세상에서 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)는 시스템들을 연결합니다. 이러한 기술은 스마트폰에서 태블릿이나 컴퓨터로 서비스를 확장하는 등의 방식을 통해 데이터 교환을 가능하게 하고 기업이 데이터의 데이터의 활용 범위를 넓힐 수 있도록 합니다.
피닉스컨택트에서는 개발자들이 제품 및 영업 정보에 일관되고 안정적으로 접근할 수 있도록 API를 개발하고 있습니다. 이러한 API는 애플리케이션에 직접 통합할 수 있습니다. API는 전자상거래 데이터에 대한 안전하고 프로그램화된 접근을 제공하여 데이터가 항상 정확하고 일관성 있으며 최신 상태로 유지되도록 합니다.
Product Commercial API는 재고 현황, 가격, 배송 정보 등 특정 제품의 상세한 상업 정보를 원활하게 확인할 수 있도록 합니다. 이 API는 상용 제품 데이터를 자신의 애플리케이션에 통합하고자 하는 개발자를 대상으로 합니다.
이 API의 목표는 피닉스컨택트 웹사이트에서 제공되는 정보를 구조화된 방식으로 검색하여 사용자가 최신 상업 데이터를 프로그래밍 방식으로 이용할 수 있도록 하는 것입니다.
Product Information API는 일반 정보, 기술 세부 정보, 분류, 승인, 신고 및 인증서를 포함하여 특정 제품에 대한 정보 세부 정보에 원활하게 접근할 수 있도록 합니다. 이 API는 제품 정보 데이터를 애플리케이션에 통합하려는 개발자를 위해 설계되었습니다.
이 API의 목표는 피닉스컨택트 웹사이트에서 제공되는 정보를 구조화된 방식으로 검색하여 사용자가 프로그래밍 방식으로 최신 정보 데이터에 접근할 수 있도록 하는 것입니다.
자산 관리 셸 API는 국제 표준 IEC 63278-1에 기반하여 제품 정보에 대한 접근을 제공합니다. 현재 이 API에는 피닉스컨택트 제품 카탈로그에 있는 비독점 제품에 대한 기술 정보가 포함되어 있습니다. 식별 링크가 제공되는 일부 제조 제품 인스턴스에 대한 정보도 확인할 수 있습니다(IEC 61406-01).
이 API를 활용하는 일반적인 적용 분야로는 제조업체에 구애받지 않는 제품 카탈로그 교환, 자산 관리 시스템 및 비즈니스 애플리케이션으로 장치 데이터 가져오기(예: 본질 안전 자동 증명 및 요청 시 고장 확률 제공) 등이 있습니다. 문의 사항이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 AAS 서비스 팀에 직접 문의하십시오.