끊임없이 변화하는 세상에서 시스템 운영자와 시스템 통합업체는 단기적이고 다양한 고객 요구사항에 점점 더 많이 직면하게 됩니다. 따라서 생산 시스템은 짧은 시간 내에 시장 요구 사항에 맞게 조정되어야 합니다. 모듈 타입 패키지(MTP)를 사용하면 시스템 모듈화 시 높은 수준의 유연성 이점을 누릴 수 있습니다. 모듈의 재사용이 가능하기 때문에 리소스도 절약할 수 있습니다. 그러나 모듈을 자동화하기 위해서는 많은 시간이 필요하며, 이를 POL에 통합하는 작업은 매우 복잡합니다. 숙련된 인력이 부족한 상황에서 해당 분야의 전문가를 찾기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 모듈을 만드는 과정에는 수작업이 많이 필요하기 때문에 오류가 발생할 가능성이 높아집니다.
솔루션
MTP DESIGNER를 사용한 간편한 엔지니어링
MTP DESIGNER는 가공처리 공장에서 모듈을 쉽고 빠르게 구현할 수 있도록 해주는 모듈 엔지니어링 도구입니다.
이를 위해 프로세스 엔지니어링 도구와 프로그램 본체에서 P&ID를 자동으로 가져올 수 있으며, 모듈 자동화를 위한 서비스를 생성할 수 있습니다. 이를 기반으로 모듈이 설계됩니다. 모듈은 VDI/VDE/NAMUR 2658 표준에 따라 생성됩니다. 이와 병행하여 P&ID에 기반한 컨트롤러의 로컬 시각화가 자동으로 생성되고, 동시에 추후 데이터 전송을 위해 모든 인터페이스(OPC UA 태그)가 정의됩니다. 그런 다음 MTP 파일을 내보내고 운영자에게 전송하여 POL(Process Orchestration Layer)에 통합할 수 있도록 합니다.
피닉스컨택트는 ABB(System 800xA), COPA-DATA(ZENON), Siemens(SIMATICS PCS neo), Yokogawa(CI 서버) 등과 같은 다양한 POL 공급업체와 함께 MTP DESIGNER를 성공적으로 테스트했습니다.
1단계: P&ID의 통합
MTP DESIGNER의 첫 번째 단계에는 시스템의 P&ID 전송이 포함됩니다. 다음 비디오에서는 전문가인 Oleg Makarov가 P&ID 도구에서 MTP DESIGNER로 데이터를 빠르고 쉽게 가져오는 방법을 보여줍니다. 이는 MTP DESIGNER 프로젝트 작업의 기초입니다.
2단계: 프로젝트 만들기
MTP DESIGNER를 사용하면 MTP 파일을 POL에 통합할 수 있습니다. 다음 단계에서 MTP DESIGNER에서 생성된 PLC 프로그램이 PLCnext Engineer로 전송됩니다. 따라서 생성된 파일을 모든 PLCnext Control(예: AXC F2152)에서 사용할 수 있습니다. 또한 이 도구는 모듈의 로컬 시각화를 생성하기 때문에 모듈을 쉽게 시운전할 수 있습니다.
모듈 엔지니어링 도구 제품군에는 기능과 인터페이스를 설명하는 두 개의 라이브러리가 포함되어 있습니다. "모듈 타입 패키지 FB" 라이브러리에는 PLCnext Engineer에서 사용할 수 있는 다양한 기능 블록이 포함되어 있습니다. 이를 확장하여 "모듈 타입 패키지 HMI" 라이브러리를 PLCnext Engineer에 통합하고 MTP 구성 요소의 적절한 시각화를 생성할 수 있습니다.
프로젝트 구조는 프로젝트에 사용된 모든 요소를 보여줍니다. 또한 이 영역에서 서비스와 절차를 만들고 관리할 수 있습니다.
워크스페이스
여기에서 P&ID 매핑 일러스트레이션이 표시되고 관리됩니다.
속성
사용자는 인터페이스 및 ECLASS와 같은 객체에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다. 여기에서는 프로젝트를 편집할 수도 있습니다.
도구
여기에서 모든 정적 및 동적 개체가 관리되며 작업 공간에 삽입할 수도 있습니다.
정보
이 창은 파일을 가져오고 내보내는 방법에 대한 자세한 정보를 사용자에게 제공합니다 이 영역에서는 잠재적인 데이터 트래픽 오류도 확인할 수 있습니다.
시스템 제조업체로서 우리는 제작에서 문서 제출까지 지원하는 간단하고 신뢰할 수 있는 툴 체인이 필요합니다. MTP DESIGNER를 사용하면 시스템을 일관되고 MTP 규격에 맞게 구현하고 컨트롤러용 소프트웨어를 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 우리는 이러한 프로세스의 일부로 피닉스컨택트의 PLCnext Control을 사용합니다.
MTP DESIGNER의 이점
MTP 모듈이 동시에 개발되는 동안 POL에 직접 통합
프로그래밍 대신 구성 - P&ID에서 기능 블록을 자동으로 생성
HMI를 위한 맞춤형 로컬 시각화의 빠르고 손쉬운 생성
다운로드
MTP DESIGNER 테스트
직접 체험해보고 프로젝트에 적합한 MTP 엔지니어링 도구의 다재다능함에 대해 알아보십시오.