모듈 타입 패키지(MTP)를 사용한 모듈형 생산 간편한 모듈 엔지니어링 및 빠른 시장 출시 기간: MTP를 사용하면 고객의 요구 사항에 효율적이고 유연하게 대응할 수 있습니다.

컴퓨터에서 모듈형 시스템을 시각화하는 남자
황혼 무렵의 프로세스 플랜트

프로세스 산업의 변화

많은 곳에서 프로세스 산업은 수년 동안 중단 없이 지속적으로 운영되는 대규모 시스템으로 특징지어집니다. 따라서 부가적으로 발생하는 손해를 방지하고 운영을 계속하기 위해서는 잠재적인 이상 징후를 조기에 탐지하는 것이 매우 중요합니다. 시장 트렌드, 원자재 가격 상승, 경쟁 압력의 증가로 인해 무결점 시스템 운영의 미래 생존 가능성에 대한 도전이 커짐에 따라 후자의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.

시스템의 모듈화는 개별 고객의 요구 사항과 일반적인 상황에 대한 유연성을 높여줍니다. 이러한 방식으로 프로세스가 개별 부분으로 나누어지고 모듈을 개별적으로 매핑합니다.

MTP: 프로세스 자동화를 위한 게임 체인저

모듈 타입 패키지(MTP)는 시스템 모듈을 자동화 시스템에 표준화되고 제조업체에 독립적으로 통합할 수 있게 해주는 제조업체 간 표준입니다. 동시에 모듈은 서로 통신할 수 있고 상위 제어 시스템과도 통신할 수 있습니다.

개별 모듈은 PEA(Process Equipment Assembly)라고 합니다. 이는 표준화된 인터페이스를 통해 서로 통신할 수 있는 자율 기능 모듈입니다. 모듈에 대한 설명은 MTP의 드라이버 파일에서 제공됩니다. 모듈의 기능 및 특성과 같은 모든 정보는 MTP에 기록됩니다. 이러한 방식으로 기능 단위를 유연하게 교체하고 재구성할 수 있습니다. 즉, 생산 시스템을 더 빠르게 가동하고 개별 고객의 요구 사항에 더 유연하게 대응할 수 있습니다. POL(Process Orchestration Layer)은 개별 PEA를 읽고 제어합니다.

비디오에서 볼 수 있듯이 MTP는 NAMUR Open Architecture(NOA) 표준과 함께 사용자가 높은 데이터 투명성을 활용하고, 프로세스 효율성과 유연성을 높일 수 있도록 합니다.

MTP를 위한 피닉스컨택트의 헌신

ZVEI와 NAMUR은 이에 따라 MTP 표준을 제정하고 개발했습니다. 오늘날 PROFIBUS 사용자 조직(PNO)은 다양한 사용 사례에 대한 지속적인 추가 개발과 적용에 대한 책임을 맡고 있습니다.

MTP는 업계 요구 사항에 따라 지속적으로 개발되고 있습니다. 독일 표준이 전 세계적으로 점점 더 많이 채택되고 있다는 사실은 프로세스 산업에 대한 관련성이 높아지고 있음을 분명히 보여줍니다.
이에 따라 MTP 개념은 향후 IEC 63280에 포함될 예정입니다. 각 페이지에서는 일반 개념, HMI 인터페이스 또는 알람 개념과 같은 다양한 주제를 다룹니다.

피닉스컨택트는 다른 파트너와의 작업 그룹에서 다양한 활동을 통해 수년 동안 MTP의 지속적인 발전을 지원해 왔습니다.

책상에서 MTP DESIGNER를 조작하는 남자

MTP DESIGNER르 사용한 순쉬운 모듈형 시스템 생성

그 어느 때보다 유연해진 모듈 방식 자동화: 피닉스컨택트의 MTP DESIGNER를 사용하면 모듈형 시스템을 빠르게 구성하고 시작할 수 있습니다. MTP 호환 모듈은 자동으로 생성되며 제어 시스템에 손쉽게 통합됩니다.

MTP는 프로세스 산업의 당면 과제를 해결하기 위한 솔루션입니다. 비용 압박, 자원 수요, 숙련된 인력 부족 등의 문제에서 모든 이해관계자가 이 표준을 사용하여 혜택을 누리고 미래 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

Anja Lang - , 수직 시장 관리 - 프로세스 산업 | 제품 관리
Anja Lang
MTP를 사용할 수 있는 다양한 산업 분야 보기

MTP의 관련성

MTP는 다양한 산업 분야의 중요한 구성 요소이며, 운영의 효율성과 유연성을 높여줍니다.

화학 및 제약 산업은 시장의 요구 사항이 지속적으로 변화하고 일괄 처리 공정이 많아 원자재를 교체하고 생산 공정을 변경해야 하는 경우가 많습니다. 프로세스를 최대한 유연하게 유지하고 다운타임을 최소화하기 위해서는 생산 시스템의 모듈형 설계가 필요합니다. 이는 모듈 방식 자동화를 매우 짧은 시간 내에 새로운 생산 배치에도 적용할 수 있다는 것을 의미합니다.

하지만 새로운 제조 시설을 구축할 때에도 MTP를 사용하면 모듈 방식으로 시스템을 설정하고 엔지니어링 노력을 줄여 시간을 절약할 수 있습니다. 손상된 모듈을 교체하는 경우에도 마찬가지입니다. 예를 들면, 모듈은 MTP 표준을 사용하여 제어 시스템과 통신하기 때문에 결함이 있는 펌프 모듈을 즉시 실행 가능한 새 모듈로 교체할 수 있습니다.

MTP는 또한 여러 다른 산업 시장에서 개발, 프로세스, 유지 관리를 최적화합니다. 예를 들면 이 표준은 공해 상에서 엔진, 기어 박스 또는 에어컨 시스템과 같은 선박의 개별 시스템 구성 요소를 지능적으로 제어합니다.

MTP는 모든 면에서 게임 체인저입니다.

  • 시장 출시 기간 50% 단축
  • 엔지니어링 노력 70% 감소
  • 80% 향상된 유연성

다양한 타겟 그룹을 위한 이점

대화형 이미지 맵: 다양한 타겟 그룹을 위한 MTP 이점
모듈 제조업체
MTP를 사용하면 개발에 드는 노력이 크게 줄어들고, 제조업체는 시간 및 비용 절감의 이점을 누릴 수 있습니다. 각 모듈과 시각화를 위한 작동 디스플레이는 디지털 방식으로 한 번만 설명됩니다. 따라서 여러 사용자도 모듈을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 작업을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.
시스템 통합자
시스템 통합자는 PnP(Plug and Produce) 방식을 사용하여 최소한의 엔지니어링 작업으로 다양한 제조업체의 모듈을 프로세스 플랜트의 POL에 통합할 수 있습니다. 여러 제조업체에 공통적으로 적용되는 표준화된 인터페이스는 이러한 측면에서 이점이 있습니다. 또한 모듈 조정은 비용 고려 사항에 따라 큰 노력 없이 이루어집니다. 이는 시스템 운영자는 고객별 요구사항에 보다 쉽게 대응할 수 있다는 것을 의미합니다.
시스템 운영자
시스템 운영자는 MTP를 통해 시장 출시 기간을 단축하고 전체 시스템 수명 주기 동안 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다. 수량 변경이나 제품 요구 사항에 관계없이 주문을 신속하고 유연하게 조정할 수 있습니다.

담당자

Anja Lang
Anja Lang
수직 시장 관리 - 프로세스 산업 | 제품 관리
MTP를 사용한 모듈형 시스템 자동화에 대한 조언을 드리겠습니다.
모듈형 자동화 시스템의 개략적 구조를 보여주는 피라미드 다이어그램

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 시스템 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 모듈 방식 자동화 시스템의 풀 서비스 공급업체인 피닉스컨택트는 고객에게 적합한 하드웨어와 소프트웨어를 제공합니다. 또한, 엔지니어링을 포함한 포괄적인 컨설팅과 개념 개발을 제공합니다.

엔드-투-엔드 엔지니어링에는 기능 안전, 방폭 및 사이버 보안 관련 요구 사항에 대한 고려도 포함됩니다. 지금 바로 약속을 잡으십시오.