CE 마킹이 없는 기계 EC 기계류 지침에 따른 CE 마킹.
실제 애플리케이션에서는 EC 기계류 지침에 따라 1995년 1월부터 마킹이 있어야 하는 기계 및 시스템에 여전히 CE 마킹이 없는 경우가 있습니다. EC 기계류 지침은 이 시점 이후부터 기계의 시판, 제3자 국가에서의 수입 및 시운전 방법을 명확하게 규제합니다.
따라서 CE 마킹이 없는 이러한 기계가 EC 기계류 지침 2006/42/EC의 정의에 따라 안전한지, 그리고 안전하게 작동할 수 있는지 여부는 의심의 여지가 있습니다.
이러한 기계의 운영자가 조치를 취해야 합니까?
독일 산업 안전 규정 06/2015의 §5항에 따라 고용주는 커뮤니티 지침을 충족하는 작업 장비만 제공할 수 있습니다. 이러한 커뮤니티 지침에는 EC 기계류 지침도 포함됩니다.
운영자의 경우 CE 적합성을 위해 노력하는 것이 당연한 일입니다. 그러나 적합성 선언을 소급하여 발행할 수는 없습니다. CE 적합성은 EC 지침 및 (조화) 표준의 최신 내용에 따라서만 수행할 수 있습니다. 또한 어떤 경우에는 운영자가 새로운 적합성을 설정해야 합니다. 이는 예를 들어, 기계가 CE 마킹 없이 크게 수정되거나(BMAS 04/2015의 해석 문서) 기계가 단일 장치를 형성하도록 조립되는 경우에 적용됩니다. 1995년 1월 1일 이전에 시장에 출시된 오래된 기계에는 CE 마킹이 필요하지 않습니다. 그러나 이것은 독일 산업 안전 규정에 따른 안전에 대한 참조를 준수하는 경우에만 적용됩니다.
일련의 기계들이 있는 곳에서도 CE 마킹이 없는 기계를 볼 수 있습니다.
새로운 CE 적합성
법적으로 올바른 절차는 EC 지침 및 (조화) 표준의 최신 내용에 따라 새로운 CE 적합성을 생성하는 것입니다. 운영자가 이 프로세스를 수행하기로 결정했다면 제조업체로서 모든 의무를 지게 됩니다. 따라서 실제 제공 시점부터 완전한 적합성 평가 절차를 수행해야 합니다. 그러나 기계에 대한 모든 문서를 사용할 수 없는 경우 EC 적합성 평가 절차를 완료하기 어려울 수 있습니다. 위험 평가 절차는 명확하게 설명되어 있습니다. 위험 평가 외에 요청 시 추가 기술 문서의 초안을 작성하여 제공할 수 있어야 합니다(EC 기계류 지침 2006/42/EC, 부록 VII 참조). 여기에는 작동 지침과 적합성 선언도 포함됩니다.
기계의 위험 지점은 위험 평가를 통해 감지됩니다.
운영자가 선택할 수 있는 다른 옵션은 무엇입니까?
운영자는 위험 평가(예를 들어, EN ISO 12100에 기초한)를 사용하여 이전에 알려지지 않은 위험을 식별하고 다양한 작동 모드에 대해 자세히 문서화할 수 있습니다. 독일 산업 안전 규정 06/2015에 따라 기술적으로, 조직적으로, 인간 측면(TOP 원칙)에서 위험을 완화하는 것이 가능합니다. 이에 대한 대안은 EC 기계류 지침을 따르고 먼저 설계 조치를 구현한 다음 기술 조치를 구현하고 마지막으로 정보 제공 조치를 구현하는 것입니다. EN ISO 13849에 기초하여 각 세이프티 기능에 요구되는 성능 레벨(PLr)이 결정됩니다. 그 후에 이 요구되는 성능 레벨(PLr)을 설치된 세이프티 조치의 성능 레벨(PL)과 비교하여 검사해야 합니다. 이전에 고려되지 않은 위험이 식별되고 설치된 기술적 보호 조치가 평가됩니다. 이를 토대로 작업자는 전반적인 상황을 파악하여 안전 측면에서 기계를 업그레이드하는 것이 나은지 아니면 새 기계를 구매하는 것이 나은지 결정할 수 있습니다.
대체로 CE 마킹이 없는 기계에 대한 전체 주제는 명확하지 않다고 할 수 있습니다. 따라서 각 경우를 개별적으로 평가해야 합니다. 조만간 이에 대한 관계 당국의 논평이나 해석이 있을 것입니다.
위험 평가를 위한 기계 검사
조치 식별 및 구현
CE 마킹이 있든 없든 기계를 안전하게 작동할 수 있도록 하려면 기계 검사 형식의 점검이 적합합니다. 기계 검사에는 공식적인 요구 사항과 함께 독일 산업 안전 규정의 요구 사항을 확인하는 작업이 포함됩니다. 또한 최신 기술, 보호 개념 및 세이프티 기능을 검사합니다. 전기 장비는 공압, 유압 및 기타 장비와 마찬가지로 점검됩니다. 이러한 점검 외에도 위험 평가에서 결정된 측정값도 기계 검사의 중요한 부분입니다. 전체 결과에서 어떤 기계가 어떤 우선 순위로 처리되어야 하고 어느 정도의 비용이 예상되는지 도출할 수 있습니다.