성공 사례: SpotterRF의 비디오 감시 공격으로부터 전력 그리드를 안전하게 보호.
물리적 공격으로부터 중요한 인프라를 보호하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. SpotterRF 컴팩트 레이더 시스템은 보안 직원이 주야간 모든 기상 조건에서 전체 범위를 100% 감시할 수 있도록 합니다.
SpotterRF는 최신 컴팩트 감시 레이더 시스템의 안정성을 향상하기 위해 IndustrialENET 및 피닉스컨택트와 파트너십을 맺었습니다. 이 기업들이 핵심 인프라를 보호하는 모니터링 시스템에 대한 전력 공급이나 통신 연결이 절대 중단되지 않도록 하기 위해 어떻게 협력하고 있는지 알아보십시오.
SpotterRF 고객 프로파일
SpotterRF는 특허 받은 CSR(Compact Surveillance Radar) 시스템을 사용하여 변전소는 물론이고 변전소 경계를 넘어서는 지역까지 주변 보호를 제공합니다. CSR은 들고 다닐 수 있는 작은 레이더입니다. 이 시스템은 특수 부대용으로 설계되었으나 현재는 전기 설비 보안 전문가용으로 사용됩니다. SpotterRF 컴팩트 레이더 시스템은 보안 직원이 주간 및 야간은 물론이고 기상 조건에 상관없이 전체 범위를 100% 감시할 수 있도록 합니다.
수년 동안 SpotterRF는 선호하는 채널 파트너 중 하나인 IndustrialENET과 긴밀히 협력해왔습니다. IndustrialENET은 또한 피닉스컨택트 시스템 통합 업체이기도 합니다. IndustrialENET은 인텔리전트 운송 시스템 및 중요 인프라 프로젝트를 위한 네트워킹 IP 비디오 보안 솔루션 전문 기업입니다. 이 회사는 SpotterRF 및 피닉스컨택트와 같은 최고의 공급업체와 협력하여 완전한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. IndustrialENET과 피닉스컨택트는 SpotterRF와 협력하여 OEM 생산 단가 수준의 비용으로 확장된 온도 범위의 유연한 소형 인터페이스 패널을 개발했습니다. 이 프로젝트에서는 피닉스컨택트의 제조 시설과 전문 지식이 활용되었으며 IndustrialENET 및 피닉스컨택트 모두의 엔지니어가 시스템 가격 책정 및 기술 지원을 제공했습니다.
공익사업을 위한 새로운 인터페이스 패널의 향상된 안정성
높은 수준의 보안에서 요구되는 신뢰성
공기업과 기타 담당 기관들은 원격 모니터링을 개선할 새로운 방법을 찾고 있습니다. 또한 NERC-CIP-014-1과 같은 새로운 규정에 따라 물리적 보안 공격으로부터 BES(Bulk Electric Power System)를적절하게 보호할 수 있는 조치를 취해야 합니다.
주변에 비디오 카메라를 설치하는 것도 중요하지만 공기업은 시스템이 항상 사용 가능하고 필요한 데이터를 전송하고 있는지를 확인해야 합니다. 초기 모니터링 시스템에서 함께 작업한 SpotterRF와 IndustrialENET은 고객이 NERC-CIP-014-1을 준수할 수 있도록 시스템 파워 서플라이의 안정성을 향상시키고자 했습니다.
이러한 패널은 변전소 전역에서 밀폐된 하우징에 설치되어 있으며 지형에 따라 넓은 온도 범위에 노출됩니다. 또한 여러 장소에서 높은 EMI에 노출되어 신호 중단 또는 장애를 초래할 수 있습니다.
원래 SpotterRF는 개별 컴포넌트를 주문하여 자체적으로 패널을 제작하고 공장 인증 테스트 및 품질 보증 테스트를 수행하는 기존의 생산 방식으로 패널을 만들었습니다. 그러나 패널 생산은 SpotterRF의 전문 분야가 아니었습니다. 패널을 만드는 데 필요한 시간과 노력으로 인해 레이더에 집중해야 하는 핵심 업무에 소홀해졌습니다.
피닉스컨택트의 패널은 SpotterRF에 적합한 솔루션이라는 것이 입증되었습니다. 이 솔루션은 전체 시스템의 전체 가동 시간을 더욱 향상시키고 파워 서플라이의 과전압 및 중단으로부터 SpotterRF 레이더를 보호합니다. 또한 이 솔루션은 필드에서 오류 발생 횟수를 크게 줄여줍니다.
SpotterRF는 특허 받은 컴팩트 감시 레이더 시스템을 사용하여 주요 국가 시설인 변전소와 변전소 경계 주변 지역에 대한 주변 보호를 제공합니다.
고가용성 맞춤형 패널
SpotterRF의 CEO인 Logan Harris는“SpotterRF C20D 및 C40D 모델은 파트너와 고객을 위해 주변 보안을 향상시키려는 우리의 끊임없는 탐구가 맺은 결실입니다. IndustrialENET이 개발한 새로운 인터페이스 패널을 통해 클라이언트는 악천후 속에서도 SpotterRF 레이더를 빠르게 연결하고 전원 및 통신 라인의 과전압으로부터 더 안전하게 보호할 수 있습니다."라고 언급했습니다.
새로운 패널은 IndustrialENET 기술 및 SpotterRF 레이더를 견고한 카메라와 통합하여 가혹한 환경 조건에서 교량, 터널 및 전기 변전소를 보호합니다.
이 솔루션에는 SpotterRF 레이더와 산업용 카메라가 시스템 레벨에서 통합되어 있습니다. 레이더 시스템은 모든 시각적 또는 환경 조건에서 안정적으로 물체를 추적 및 탐지하고 카메라를 조종하여 운영자에게 시각적 증거를 제공할 수 있습니다. WDR(Wide Dynamic Range) 및 스타라이트(Starlight) 기술을 사용하여 주야에 상관없이 완전한 시각적 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 최대 365 m 떨어지고 주변 조명이 없는 경우에도 명확한 시각적 증거를 제공할 수 있는 옵션 IR 조명을 지원합니다. SpotterRF 레이더 기술과의 결합을 통해 설치 비용과 카메라 수를 크게 줄일 수 있습니다.
하나의 C40D가 20대의 고정 열 화상 카메라를 커버할 수 있습니다. 이 모델은 비, 안개, 눈 속에서도 작동하며 움직이는 대상의 경우 최대 600 m의 이동 범위까지 90도의 시야각으로 추적합니다. C40D의 무게는 700 g 미만이기 때문에 기둥, 울타리 또는 나무와 같은 기존 구조물의 어느 곳에나 손쉽게 설치할 수 있습니다. PoE(Power over Ethernet) 스위치를 사용하여 기존 Ethernet 네트워크에 손쉽게 연결되기 때문에 유정, 석유 화학 공장, 변전소, 발전소, 셀룰러 통신 기지국 및 광산과 같은 많은 애플리케이션에 적합합니다. C20D 및 C40D 모델은 모두 RoHS를 준수하며 CE 테스트를 통과했습니다.
업그레이드된 SpotterRF C20D 및 C40D 레이더에는 추가의 단락, 과전압 및 극성 보호 기능이 포함되어 있어 설치 및 설정이 보다 간소화되었습니다. 전력 신뢰성에 대한 피닉스컨택트의 전문 지식은 극한 조건에서도 시스템의 작동을 보장합니다.
견고한 카메라는 혹독한 조건에서 교량, 터널 및 전기 변전소를 보호합니다.
요약
SpotterRF는 피닉스컨택트와 IndustrialENET의 협력을 통해 고객에게 SpotterRF 레이더, 카메라 등을 위한 턴키 설치 및 전원 관리를 제공하는 동시에 레이더의 품질을 유지하기 위해 역량을 집중할 수 있었습니다. 사용자가 컨트롤 캐비닛을 기둥에 마운트하고 전원과 네트워크를 종료하면 차폐 하우징이 나머지 작업을 수행합니다.
"이 새로운 패널은 고가용성 비디오 감시와 함께 중요한 시스템 네트워킹을 제공하기 위한 우리의 높은 표준을 충족합니다. 피닉스컨택트가 보유한 세계적 수준의 생산 리소스를 사용하여 SpotterRF 솔루션을 위한 최고 수준의 보호 서비스를 매우 경쟁력 있는 가격으로 제공할 수 있습니다."라고 IndustrialENET의 사장인 Jon Amack은 언급했습니다.
SpotterRF는 전기 산업 분야에서 발생하는 반복적인 공격의 위험을 근본적으로 줄여줍니다. 새로운 인터페이스 패널의 향상된 안정성은 전기 설비 운영자에게 혹독한 조건에서도 모니터링 시스템이 올바로 작동할 것이라는 확신을 심어줍니다.