Progetto di sostenibilità

Un sistema di filtraggio dell'acqua di qualità

Insieme ad Airfield Estate contro l'inquinamento dell'ecosistema e per la protezione dell'acqua.
Sistema di filtraggio dell'acqua in un campo verde

Obiettivo del progetto

La filiale irlandese sta realizzando un progetto di trattamento delle acque per un canneto insieme ad Airfield Estate. In un aeroporto, un sistema di filtraggio dell'acqua in loco punta a risparmiare e riutilizzare l'acqua. Inoltre, il progetto prevede speciali programmi formativi sull'importanza dell'acqua, sulla protezione dell'ambiente e sulla gestione delle risorse.

Traguardi

  • Riciclaggio delle acque reflue
  • Creazione di programmi formativi per la sensibilizzazione sul consumo di acqua
  • Riduzione dell'inquinamento dell'ecosistema

300.000

Visitatori all'anno

Airfield Estate è un centro formativo senza scopo di lucro che si impegna per la sostenibilità e che insieme a Phoenix Contact ha avviato un progetto per il trattamento delle acque del canneto. Il sistema di filtraggio dell'acqua in loco deve essere riciclato entro la fine del 2023. Nel corso di questa iniziativa, verranno offerti workshop sul consumo di acqua e sulla gestione delle risorse, dove i visitatori potranno informarsi.

Image for sustainability development goal number 07
Energia pagabile e pulita

Per la protezione dell'acqua.

Un contributo prezioso per la protezione dell'acqua

Insieme a Phoenix Contact Ireland, Airfield Estate ha lanciato il progetto di trattamento dell'acqua per il canneto. Avviato nel marzo 2023, il progetto dovrebbe durare fino alla fine dell'anno.

Per Airfield Estate, questo progetto è un passo avanti verso il suo obiettivo: l'organizzazione punta a diventare il centro per l'alimentazione sostenibile entro i prossimi cinque anni. L'uso attento dell'acqua è un prerequisito essenziale in tal senso. Inoltre, il progetto ha un aspetto sociale: l'organizzazione offre programmi formativi che informano sul progetto e forniscono informazioni generali su un'economia circolare sostenibile.

Il tuo contatto per questo progetto

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Irlanda

Anche questo potrebbe interessarti