La Spagna combina la gestione delle merci con l'energia solare

L'impianto fotovoltaico sul tetto del centro logistico coprirà un quarto del fabbisogno di energia elettrica dell'azienda.
Impianto fotovoltaico sul tetto di Phoenix Contact in Spagna

Obiettivo del progetto

La filiale spagnola si è posta l'obiettivo di coprire un quarto del proprio fabbisogno di energia elettrica con un impianto fotovoltaico.

Dopo una piccola analisi di fattibilità da parte di un'impresa di costruzioni locale, è stato chiaro che il tetto del centro logistico di Phoenix Contact in Spagna aveva le necessarie riserve di capacità di carico.

Traguardi

  • Un passo importante per la lotta al cambiamento climatico grazie agli impianti fotovoltaici
  • Sfruttamento della superficie del tetto finora inutilizzata per la produzione di energia rinnovabile

110 MWh

di resa di energia solare elettrica all'anno

66 t

di anidride carbonica in meno

134 kWp

di potenza solare

Produzione di energia su superfici di tetti esistenti

Con una superficie totale di circa 6.000 m², il tetto del centro logistico di Phoenix Contact nel Parque Tecnológico de Asturias, nel nord della Spagna, offre molto spazio per un uso che va ben oltre quello di un semplice "tetto sopra la testa". Molti tetti di grandi immobili commerciali rimangono ancora oggi inutilizzati perché non sono stati progettati per sopportare carichi aggiuntivi. Di conseguenza, ogni chilogrammo in più porta la struttura del tetto al limite della sua capacità di carico calcolata. Tali restrizioni rendono difficili i lavori di modernizzazione o equipaggiamenti a posteriori, ad esempio, di un impianto fotovoltaico nel cosiddetto settore "brownfield", motivo per cui componenti come i moduli solari leggeri sono sempre più richiesti. Sono flessibili, pesano poco e possono essere incollati direttamente al rivestimento del tetto.

Image for sustainability development goal number 07
Energia pagabile e pulita

L'elettricità rinnovabile prodotta dall'energia solare apre la strada alla All Electric Society

Il nostro obiettivo è quello di dare con questo investimento un contributo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Bruno Lorenzo, Responsabile Finanze e Amministrazione

Massima potenza solare con orientamento a sud

In Spagna, la decisione di investire in un normale impianto fotovoltaico con sottostruttura è stata preceduta da un'analisi precisa della fattibilità statica eseguita da un'impresa di costruzioni locale. In Spagna c'erano le condizioni per realizzare quello che spesso risulta impossibile: il tetto aveva riserve statiche sufficienti. Inoltre, in Spagna, alla maggiore resa dei pannelli rispetto alla variante con lamina si aggiungeva l'orientamento favorevole verso sud: un colpo di fortuna. L'azienda prevede che l'impianto di circa 600 m², con una produzione annua calcolata di 110 MWh, fornirà energia elettrica sufficiente a coprire circa il 25% del proprio fabbisogno. Ciò equivale approssimativamente a 40 edifici con circa 500 unità abitative.

Il tuo contatto per questo progetto

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Responsabile Finanze e Amministrazione, Phoenix Contact Spagna

Anche questo potrebbe interessarti