Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

La Cina crea connessioni per una maggiore sostenibilità

"AES Youth" plasma i valori per il bene comune.
Un dipendente cinese di Phoenix Contact a un evento in occasione della Giornata della Gioventù

Obiettivo del progetto

Con "AES Youth Freecycle" la filiale cinese ha lanciato un evento che mira a condividere con gli altri gli oggetti inutilizzati. I punti salienti di maggio sono stati i blind box e l'interazione vocale.

Traguardi

  • Creare consapevolezza per gli oggetti inutilizzati della vita quotidiana
  • Evento in occasione della Giornata della Gioventù (4 maggio)

1.000

giovani partecipanti

I dipendenti cinesi di Phoenix Contact all'AES Youth Freecycle

Rafforzare i valori interpersonali e materiali

Trasmettere amore e sostenibilità: in occasione della Giornata della Gioventù del 4 maggio, Phoenix Contact China ha lanciato il primo evento "AES Youth Freecycle" per il bene comune. Gli articoli inutilizzati hanno trovato qui un nuovo proprietario.

Con il miglioramento del tenore di vita, molte persone accumulano negli anni beni che, se lasciati inutilizzati, comportano un notevole spreco di risorse. Per dare a questi articoli un nuovo valore, Phoenix Contact China invita a donare gli articoli inutilizzati, che vengono ceduti ai nuovi proprietari tramite il concetto di blind box.

I dipendenti cinesi di Phoenix Contact all'AES Youth Freecycle

Creare connessioni che vadano oltre gli oggetti condivisi

Basse barriere di ingresso e un elevato livello di partecipazione: più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di maggio. Oggetti come giocattoli per bambini, articoli per la casa, libri e pubblicazioni, nonché oggetti di artigianato artistico sono partiti per nuove avventure. A costo zero, senza emissioni e all'insegna della sostenibilità. Oltre al valore degli oggetti, donatori e destinatari hanno avuto l'opportunità di creare un legame personale: lo scambio sugli oggetti donati, l'effetto sorpresa all'apertura delle blind box e infine la volontà di fare del bene hanno portato a un grande effetto moltiplicatore. Una connessione tra gli individui, la comunità e persino il pianeta.

Tutti i "AES Youth" continuano a diffondere il potere della sostenibilità, traducendo la buona volontà in azioni concrete e rendendo visibile la sostenibilità. È già in programma la continuazione dell'evento.

Image for sustainability development goal number 12
Produzione e consumo sostenibile

Gestione sostenibile degli oggetti

È così bello essere un "AES Youth"! Dietro lo scambio di oggetti inutilizzati non c'è solo la sorpresa di aprire una blind box, ma anche la concretizzazione della sostenibilità.

Qian Xiujuan, MarCom e DXM Manager

Il tuo contatto per questo progetto

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom e DXM Manager

Anche questo potrebbe interessarti