Riduzione del consumo energetico nel tunnel olandese

La filiale soddisfa gli obiettivi governativi di riduzione del consumo energetico.
Persone alla canalina di un tunnel

Obiettivo del progetto

Per ridurre il consumo energetico nel tunnel Leidsche-Rijn, la filiale olandese è entrata in gioco in qualità di esperto di prodotti e soluzioni per l'infrastruttura. Insieme al cliente Schreder è stato sviluppato e implementato un concetto personalizzato per ottenere risparmi sui consumi.

Questo contributo per un mondo sostenibile è il risultato di un requisito ufficiale del governo olandese (Rijkswaterstaat) per ridurre il consumo di energia.

Traguardi

  • Soluzione Plug and Play appositamente sviluppata
  • Sostituzione dell'illuminazione completa della galleria
  • Cooperazione con i partner

30%

di consumo energetico all'anno in meno

Il tunnel Leidsche-Rijn

La soluzione integrata riduce il consumo energetico

Quando si parla di consumo energetico, l'illuminazione di gallerie è una delle utenze maggiori. Nel tunnel Leidsche-Rijn, la vecchia illuminazione della galleria con l'intero il sistema di automazione è stata completamente sostituita. Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione Plug and Play con controllori PLCnext e software pre-programmati. Per controllare i driver LED è stato implementato un controllo porte intelligente (Lumgate). Inoltre, è stata costruita un'interfaccia speciale per il collegamento al sistema di controllo principale esistente ed è stata implementata un'interfaccia utente grafica (GUI). Per questo progetto sono stati costruiti appositamente più di 250 armadi di comando.

Questo esempio mostra chiaramente come Phoenix Contact utilizzi prodotti e soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti in modo innovativo e personalizzato, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo sostenibile della nostra società. La durata del sistema di illuminazione della galleria è di almeno 15 anni.

Image for sustainability development goal number 09
Settori industriali, innovazione e infrastrutture

Promozione di infrastrutture sostenibili

Sono molto orgoglioso che Phoenix Contact stia dando un contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e quindi a un pianeta più pulito. Allo stesso tempo, contribuiamo ad aumentare la sicurezza degli utenti del tunnel e a migliorare il flusso del traffico.

Mischa Braam, Industry Manager Infrastructure

Il tuo contatto per questo progetto

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Anche questo potrebbe interessarti