La Francia crea soluzioni di mobilità a basse emissioni per il futuro

I dipendenti utilizzano biciclette e un veicolo elettrico per ridurre l'impronta di carbonio.
Tesla in un'area di servizio autostradale

Obiettivo del progetto

La filiale francese ha deciso di promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni. L'azienda ha quindi acquistato biciclette e un veicolo elettrico. Questo motiva attivamente i dipendenti a ripensare al modo in cui viaggiano e a utilizzare alternative.

Traguardi

  • Usare la bicicletta invece dell'auto per i tragitti brevi.
  • Incoraggiare un nuovo modo di pensare e promuovere un modo di viaggiare ecologicamente sostenibile.

2

Biciclette ad uso dei dipendenti

1

Veicolo elettrico

Due idee neutrali per il clima

Per ridurre le emissioni di CO₂, la filiale francese ha creato due proposte: i dipendenti sono invitati a utilizzare le biciclette aziendali, oltre alla nuova auto elettrica che è entrata a far parte del parco veicoli.

Dipendenti con biciclette davanti all'edificio della filiale francese

Biciclette per la pausa

Come offerta per una pausa all'insegna della sostenibilità ecologica, i dipendenti hanno a disposizione due biciclette, che possono prenotare in tutta semplicità. Che si tratti di una pausa pranzo all'aria aperta o di un breve giro di shopping, le biciclette possono essere utilizzate in qualsiasi momento, purché siano disponibili.

Tesla della filiale francese di Phoenix Contact

Veicolo elettrico per il parco veicoli

La filiale francese sta gradualmente eliminando i suoi veicoli diesel e a benzina a favore di veicoli ibridi ed elettrici. 50% di emissioni in meno, 50% di costi energetici in meno, questa è la realtà. Per dimostrare quanto il veicolo sia efficiente, professionale e adatto all'uso quotidiano, la filiale ha anche partecipato a un rally con una Tesla. Per sensibilizzare e promuovere la guida a basse emissioni, questo veicolo sarà utilizzato in particolare per le visite ai clienti.

Image for sustainability development goal number 13
Provvedimenti a tutela del clima

La neutralità climatica in confezione doppia

La riduzione delle emissioni di CO₂ è al centro dei nostri sforzi. Ed è nostro compito sostenere i nostri dipendenti in questo processo.

Rémi Roux, Communication Manager

Il tuo contatto per questo progetto

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Anche questo potrebbe interessarti