Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Progetto di sostenibilità

La Danimarca scende in pista

Sostenibilità e formazione insieme in pole position.
Il team DTU Roadrunners

Obiettivo del progetto

Sono i Roadrunner dell'Università tecnica della Danimarca che stanno lavorando a un'auto da corsa a energia solare per conquistare la leadership nel concorso internazionale tra università. Phoenix Contact sostiene il lavoro di ricerca per mettere la sostenibilità e la formazione in pole position - cioè in prima fila prima nella gara.

Traguardi

  • Promuovere la protezione del clima nella formazione in modo sportivo
  • Sostegno allo sviluppo di auto solari efficienti
  • Presentazione del progetto da parte degli studenti in occasione di eventi per i clienti

1

Team per auto solari efficienti

2

Partner per la formazione e la protezione del clima

La scienza in pista

Le corse, in particolare, portano sempre nuovi impulsi tecnici per ampie vedute. La collaborazione con la squadra studentesca da corsa serve da una parte a promuovere il lavoro scientifico per la realizzazione di auto solari più efficienti. D'altra parte, persegue chiaramente l'obiettivo di promuovere contemporaneamente la formazione tecnica presso l'Università di Lyngby.

Image for sustainability development goal number 13
Provvedimenti a tutela del clima

Le corse come motore dell'innovazione

Lavorare in modo sostenibile su tutta la linea

Le gare studentesche si sono affermate nella rete globale della formazione e della ricerca. Promuovono l'ambizione nella ricerca e nello sviluppo in modo sportivo. Inoltre, offrono ai giovani scienziati opportunità uniche per unire le loro conoscenze teoriche alla pratica. Conta anche l'esperienza interdisciplinare con il lavoro di progetto, la pianificazione e il lavoro di squadra.

Sostegno economico e materiale

L'azienda danese di Phoenix Contact di Hvidovre, un sobborgo di Copenaghen, si è impegnata a far conoscere meglio la propria azienda e soprattutto la visione della All Electric Society nell'ambiente universitario. Il progetto combina quindi provvedimenti a tutela del clima e promozione della formazione. In particolare, il team dei "DTU Roadrunners" riceve un sostegno sotto forma di soluzioni e componenti. C'è anche un sostegno economico - soprattutto per coprire le spese di viaggio verso i circuiti internazionali.

Il tuo contatto per questo progetto

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
General Manager, Danimarca

Anche questo potrebbe interessarti