Da sapere
07.02.2024

Energia verde in tutta sicurezza Hauke Kästing e Phoenix Contact proteggono gli impianti ad energia eolica contro la criminalità informatica.

Una persona con in mano un casco osserva un impianto a energia eolica dal basso

Sintesi

In un mondo in cui le energie rinnovabili giocano un ruolo sempre più importante, anche gli impianti a energia eolica stanno diventando sempre più spesso un bersaglio per i criminali informatici. Questo articolo mette in luce le sfide e il lavoro di Hauke Kästing, esperto di sicurezza IT di Phoenix Contact, specializzato nella protezione delle turbine eoliche e di altri generatori di energia rinnovabile dagli attacchi informatici. Dal crescente collegamento in rete degli impianti alla necessità di coinvolgere i collaboratori nelle pratiche di sicurezza: scopri come Kästing e il suo team stanno contribuendo a rendere più sicura la transizione energetica.

Articolo principale

L'importanza delle energie rinnovabili è in costante aumento. Allo stesso tempo, gli impianti a energia eolica stanno diventando sempre più spesso un bersaglio per i criminali informatici. In questo articolo diamo uno sguardo alle sfide e al lavoro di Hauke Kästing, esperto di sicurezza IT di Phoenix Contact, specializzato nella protezione delle turbine eoliche e di altri generatori di energia rinnovabile dagli attacchi informatici. Scopri come Kästing e il suo team stanno contribuendo a rendere più sicura la transizione energetica, dal crescente collegamento in rete dei sistemi al coinvolgimento dei collaboratori nelle pratiche di sicurezza.

Le prestazioni dell'energia eolica hanno un prezzo

Gli impianti a energia eolica sono fondamentali per la transizione energetica. Forniscono l'energia pulita di cui abbiamo bisogno per influenzare il cambiamento climatico. Le tecnologie di automazione svolgono un ruolo importante per aumentare l'efficienza di questi impianti. Tuttavia, l'aumento dell'automazione comporta anche dei rischi, in quanto persone non autorizzate possono intervenire nei sistemi di controllo. Questo potrebbe portare all'arresto dei sistemi o addirittura al loro danneggiamento.

Il progresso tecnologico porta a nuovi rischi

Gli impianti a energia eolica si sono evoluti notevolmente nel corso degli anni: dalle piccole turbine eoliche comunitarie degli anni '90 alle moderne turbine ad alte prestazioni con una potenza di 3,5 MW. Tuttavia, questo sviluppo ha portato con sé anche nuove sfide, in particolare nel campo della sicurezza.

Minacce informatiche nell'energia eolica: un pericolo crescente

Il crescente collegamento in rete degli impianti a energia eolica e l'integrazione dei sistemi di comunicazione hanno aumentato la vulnerabilità al cybercrime. Hauke Kästing, inizialmente entusiasta dell'energia eolica, si concentra ora sulla sicurezza di questi sistemi. La sicurezza IT nella produzione di energia rinnovabile richiede un approccio globale, poiché gli effetti del cybercrime possono essere di vasta portata.

La minaccia della criminalità informatica è reale e in costante aumento. Un tempo gli impianti a energia eolica erano sistemi isolati e quindi resistenti alla criminalità informatica. Se qualcosa non funzionava, qualcuno doveva intervenire direttamente sul posto. Oggi i moderni impianti collegati in rete non solo inviano registri degli errori, dati di funzionamento o allarmi, ma consentono anche l'accesso remoto per ottimizzare il funzionamento. Per gli hacker, questo è un invito a provocare danni o a ricattare gli operatori, impiantando ransomware e paralizzando i sistemi.

Cooperazione e concetti di sicurezza olistica

Hauke Kästing lavora a stretto contatto con i produttori di turbine, gli investitori e gli operatori per proteggere gli impianti a energia eolica dagli attacchi informatici. Phoenix Contact offre analisi di sicurezza complete e aggiornamenti per gli impianti esistenti, poiché una soluzione tecnica da sola non è sufficiente.

L'esperto informatico Hauke Kästing

Hauke Kästing, specialista della sicurezza IT presso Phoenix Contact

Missione Heartbeat: la Cyber Security come passione personale

Il tema della sicurezza sta lentamente acquisendo importanza. L'interesse sta crescendo notevolmente e le richieste a Phoenix Contact sono aumentate in modo massiccio dall'autunno 2021. La sicurezza degli impianti a energia eolica non è solo una necessità commerciale, ma anche una passione personale per Hauke Kästing. Figlio di un agricoltore che comprende l'importanza degli impianti a energia eolica per i bisogni primari delle persone, è un appassionato sostenitore della sicurezza e del successo delle energie rinnovabili.

Autore: Thorsten Sienk

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi