Da sapere
24.10.2024

Cos'è la limatura del picco? Come le aziende possono beneficiare della limatura del picco.

Vista dei tralicci dell'elettricità e delle luci della città

La limatura del picco (peak shaving) è un concetto energetico che mira a ridurre i picchi di carico in una rete elettrica. Si ottiene riducendo il consumo di energia nei momenti di maggiore richiesta, che a sua volta porta a una riduzione dei costi energetici. Per essere efficace, la limatura del picco richiede sia un'infrastruttura tecnica che una pianificazione mirata.

Batteria di accumulo per la limatura del picco

Le batterie di accumulo supportano un'alimentazione elettrica stabile

Come funziona la limatura del picco?

Con la limatura del picco, il consumo di energia viene ridotto specificamente nelle ore di punta. Ciò si ottiene, ad esempio, utilizzando batterie di accumulo che rilasciano l'energia precedentemente immagazzinata quando la domanda è elevata. Un altro mezzo efficace è l'uso di impianti fotovoltaici, che forniscono energia solare per coprire i picchi di carico senza dover prelevare ulteriore elettricità dalla rete. Inoltre, i sistemi di gestione del carico possono essere integrati per ridurre o spegnere automaticamente le utenze non essenziali, come l'aria condizionata o l'illuminazione, quando si prevedono picchi di domanda elevati.

Limatura del picco e trasferimento del carico

La limatura del picco e il trasferimento del carico (load shifting) mirano entrambi a ridurre i costi energetici e a migliorare la stabilità della rete. Tuttavia, l'approccio è diverso. La limatura del picco si concentra sulla diminuzione del picco di carico massimo, riducendo la domanda di energia nelle ore di punta o utilizzando fonti energetiche alternative. Con il trasferimento del carico, invece, il funzionamento delle macchine ad alto consumo energetico viene spostato nelle ore notturne, quando i prezzi dell'elettricità sono più bassi. Queste strategie sono complementari tra loro, ma richiedono tecnologie e pianificazioni diverse.

Impianto fotovoltaico per la limatura del picco

Gli impianti FV svolgono un ruolo centrale nella limatura del picco

Rispondere alla domanda di energia con impianti FV e batterie di accumulo

Gli impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo svolgono un ruolo centrale nella limatura del picco per rispondere alle fluttuazioni del fabbisogno energetico. Gli impianti fotovoltaici sfruttano l'energia solare, riducendo la dipendenza dalla rete elettrica e i relativi costi. Le batterie di accumulo integrano perfettamente gli impianti fotovoltaici assorbendo l'energia in eccesso e rilasciandola nuovamente quando necessario. Ciò consente un'alimentazione elettrica continua e stabile.

Le aziende raggiungono la massima efficienza integrando sistemi intelligenti di gestione dell'energia. In questo modo si ottimizza il processo di carica e scarica delle batterie e la produzione di energia degli impianti fotovoltaici.

I vantaggi della limatura del picco

Uno dei principali vantaggi è il risparmio sui costi, poiché la riduzione dei picchi di carico abbassa i costi massimi di approvvigionamento energetico. Inoltre, l'efficienza energetica viene incrementata ottimizzando il consumo energetico ed eliminando i carichi non necessari.

Un altro vantaggio è il miglioramento della stabilità della rete: i picchi di carico si riducono e il carico sulla rete elettrica diminuisce. Questo sgravio è importante nei periodi di domanda elevata, per evitare interruzioni di corrente.

Si favorisce anche l'integrazione delle energie rinnovabili. L'uso di impianti fotovoltaici e di batterie di accumulo contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e a raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale.

Analisi del consumo energetico per la limatura del picco

L'analisi del consumo energetico è il primo passo

Applicazione e realizzazione

La limatura del picco viene attuata in azienda in diverse fasi ben definite. Per identificare i momenti di picco e i potenziali risparmi, viene prima effettuata un'analisi dettagliata del consumo energetico. Nella fase successiva, l'infrastruttura tecnica viene valutata e, se necessario, adattata. È possibile integrare batterie di accumulo, impianti fotovoltaici e sistemi di gestione del carico per reagire in modo flessibile alle variazioni della domanda di energia.

È anche importante implementare soluzioni software adeguate che raccolgono ed elaborano i dati in tempo reale per implementare automaticamente misure adeguate per limitare i picchi di carico. Dopo l'implementazione tecnica si esegue una prova di funzionamento. In questo modo ci si assicura che tutti i componenti lavorino insieme senza problemi e che si ottengano gli effetti desiderati. Per migliorare costantemente il sistema sulla base dei dati raccolti e massimizzare l'efficienza, il monitoraggio e l'ottimizzazione sono continui.

Conclusione

Le aziende che attuano la limatura del picco possono ottenere notevoli risparmi sui costi energetici. La limatura del picco rafforza anche la stabilità della rete riducendo il carico sulla rete elettrica nei momenti di domanda elevata, riducendo così al minimo il rischio di sovraccarico della rete e di interruzioni di corrente. La limatura del picco favorisce anche l'integrazione e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

A lungo termine, la limatura del picco consente anche lo sviluppo di modelli commerciali ecologicamente ed economicamente sostenibili. La limatura del picco è quindi un metodo ragionevole per ridurre i costi operativi e contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

Autore: Phoenix Contact

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi