Energy Automation
Con i prodotti del sistema COMPLETE line potrai proteggere, gestire e controllare i dispositivi delle tue applicazioni energetiche. Realizza un'ampia varietà di soluzioni, in base ai requisiti delle singole condizioni quadro e applicazioni.
Realizzazione di soluzioni per la Energy Automation
Reti di distribuzione e reti industriali per la bassa e media tensione
La struttura delle reti di distribuzione varia notevolmente a seconda delle condizioni regionali e nazionali. Nelle aree urbane, le stazioni di rete locali costituiscono spesso i nodi di connessione tra le reti a media e bassa tensione. Di solito includono un quadro di comando a media tensione compatto, un trasformatore di rete locale e un sistema di distribuzione a bassa tensione. Nelle zone rurali, a causa delle lunghe distanze, la fornitura è spesso garantita dagli elettrodotti. Qui le stazioni di rete locali sono quindi spesso progettate come sistemi all'aperto, i cosiddetti posti di trasformazione su palo. A causa della continua espansione della produzione di energia rinnovabile e del previsto sviluppo di un'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica, aumenta la necessità di monitorare lo stato della rete per mezzo della tecnologia di misurazione e di telecontrollo intelligente.
Reti di distribuzione e reti industriali per la bassa e media tensione
La distribuzione dell'energia a livello regionale avviene in media e alta tensione. Le sottostazioni elettriche sono i nodi di queste reti. Nei quadri di comando a media tensione qui installati, la protezione di rete è garantita da speciali relè di protezione. Questi dispositivi combinano molte attività: oltre alle varie funzioni di protezione, offrono funzioni di misurazione, segnalazione, comando e telecontrollo. Le norme e i regolamenti nazionali richiedono controlli regolari dei relè di protezione nelle applicazioni a media tensione. Tramite interfacce di prova facilmente accessibili, il controllo di ripetizione richiesto può essere eseguito in modo sicuro.
I dispositivi per l'uso in quadri di comando ad alta tensione pongono requisiti di disponibilità e sicurezza ancora più elevati. Pertanto i relè di protezione per questi impianti vengono eseguiti spesso in modo ridondante. Il numero di punti di prova di connessione aumenta in base al numero di strumenti di misura e di relè di protezione. Questo aumenta il lavoro necessario per collegare il dispositivo di prova e il rischio di collegamenti errati. Le interfacce di prova standardizzate danno una risposta a questo rischio. Inoltre, nelle applicazioni di alta tensione, un sistema di segnalazione ridondante spesso combina gli allarmi e i messaggi più importanti, per non perdere nessun messaggio importante, anche in caso di guasto.
Reti di trasmissione per alta e altissima tensione
Questo livello di tensione comporta la massima complessità e quindi presenta i requisiti più elevati in termini di disponibilità. Questo requisito è soddisfatto solo da speciali combinazioni di relè di protezione, che di solito sono distribuiti su diversi dispositivi per raggiungere la massima disponibilità dell'impianto. Poiché il numero di punti di connessione di prova aumenta anche in base alla media e alta tensione, aumentano anche il lavoro necessario per collegare il dispositivo di prova e il rischio di connessioni errate. Le interfacce di prova coordinate aiutano a minimizzare questo rischio. Le dimensioni e la complessità di queste sottostazioni richiedono anche segnali aggiuntivi. Un sistema di segnalazione più grande combina i segnali e offre maggiori possibilità di segnalazione ridondante.