I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Sostenibilità ed efficienza: impianti di produzione in aree dismesse
Completamente digitalizzato e sicuro, con un risparmio di tempo del 60% nella progettazione e nell'implementazione.
Il Serum Institute of India di Pune è uno dei maggiori produttori di vaccini al mondo. Ogni anno vengono prodotte circa 1,5 miliardi di dosi di vaccino che vengono vendute in tutto il mondo.
È stato fondato nel 1966 dal dottor Cyrus Poonawalla con l'obiettivo di produrre preparati immunobiologici salvavita, che fino ad allora scarseggiavano in India e venivano importati a prezzi elevati.
Sfida
Digitalizzazione e miglioramento della sostenibilità
La sostenibilità e la digitalizzazione delle aree industriali dismesse sono essenziali. L'attenzione è rivolta all'ottimizzazione dei consumi nelle fabbriche e alla riduzione dell'impronta di CO2 degli impianti esistenti o di nuova costruzione. Oltre alle sfide, la digitalizzazione offre anche opportunità per aumentare l'efficienza e la competitività. La digitalizzazione è la chiave per una produzione sostenibile basata sui dati. Questi dati vengono raccolti e analizzati. In tal modo si massimizza la trasparenza dei consumi e dei processi. Queste informazioni possono essere utilizzate per sviluppare misure per ridurre al minimo i consumi e ottimizzare i processi.
Il primo passo è quello di registrare, archiviare e visualizzare più di 300 macchine e processi da collegare al sistema SCADA. In questo modo i dati vengono conservati. Una varietà di protocolli di comunicazione diversi e la connessione dell'OT con l'IT sono state le sfide del progetto. Data Collection Box è stato utilizzato per raccogliere i dati richiesti dagli impianti esistenti senza compromettere le certificazioni o le operazioni in corso.
Soluzione
La trasparenza della PLCnext Technology facilita la connessione sicura tra OT e IT e l'utilizzo di varie interfacce. Ora possiamo non solo produrre in modo più efficiente e quindi più sostenibile, ma anche proteggere la nostra proprietà intellettuale.
Per rispettare le consegne programmate dei vaccini ed evitare costosi tempi di arresto che richiedono molte risorse, è importante prevenire i guasti agli impianti. La trasparenza dei processi e il rilevamento delle anomalie aiutano a individuare e risolvere difetti imminenti, come quelli causati da usura dei materiali, prima che si verifichino.
La completa trasparenza dei processi e dei consumi è anche una chiave per una maggiore sostenibilità: grazie alla trasparenza dei dati, l'azienda ha infatti una migliore visione dell'efficienza delle risorse e può quindi ottimizzare il bilancio della sostenibilità.
Ciò garantisce una qualità costante, un'elevata efficienza dei processi e la conservazione di risorse preziose.
Oltre all'acquisizione dei dati e alla loro elaborazione siamo riusciti a distinguerci per il nostro know-how completo in materia di Cyber Security e di certificazione secondo la norma IEC 62443. Qui al Serum Institute of India abbiamo raggiunto un Security Level 2, che era estremamente importante per l'azienda farmaceutica al fine di poter proteggere, ad esempio, le ricette e i processi della produzione dei vaccini dall'accesso non autorizzato.
I vantaggi
Aumento della produttività: raccolta, archiviazione e visualizzazione dei dati di processo
Ottimizzazione attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico
Miglioramento della sostenibilità con l'aiuto della trasparenza dei dati
Cyber Security a 360° secondo la norma IEC 62443
Riduzione del tempo di progettazione del 60% grazie alla soluzione Data Collection Box preconfigurata
Scambio di dati illimitato grazie alle interfacce aperte
La trasparenza della nostra PLCnext Technology è stata un grande vantaggio in questo progetto: ha permesso infatti di utilizzare le numerose interfacce. Questo non sarebbe stato possibile con un sistema proprietario. Essendo un'interfaccia aperta e scalabile, il framework IIoT standardizza dati molto diversi tra loro. Esso consente la traduzione per il sistema SCADA esistente del cliente, collegando in tal modo OT e IT. Oltre all'acquisizione e all'elaborazione dei dati, siamo stati in grado di stupire con la nostra competenza a 360° in materia di Cyber Security e con la certificazione in conformità alla norma IEC 62443, ottenendo un Security Level 2 presso il Serum Institute of India.