Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tracciatura elettrica in un impianto di processo

Monitoraggio via radio dei cavi riscaldanti Fabbrica di carta e cellulosa Sappi Stockstadt GmbH

Per garantire che le materie prime trasportate arrivino sempre a destinazione in modo affidabile, i sistemi di cavi fuori terra sono solitamente riscaldati. Presso l'azienda produttrice di carta e cellulosa Sappi Stockstadt, il sistema di trasmissione radio Radioline assicura che i valori di misura più evidenti vengano immediatamente visualizzati nella sala di controllo dell'operatore, affinché possano essere adottate contromisure con tempestività.

Profilo cliente

Sappi Limited è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di carta, pasta cellulosa e pasta chimica.

Posizione di Sappi Stockstadt GmbH

Il produttore di carta Sappi Stockstadt utilizza la soluzione di comunicazione wireless per il monitoraggio della tracciatura elettrica da marzo 2018.

  • Presso Sappi Stockstadt GmbH, oltre 550 collaboratori producono ogni anno fino a 145.000 t di cellulosa e 230.000 t di carta.

  • Il sito dispone di una propria centrale elettrica e di un impianto di trattamento delle acque reflue.

  • Le carte pregiate apprezzate dal mondo della stampa e dei media vengono spedite in circa 100 paesi per la produzione di riviste, cataloghi, libri d'arte o pubblicità di alto livello.

  • Ogni giorno lavorativo escono dallo stabilimento fino a 1000 t di carta.

Applicazione Riduzione affidabile dei tempi di fermo imprevisti dell'impianto

Sinora le singole tracciature elettriche sono regolarmente ispezionate in un giro d'ispezione speciale. Inoltre, è stato utilizzato un interruttore differenziale per monitorare tutti i cavi riscaldanti utilizzati. Tuttavia, tale esperienza ha dimostrato che non tutti i guasti sono stati rilevati in modo affidabile.

Il processo di scarico ha dovuto essere nuovamente interrotto poco dopo l'inizio a causa del congelamento delle tubazioni. Ciò ha comportato un lungo e costoso intervento di scongelamento e ha richiesto la pulizia della tubatura interessata, che nel peggiore dei casi avrebbe potuto portare a una temporanea interruzione della produzione.

Cavo riscaldante

I cavi riscaldanti sono permanentemente esposti a condizioni ambientali estreme e invecchiano di conseguenza.

Soluzione Visualizzazione immediata dei valori misurati nella sala di controllo

Soluzione per quadri elettrici per il monitoraggio di tracciature elettriche
Soluzione per quadri elettrici per il monitoraggio della tracciatura elettrica
Struttura topologica per il monitoraggio della tracciatura elettrica
Soluzione per quadri elettrici per il monitoraggio di tracciature elettriche

Il nostro sistema di monitoraggio misura l'intensità di corrente di ogni cavo riscaldante. Se si verifica uno scostamento di 0,5 A, nel sistema di comando di processo viene generato un messaggio di avviso, che viene visualizzato immediatamente sul monitor della sala di controllo e, in alternativa, nell'officina remota. In questo modo, i collaboratori rilevano tempestivamente i cambiamenti. Ciò consente di reagire immediatamente, garantendo un'elevata disponibilità dell'impianto.

Soluzione per quadri elettrici per il monitoraggio della tracciatura elettrica

La sfida della soluzione di Stockstadt consisteva nell'integrazione dei valori di misurazione nel sistema di comando di processo esistente, poiché tra le parti dell'edificio non erano disponibili linee di cavi. Ciò richiedeva una trasmissione del segnale semplice e affidabile.

Con il sistema di trasmissione radio proprietario Radioline, i valori di misurazione possono essere trasmessi in modalità wireless. A seconda dei requisiti dell'applicazione, vengono implementate diverse topologie. Dopo aver trovato una soluzione per il circuito radio, i segnali dei cavi riscaldanti sono stati integrati nel sistema di comando di processo tramite il modulo Modbus/RTU.

Struttura topologica per il monitoraggio della tracciatura elettrica

A causa delle pareti di cemento piuttosto robuste, non si era certi se fosse possibile implementare la comunicazione radio. È stato quindi effettuato un test radio sul campo per determinare la frequenza di trasmissione e il tipo di antenna adatti allo scenario di installazione.

I componenti necessari sono stati rapidamente identificati e la prova di una trasmissione radio affidabile è stata fornita come base per l'approvazione del budget.

Conclusione I cicli di controllo ricorrenti non sono più necessari

I dati di tutti i cavi riscaldanti vengono trasmessi alla sala di controllo e lì visualizzati. Oltre all'intensità di corrente attuale delle singole tracciature elettriche, in caso di emergenza viene visualizzato anche un messaggio di avviso per i collaboratori.

Tra le parti dell'edificio non sono necessari cablaggi complessi. I valori di misurazione vengono trasmessi in modalità wireless al sistema di comando di processo utilizzando il nostro sistema di trasmissione radio Radioline. I dati sono disponibili a livello centrale in una soluzione di monitoraggio del sistema di comando di processo per la sala di controllo e l'officina. In questo modo, vengono sostituiti i cicli di controllo che richiedono molto tempo.

Con il sistema di monitoraggio, è possibile controllare simultaneamente diversi cavi riscaldanti e rilevare all'istante i cambiamenti. In questo modo, la soluzione non solo contribuisce ad aumentare la disponibilità dell'impianto, ma riduce anche il carico di lavoro e i costi.

Monitoraggio dei cavi riscaldanti presso Sappi Stockstadt GmbH

Con il sistema di trasmissione radio Radioline è possibile monitorare contemporaneamente diversi cavi riscaldanti.

Contatto personale
Richiedi ora una soluzione personalizzata!

Siamo a tua completa disposizione per consigliarti e discutere insieme delle tue esigenze di progetto specifiche.

Contattaci
Due uomini chiacchierano davanti a un tablet