Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica per il NorthConnex Questo premiato sistema di illuminazione di gallerie aumenta la sicurezza e l'efficienza energetica con scenari di illuminazione intelligente.

Tunnel NorthConnex, Australia

Profilo cliente


Tunnel NorthConnex

Operatore stradale Transurban Limited

  • Il tunnel stradale più profondo d'Australia, che si estende fino a 90 metri sotto terra.
  • Il tunnel a doppia canna, lungo 9 km, alleggerisce le strade più congestionate del nord di Sydney.
  • Ogni giorno, circa 37.000 veicoli attraversano la struttura, che ha due canne, ciascuna con due corsie e una corsia di emergenza.

Sfida


Ingresso e uscita della galleria illuminati

Condizioni di illuminazione fluttuanti

Gli operatori, i progettisti e le società di installazione di sistemi di illuminazione tecnica devono illuminare le gallerie in modo uniforme secondo CIE88 e controllare l'intensità dell'illuminazione a seconda della situazione. Il volume di traffico e le possibili situazioni di emergenza hanno un'influenza sul corretto livello di illuminazione. Per contrastare rischi di incidenti, in particolare all'ingresso della galleria, si rende necessario un sensibile adeguamento delle condizioni di illuminazione all'aumentare dell'oscurità.

Soluzione


Sala di controllo della galleria

Controllo e monitoraggio dell'illuminazione di gallerie

Per garantire la massima sicurezza nel tunnel NorthConnex, è necessario un concetto di illuminazione innovativo, che contribuisce ad aumentare la visibilità degli utenti della strada, consentendo agli occhi di adattarsi alle condizioni di luce più scure.

In termini di domanda di energia, il sistema di illuminazione, in quanto maggiore consumatore della galleria, offre un elevato potenziale di risparmio. È qui che entra in gioco l'applicazione, che regola il valore di dimmerazione di ciascun apparecchio in base alle esigenze.

Insieme allo specialista dell'illuminazione Schréder e al system integrator Betacom, Phoenix Contact, in qualità di esperto nel campo dell'automazione e della tecnologia di connessione, ha implementato una soluzione di illuminazione intelligente nel tunnel NorthConnex.

Sagome di foreste retroilluminate e cieli stellati nel tunnel NorthConnex
Illuminazione di gallerie con connettori standard e connettori per conduttori QPD
Messa in servizio dell'illuminazione di gallerie NorthConnex
Sagome di foreste retroilluminate e cieli stellati nel tunnel NorthConnex

Phoenix Contact, insieme a Schréder, ha sviluppato una soluzione che produce un'intensità luminosa costante per tutta la durata dell'installazione. Sono stati inclusi gli intervalli di pulizia degli apparecchi per tunnel e le perdite dovute all'usura dei LED.

I fattori di influenza sopra menzionati si traducono in diverse migliaia di parametri che confluiscono nel controllore e vengono messi a disposizione del system integrator in forma predefinita.

Illuminazione di gallerie con connettori standard e connettori per conduttori QPD

Durante i lavori di preparazione, sono stati forniti al cantiere 110 t di materiale preconfezionato, tra cavi di potenza e linee bus. Ogni cavo è stato preventivamente tagliato a misura, dotato dei connettori necessari ed etichettato.

Grazie all'utilizzo continuo del sistema di installazione QPD con la collaudata tecnica di connessione rapida QUICKON, è stato possibile installare tutti i componenti in modo rapido e senza utensili.

Messa in servizio dell'illuminazione di gallerie NorthConnex

Il collegamento contribuisce inoltre a facilitare la messa in servizio. Grazie a una modalità di impostazione del sistema di controllo si rileva subito durante l'installazione se un'utenza è difettosa o collegata in modo errato.

Non appena il driver avvia la comunicazione con il controllore, inizia a funzionare autonomamente. In questo contesto, si tratta di una sequenza in cui gli apparecchi LED vengono dimmerati più volte dal buio alla luce. Gli installatori ricevono così un feedback diretto sul loro lavoro.

Contatto

Interlocutore Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sarei lieto di aiutarti a definire concetti di illuminazione intelligente.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.

Conclusione


Collaudo in galleria

Efficienza energetica, risparmio economico e sicurezza

In sintesi, l'integrazione del sistema di controllo nella rete principale del tunnel si è rivelata semplice. La messa in servizio è stata supportata non solo dai dipendenti della filiale locale, ma anche da esperti tecnici di Schréder e Phoenix Contact provenienti dal Belgio e dalla Germania. Grazie all'accesso remoto tramite un router opzionale, è stato possibile fare tutto questo nonostante le restrizioni causate dal Coronavirus.

Oltre ai bassi costi di installazione dovuti alla tecnologia di connessione intelligente, la soluzione di illuminazione è caratterizzata da un'elevata efficienza energetica e da bassi costi operativi. E non dimentichiamo l'elevato livello di sicurezza nel tunnel NorthConnex grazie a un'illuminazione affidabile e adeguata alla situazione delle canne del tunnel.