Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sicurezza migliorata grazie al monitoraggio dei guasti di linea

22.04.2025
Rete di resistenza per interruttori di prossimità con amplificatore di isolamento MINI Analog Pro

Sulla base della nuova rete di resistenze di Phoenix Contact, i contatti liberi da potenziale e gli interruttori di prossimità possono essere utilizzati in combinazione con moduli di ingresso conformi a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 per il monitoraggio dei guasti di linea. Ciò si rivela indispensabile nelle applicazioni con elevati requisiti di sicurezza.

Con l'ausilio della tecnologia Push-in, la rete di resistenze può essere integrata in modo semplice e rapido nei cablaggi esistenti. La custodia compatta consente un'installazione flessibile, anche in spazi angusti come canaline portacavi o piccole custodie di trasmettitori. Grazie alla dichiarazione "Simple Apparatus" per mezzi d'esercizio semplici che non rappresentano fonte di accensione, la rete di resistenze è adatta anche all'uso in ambienti a rischio di esplosione.

Questa soluzione pratica ed efficiente per il monitoraggio dei guasti di linea è ideale per l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza nelle applicazioni industriali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications