Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Progettazione elettronica ottimale attraverso la simulazione termica per gli sviluppatori di dispositivi

25.08.2023
Rappresentazione termica di un dispositivo elettrico

La simulazione termica online di Phoenix Contact offre nuove possibilità per la progettazione adeguata dell’elettronica industriale già in fase di sviluppo.

La procedura di avvio della simulazione termica è intuitiva. Nella prima fase, il cliente configura la sua custodia, compresa la tecnologia di connessione richiesta, nel configuratore online della custodia. Riceve quindi l’elenco dei componenti, i dati 3D e lo schema del circuito stampato della configurazione. Segue poi il passaggio all’interfaccia di simulazione online. Qui sono definite le condizioni quadro termiche dell’dispositivo. Tra queste rientra la situazione dell’installazione (posizione di installazione, eventuali dispositivi vicini) e la temperatura ambiente.

Nella fase successiva, il cliente può utilizzare la funzione "drag and drop" per posizionare fino a tre diversi hot spot sul circuito stampato, assegnare loro una geometria e inserire la potenza dissipata prevista. La simulazione viene quindi inviata con l’inserimento dei dati del cliente. Al più tardi dopo tre giorni lavorativi, il risultato della simulazione per il singolo caso di carico è disponibile come PDF 3D. Inoltre, esiste la possibilità di ricevere una consulenza supplementare da parte del team di Phoenix Contact.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications