Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Phoenix Contact alla Hannover Messe: Fabbrica digitale, costruzione di quadri elettrici efficiente e tecnologia a corrente continua in primo piano

21.01.2025
Stand espositivo di Phoenix Contact alla Hannover Messe

Con il motto "Shaping the Future with Technology" Phoenix Contact presenterà i propri prodotti e le proprie soluzioni per le sfide del futuro alla Hannover Messe, che si terrà dal 31 marzo al 4 aprile. Quest'anno l'azienda a conduzione famigliare accoglierà clienti e visitatori allo stand F40 del padiglione 9 per parlare di tre temi principali: tecnologia a corrente continua, efficienza nella costruzione di quadri elettrici e fabbrica digitale.

La tecnologia a corrente continua sta diventando sempre più importante in tempi di cambiamenti climatici: convertendo l'alimentazione in AC in alimentazione in DC, le aziende possono non solo ridurre il consumo di energia, ma anche i picchi di carico e integrare più facilmente le energie rinnovabili e le batterie di accumulo. Phoenix Contact supporta le aziende con le proprie competenze e con un'ampia gamma di componenti per la creazione di alimentazione in DC.

In tempi di transizione energetica e di elettrificazione crescente, anche il tema "Efficienza nella costruzione di quadri elettrici" entra nel vivo: le reti di distribuzione dell'energia devono essere ampliate in tutto il mondo, compresi i quadri di comando necessari. Per poter far fronte a questa espansione, è importante che le aziende del settore prendano sempre più in considerazione le questioni relative all'efficienza. Phoenix Contact offre servizi di consulenza completi e una gamma prodotti scalabile per la costruzione di quadri elettrici.

All'interno del tema "Fabbrica digitale" verrà affrontato un altro argomento del futuro: la digitalizzazione quale chiave per aumentare la produttività e la sostenibilità della produzione industriale. Phoenix Contact supporta le aziende nel rendere più efficienti i processi produttivi attraverso l'acquisizione dei dati e la loro analisi e nell'aumentare la resilienza e la stabilità della produzione attraverso sistemi di sicurezza completi.

Con un marchio globale, Phoenix Contact offre prodotti, soluzioni e competenze nella digitalizzazione innovativi per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione per tutti i settori dell'economia e delle infrastrutture. In questo modo, l'azienda a conduzione famigliare consente all'industria e alla società di trasformarsi in un mondo sostenibile con prospettive di crescita a lungo termine per tutti.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen | Corporate Communications