La Hannover Messe 2027 è una delle più grandi fiere industriali del mondo. La prossima fiera si terrà dal 5 al 9 aprile 2027. La fiera è aperta ogni giorno dalle 9:00 alle 18:00.
Hannover Messe 2026
Hannover Messe 2026: Driving Integrated Energy
Ripercorriamo una settimana entusiasmante alla Hannover Messe 2026. Grazie mille per la vostra visita! I numerosi incontri e colloqui stimolanti avuti con voi hanno caratterizzato la fiera e l'hanno resa un grande successo!
Quest'anno ci siamo concentrati su approcci olistici per l'integrazione intelligente tra alimentazione elettrica, sicurezza degli impianti e ottimizzazione dei processi. Con le nostre soluzioni di sistema complete abbiamo dimostrato come sia possibile rendere il processo di creazione di valore della vostra azienda più efficiente, resiliente e sostenibile.
Scoprite di più sulle nostre tecnologie e venite a conoscere le nostre innovazioni per un mondo più sostenibile.
I prodotti di punta della Hannover Messe 2026
Visita del Cancelliere federale Friedrich Merz e del Presidente brasiliano
Uno dei momenti salienti della Hannover Messe è stata per noi la visita del Cancelliere federale Friedrich Merz e del Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva allo stand di Phoenix Contact. I due capi di Stato hanno incontrato il CEO Dirk Görlitzer per un intenso scambio di opinioni sulle potenzialità delle reti a corrente continua. Il tema principale della discussione è stato il ruolo di questa tecnologia come elemento centrale per una trasformazione resiliente ed efficiente dell'infrastruttura energetica globale.
Via libera alle nostre innovazioni
Phoenix Contact ha cercato in modo mirato il dialogo con i visitatori della Hannover Messe attraverso masterclass e presentazioni. I formati interattivi hanno messo in primo pianto soluzioni specifiche e questioni future: dall’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico alla Cyber Security, fino ai sistemi di accumulo a batteria e al Single Pair Ethernet. La fiera è diventata così una piattaforma di scambio, ispirazione e approfondimenti pratici.
I temi d'interesse della Hannover Messe 2026
Alimentazione elettrica affidabile ed efficienza particolarmente elevata per la massima disponibilità dell'impianto
Un'industria sostenibile ha bisogno di un approvvigionamento energetico affidabile che possa essere monitorato in modo trasparente in ogni momento. Offriamo sistemi che combinano perfettamente alimentazione, protezione e monitoraggio per la massima disponibilità dell'impianto e un'efficienza particolarmente elevata. Che si tratti di un'alimentazione affidabile a 24 V sulla guida DIN, di sistemi robusti per applicazioni IP67, di un'elettronica di potenza innovativa o di una protezione contro le sovratensioni, le nostre tecnologie salvaguardano i vostri processi e prevengono i tempi di fermo non pianificati. I nostri prodotti assicurano un'alimentazione di corrente continua ed efficiente, per un funzionamento senza intoppi in un'industria sostenibile.
Secure. Automated. Intelligent. – Soluzioni digitali per l'industria del domani
Le macchine moderne richiedono soluzioni di automazione modulari, aperte e sicure che crescano con loro. L'automazione intelligente assicura processi efficienti e scalabili, mentre i concetti di Security proteggono le infrastrutture OT e garantiscono la sicurezza della produzione. Le applicazioni di intelligenza artificiale consentono una manutenzione predittiva, flussi energetici ottimizzati e decisioni basate sui dati per la massima produttività e resilienza. In questo modo si evitano i tempi di fermo, si riducono i costi di manutenzione e si aumenta la competitività.
Maggiore produttività, minore complessità – grazie a processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici
La All Electric Society spinge all'elettrificazione e aumenta la domanda di quadri elettrici. Se vuoi che la tua azienda rimanga competitiva, devi accelerare i processi e ridurre i costi. La digitalizzazione e l'automazione di processo sono i punti su cui fare leva per contrastare la crescente carenza di tecnici qualificati e i tempi sempre più stretti dei progetti. Flussi di lavoro coerenti e soluzioni scalabili assicurano la massima efficienza, tempi di lavorazione ridotti e una sicurezza dei processi particolarmente elevata, dalle piccole imprese ai global player.
Tecnologia di connessione senza interruzioni: dal quadro elettrico all'applicazione per un'industria in rete
Dalla tecnologia di connessione dei dispositivi al cablaggio nel quadro elettrico e in campo, i morsetti componibili e la tecnologia di connessione garantiscono una trasmissione coerente e affidabile di segnali, dati e potenza. Il Single Pair Ethernet ottimizza la trasmissione dei dati e apre nuove possibilità per la comunicazione industriale. Queste soluzioni consentono concetti di macchina flessibili e l'integrazione di nuove tecnologie. Allo stesso tempo, affrontano temi come la sostenibilità, la digitalizzazione e la sicurezza: cablaggi con pochi utensili, sistemi salvaspazio e interfacce intelligenti riducono il consumo di risorse e aumentano l'efficienza e il valore aggiunto.
Che cos'è la Hannover Messe?
La Hannover Messe è la principale fiera industriale del mondo nonché la piattaforma centrale per la trasformazione industriale. Dal 20 al 24 aprile 2026, oltre 4.000 espositori dell'industria meccanica, elettrica e digitale e del settore energetico si incontreranno ad Hannover per plasmare il futuro dell'industria.
Focus sui temi del futuro
La fiera si concentra su tre punti centrali:
- Automazione e digitalizzazione: soluzioni per la Smart Manufacturing, la robotica, l'IA e la Cyber Security
- Energia e infrastrutture industriali: tecnologie per sistemi energetici sostenibili, idrogeno e soluzioni di rete
- Ricerca e trasferimento tecnologico: innovazioni dalla ricerca e dallo sviluppo per l'industria di domani
La Hannover Messe mostra come la creazione di valore nell'industria venga ridefinita dalla digitalizzazione, dall'automazione e dall'energia sostenibile. L'intelligenza artificiale è il filo conduttore che attraversa tutti i settori, dalla pianificazione e produzione all'alimentazione elettrica. Nel padiglione 27 presenteremo le nostre soluzioni per l'automazione in rete, le infrastrutture energetiche intelligenti e i processi produttivi sostenibili.
Phoenix Contact alla Hannover Messe
Da oltre 70 anni la Hannover Messe è un appuntamento fisso per Phoenix Contact ed è molto più di una semplice fiera. È la piattaforma su cui portiamo avanti la trasformazione industriale insieme ai nostri partner.
In qualità di uno dei maggiori espositori, nel padiglione 27 presenteremo le nostre soluzioni per i temi chiave del settore:
-
Fornitura sicura e gestione intelligente dell'energia – sistemi di alimentazione elettrica integrati, soluzioni innovative con batterie di accumulo e tecnologia in DC
-
Automazione, Cyber Security e IA: concetti armonizzati per proteggere in modo affidabile le infrastrutture rilevanti, consentendo al contempo processi flessibili, efficienti e collegati tra loro
-
Processi di produzione efficienti: flussi di lavoro completi, digitalizzazione coerente e soluzioni scalabili assicurano una costruzione di quadri elettrici efficiente
-
Tecnologia di connessione affidabile – trasmissione sistematica e sicura di segnali, dati ed energia
Con oltre 100 anni di esperienza, stiamo plasmando attivamente il futuro del settore. Alla Hannover Messe 2026 mostreremo come sia possibile combinare in modo intelligente dati, automazione e competenze energetiche per una maggiore efficienza, sostenibilità e competitività.
Vieni a trovarci e sperimenta di persona come stiamo realizzando insieme la trasformazione industriale.
La storia della Hannover Messe
Origine
La più grande fiera industriale del mondo si identifica nel motto “Tradizione e innovazione“. È stata fondata nel 1947 come "Fiera dell'export 1947 Hannover" dalla "Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen". Dopo la Seconda Guerra Mondiale la nuova fiera industriale doveva costituire un polo alternativo alla fiera di Lipsia nell'ex DDR e sottolineare la forza innovativa della Germania Occidentale.
Crescente internazionalizzazione
Come luogo di contatti internazionali la Hannover Messe attira l'attenzione degli ospiti stranieri. Già nel 1950 vi partecipano espositori di dieci diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti. Nel corso degli anni la fiera ha acquisito un carattere sempre più internazionale. Il primo paese partner della Hannover Messe è il Brasile nel 1980. Da allora ogni anno le aziende del paese di turno vi presentano i loro prodotti.
La Hannover Messe oggi
Oggi, la Hannover Messe è la piattaforma leader a livello mondiale per la trasformazione industriale. L'attenzione si concentra su temi quali l'automazione e la digitalizzazione, le infrastrutture energetiche e quelle industriali, nonché la ricerca e il trasferimento tecnologico. L'intelligenza artificiale è un filo conduttore che attraversa tutti i settori, dalla produzione intelligente alla Cyber Security fino ai sistemi energetici sostenibili.
Domande frequenti sulla Hannover Messe – Biglietto e come arrivare
Puoi richiederci i biglietti gratuiti per la Hannover Messe 2027 su questa pagina a partire da marzo 2027.
Dopo aver richiesto un biglietto gratuito e la newsletter tramite il modulo d'ordine di Phoenix Contact, riceverai un'e-mail con una richiesta di conferma. Dopo aver confermato, riceverai sempre tramite e-mail il codice biglietto. Con questo codice biglietto potrai richiedere un biglietto gratuito sul sito ufficiale della Hannover Messe.
È facile raggiungere l'Hannover Messe in auto.
Provenendo da nord o da sud, il quartiere della fiera può essere raggiunto prendendo la A7 in direzione Hannover e quindi la A37 in direzione Hannover/Messe.
Provenendo da est, prendere la A2 in direzione Hannover e la A37 in direzione Hannover/Messe per raggiungere il quartiere della fiera.
Da ovest, l'Hannover Messe può essere raggiunta prendendo la A2 in direzione Hannover, la A7 in direzione Kassel, la B65 in direzione Hannover e quindi la B6 in direzione Hannover Messe.
Immettere nel sistema di navigazione: 30521 Hannover, "Hermes Allee" o "Messegelände".
Nei dintorni del quartiere della fiera sono a disposizione un numero sufficiente di parcheggi a pagamento.
Nei parcheggi Nord 4 e Sud 32 sono a disposizione colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Maggiori informazioni sui parcheggi sono disponibili qui:
Il quartiere della fiera di Hannover è facilmente raggiungibile dal centro città con il tram, la metropolitana o l'autobus:
- Con la linea del tram S4 o S8 per Hannover Messe
- Con la linea della metropolitana 8 o 18 per Hannover Messe
- Prendere la linea della metropolitana 6 o 16 fino per Hannover Messe/Ost
- Con le linee dell'autobus 340 e 341 per Gutenbergstraße (ingresso sud) e la fermata Messe/Laatzen (ingresso ovest 1)
Arrivo con un treno a lunga percorrenza della Deutsche Bahn:
Viaggiando in treno, è possibile raggiungere la fiera dalla stazione ferroviaria di Hannover/Laatzen, che dista circa 400 m dall'ingresso OVEST. In alternativa, è possibile raggiungere la fiera dalla stazione centrale e da lì proseguire con la linea della metropolitana 8 o 18.
Arrivo dall'aeroporto di Hannover (HAJ):
Dall'aeroporto di Hannover è possibile raggiungere il quartiere della fiera con la linea della metropolitana 5 in direzione Hannover Hauptbahnhof (stazione centrale) e da lì la linea della metropolitana 8 o 18. Il tempo di percorrenza totale è di circa 1 ora.
Durante la fiera è previsto anche un bus navetta tra l'aeroporto e la fiera (OVEST). Il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti.
Domande frequenti sulla Hannover Messe – Soggiorno in fiera
Lo stand principale di Phoenix Contact si trova nel padiglione 27, stand G26. Inoltre, Phoenix Contact sarà presente in altri stand fieristici per trattare vari argomenti. Troverai la piantina ufficiale di tutti gli stand e le partecipazioni agli stand di Phoenix Contact qui sul sito poco prima della fiera.
La piantina dei padiglioni dell'Hannover Messe sarà disponibile poco prima dell'apertura della fiera. Inoltre, è disponibile anche la piantina dell'intero quartiere fieristico e delle aree di parcheggio.
Le piantine saranno disponibili poco prima dell'inizio della fiera.
Oltre alla cerimonia di apertura, la Hannover Messe prevede molti altri eventi, conferenze, premiazioni e punti del programma. L'intero programma delle attività concomitanti è disponibile qui prima della fiera:
La Hannover Messe viene solitamente inaugurata dal cancelliere tedesco in carica, insieme al capo di stato del Paese partner. La Spagna è il Paese partner della Hannover Messe 2027.
Il paese partner della Hannover Messe 2026 è il Brasile. La Hannover Messe 2026 è stata inaugurata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, insieme a vari rappresentanti del mondo politico ed economico.
La WLAN gratuita dell'Hannover Messe "MESSEfreewifi" è a tua disposizione per un massimo di tre ore al giorno. È possibile utilizzare il Wi-Fi gratuito nelle aree di ingresso, nei padiglioni della fiera e in alcune parti del quartiere della fiera.
Inoltre, diverse aree come gli info point "EBi", le aree di ingresso e diverse aree di ristorazione mettono a disposizione ulteriori hotspot. L'accesso è possibile tramite la rete WLAN "MESSEhotspot".