Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Estensioni per connettori bus per guide DIN ICS e ME-IO

20.02.2024
Connettori per connettori bus per guide DIN

Con le serie di custodie ME-IO e ICS, Phoenix Contact offre una gamma completa per lo sviluppo di dispositivi. Le nuove estensioni per i connettori bus per guide DIN rendono ancora più facile l'implementazione di un sistema complessivo composto da più moduli.

Alcune applicazioni richiedono dati e segnali dalla comunicazione del modulo anche al di fuori della rete del modulo, ad esempio nel caso di un interlacciamento. Qui, i connettori di alimentazione e derivazione per il connettore bus per guide DIN a 8 poli collegano i moduli su più livelli. Questi connettori possono essere inseriti nella rete di dispositivi a sinistra, al centro o a destra. I poli nel campo sono cablati tramite il connettore FMC.

Per applicazioni di dispositivi nelle quali non è necessaria un'uscita sul circuito stampato, la trasmissione di dati e segnali può essere collegata con un ponticello per connettori bus per guide DIN sotto il modulo. Ciò significa che viene sfruttato il massimo spazio sul circuito stampato.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications