Elemento di raffreddamento passivo e diffusione di calore per custodie per l'elettronica UCS

20.02.2024
Soluzioni per elementi di raffreddamento UCS

I sistemi embedded e i Single Board Computer stanno diventando sempre più potenti e allo stesso tempo più compatti. Per garantire un funzionamento affidabile sono necessari sistemi coordinati di dissipazione del calore. Phoenix Contact offre quindi un elemento di raffreddamento/diffusore di calore integrato per la serie di custodie Universal Case System (UCS).

Le aree sottoposte a stress termico sui circuiti stampati non sono distribuite in modo omogeneo. Per ottimizzare la configurazione termica dei dispositivi, diffusori di calore UCS HSP adattabili in modo personalizzato vengono posizionati e avvitati sulla superficie di contatto appositamente preparata dell'elemento di raffreddamento UCS HS-HH. La combinazione di un elemento di raffreddamento con un diffusore di calore viene successivamente collegata al circuito stampato mediante bulloni distanziatori. In questo modo si ottiene la necessaria pressione di contatto e il contatto termico. La gamma disponibile supporta il posizionamento e il fissaggio ottimale di diversi circuiti stampati. Gli elementi di raffreddamento UCS HS-SW progettati come pannello laterale sono adatti per il collegamento di componenti cablati. Questi integrano una superficie di appoggio per il circuito stampato al fine di stabilizzare meccanicamente la disposizione.

Le nuove soluzioni di dissipazione del calore ampliano la flessibilità e le possibilità di applicazione del sistema modulare UCS. È possibile realizzare numerose applicazioni personalizzate in base al principio modulare. Completa il sistema la stampa specifica per le esigenze del cliente delle parti della custodia in combinazione con la stampa degli elementi di raffreddamento sulla superficie appositamente prevista.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications