Identificér og fjern effektivitetsdræbere i styretavlekonstruktionen
Er effektivitetsdræbere også for længst blevet en del af din hverdag?
Mandag morgen i styretavlekonstruktionen. Opgaven er tilsyneladende klar, og alligevel går arbejdet trægt, fordi der mangler værktøj, materialerne ikke er klar, og oplysningerne ikke stemmer overens. I stedet for tydelige arbejdsgange opstår der forsinkelser, koordinationsbesvær og improviserede løsninger.
Det er små afbrydelser, som ingen rigtig stiller spørgsmålstegn ved. Men netop der ligger problemet. For det, der hver for sig næppe bemærkes, løber op i løbet af dagen, i løbet af opgaven og i hele produktionen: Søgetid, unødvendige gåafstande, dobbeltarbejde og uklare oplysninger bremser værdiskabelsen. Disse skjulte tab kalder vi "effektivitetsdræbere". Det forræderiske er, at effektivitetsdræberne er usynlige og for længst blevet en del af hverdagen. Men den, der bemærker dem, kan målrettet fjerne dem. Ofte kun ved hjælp af små ændringer og passende løsninger.
Typiske effektivitetsdræbere i styretavlekonstruktionen
Når afstande tager tid Effektivitetsdræbere skabt af gåafstande, rækkevidder og søgning efter materialer
Delen er ikke på plads, det nødvendige værktøj mangler eller ligger i den anden ende af værkstedet. Så der løbes, gribes og søges. Mere end én gang om dagen. 82 % af virksomhederne arbejder med værkstedsmontering. Samtidig anvender 64 % af producenterne i styretavlekonstruktionen ikke Lean-metoder. Konsekvenserne er alt for lange søgetider, unødvendige bevægelser, afbrudte arbejdsgange og manglende fokus på selve arbejdet. Det, der føles som sekunder, akkumuleres i løbet af dagen til reelle effektivitetstab på grund af mange små, unødvendige gåture og ustruktureret tilgængelighed af materialer.
Når informationer bremser Effektivitetsdræbere skabt mellem papir, datakaos og mediebrud
Manglende data, forældede oplysninger, manuel datavedligeholdelse eller papirdokumentation: I stedet for at arbejde skal man søge, sammenligne og spørge efter oplysninger. 88 % af styretavlekonstruktionerne bruger stadig papir i produktionen, mens kun 12 % arbejder fuldstændigt digitalt. Samtidig modtager 88 % af virksomhederne kundedata i PDF-format, mens egentlige tekniske data er undtagelsen. Konsekvensen er: brud i mediefladerne, dobbeltarbejde, kaos med forskellige versioner og tidstab på grund af manglende, uklare eller spredte oplysninger.
Når arbejdsgange bliver en fejlkilde Effektivitetsdræbere skabt af besværligt arbejde, delprocesser og tab af præcision
I styretavlekonstruktionen præges hverdagen af manuelle opgaver, lige fra bestykning af DIN-skinner over ledningskonfektionering til fortrådning. 86 % af de tyske producenter af styretavlekonstruktioner arbejder med en lav grad af automatisering, og kun 14 % anvender assistancesystemer. Det, der ligner rutineprægede handlinger, medfører i det daglige arbejde et mærkbart tidstab. Samtidig medfører gentagne arbejdsgange en øget risiko for fejl og svingende kvalitet. Mange afvigelser forbliver ubemærket, men medfører ofte tidskrævende og kostbart efterarbejde.
Vores løsninger mod effektivitetsdræbere
Mange effektivitetsdræbere kan fjernes hurtigere, end man tror. Med klare strukturer, gennemtænkte arbejdspladser og den rette formidling af information. Dette produktudvalg viser konkrete tiltag til at fjerne effektivitetsdræbere i praksis.
Arbejdsmetoder, der irriterer enhver effektivitetsdræber Struktureret, ergonomisk, effektiv
Sammen mod effektivitetsdræbere
Rådgivning om processer til styretavlekonstruktion
I hverdagen sniger effektivitetsdræbere sig ind overalt og bliver ofte til en vane. Selvom de ved første øjekast ser små ud, medfører de samlet set store tab. Det er netop her, vores procesrådgivning kommer ind i billedet. Sammen identificerer vi åbenlyse og skjulte ineffektiviteter hos jer på stedet. Vi ser ikke kun på de enkelte arbejdsfaser, men på samspillet mellem medarbejdere, materialer og informationer. Med udgangspunkt heri udvikler vi sammen med dig skræddersyede løsninger, der passer til din produktion. Her gælder det, at selv små ændringer kan medføre store effektivitetsgevinster. Derfor optimerer vi dine processer trin for trin – i fællesskab, med fokus på praksis og direkte anvendeligt.