Yeşil veri merkezleri için DC şebekeleri Dijital uygulamaların hızla büyümesi ve yapay zekâ teknolojilerinin yükselişiyle birlikte veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı da artıyor. DC şebekeleri, veri merkezlerindeki güç kaynağını daha enerji verimli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için geleceğe hazır bir çözümdür.

Yeşil veri merkezi sunucu odası
Veri merkezi

Zorluk Veri merkezlerinde artan enerji gereksinimleri

Veri merkezleri, dijital altyapıdaki en büyük enerji tüketicileri arasında yer alıyor. Bulut hizmetleri, IoT, 5G ve yapay zekâ kaynaklı artan bilgi işlem gücü talebi, güç tüketimini ve enerji maliyetlerini artırırken aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltma baskısı da artıyor. Aynı şekilde, operatörler istikrarlı bir güç kaynağı sağlamalı, esnekliği artırmalı ve örneğin yerel enerji kaynakları ve akıllı depolama çözümleri yoluyla kamu şebekesine bağımlılığı azaltmalıdır. Buna ek olarak, verimli enerji yönetimi kesinti sürelerini en aza indirmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çok önemlidir. Bu nedenle yeşil veri merkezleri sürdürülebilir ve ekonomik işletim için yeni konseptler gerektirmektedir – bir yaklaşım doğru akım şebekelerine geçmektir.

Sunucu odası

Çeşitli komiteler halihazırda veri merkezlerinde doğru akım kullanımını hakkında araştırmalar yapıyor. Uygun DC uyumlu bileşenlerin seçimi operasyonel emniyet için çok önemlidir. Bunun için zaten yenilikçi teknolojilerle güvenilir çözümler sunuyoruz. Bu teknolojinin artan öneminin bir işareti olarak standartlar ve en iyi uygulamalar hızla geliştirilmektedir. DC altyapısına yapılan yatırımlar uzun vadede daha yüksek verimlilik, daha düşük kayıplar ve yenilenebilir enerjilerin daha iyi entegrasyonu ile karşılığını verir. Bugün DC'ye yatırım yapmak, veri merkezi güç kaynaklarının geleceğini aktif olarak şekillendirmek anlamına geliyor.

DC teknolojisi, veri merkezleri için daha çevre dostu ve verimli bir geleceğin önünü açıyor. Bu yenilikçi yaklaşımları kullanarak büyümenin sürdürülebilir ve çevre dostu olmasını sağlayabiliriz.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, DC Şebeke Uygulamaları Uzmanı
Tobias Lüke, Phoenix Contact DC Şebeke Uygulamaları Uzmanı
Bir veri merkezindeki sunucu odası

Çözüm Veri merkezleri için verimli güç kaynakları

Veri merkezlerinde DC şebekelerin kullanılması, PV sistemleri ve batarya depolama sistemleri gibi enerji kaynaklarını doğrudan sunucular ve soğutma sistemleri gibi yüklere bağlayarak dönüşüm kayıplarını azaltır. Klasik AC/DC ve DC/AC dönüşüm noktalarının çoğuna artık gerek yoktur. Bu, enerji verimliliğini artırır ve ısı üretimini azaltır. İlgili enerji tasarrufları işletme maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Ayrıca bir DC şebeke, şebeke kararlılığını artırır. Jeneratörlerin, depolama sistemlerinin ve yüklerin doğrudan bağlanması, gerilim dalgalanmalarının daha iyi dengelenebileceği ve pik yüklerin hafifletilebileceği anlamına gelir. Bu sadece kamu elektrik şebekesi üzerindeki yükü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda veri merkezinin arıza güvenliği performansını da artırır.

Bir veri merkezinde DC güç şebekesi uygulaması

Akıllı yük yönetimi ve yenilenebilir enerjilerle birlikte doğru akım şebekesi, yeşil veri merkezleri için sağlam, ölçeklenebilir ve ekonomik bir enerji altyapısı oluşturur. Verimlilik ve kullanılabilirlik konusundaki yüksek gereksinimleri karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Open Compute Project+ (OCP) kapsamında geliştirilmekte olan açık donanım standartları, veri merkezi yüklerinin bir DC güç şebekesine entegrasyonunu önemli ölçüde basitleştirmektedir. Arayüzlerin, rak mimarilerinin ve güç kaynaklarının standartlaştırılmasıyla OCP sistemleri DC şebekelerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu, enerji girişinden yüke kadar uçtan uca bir doğru akım mimarisi oluşturur ve bu da hem işletme maliyetlerini azaltır hem de sistem kararlılığını artırır.

Veri merkezlerinde doğru akım için çözümler

Phoenix Contact'ın All Electric Society Fabrikası gibi projelerde kendini kanıtlamış DC şebeke çözümleri, veri merkezlerindeki DC mimariler için de uygundur. Bunlar arasında AC-DC yüksek gerilim dönüşümü için raka monte güç modülleri, yardımcı DC gerilimleri için QUINT POWER DIN rayı güç kaynakları, güvenli anahtarlama ve koruma için CONTACTRON ELR HDC devre kesiciler, arksız çalışırken takma için ArcZero konnektörler, enerji izleme için EMpro sayaçlar ve Akıllı RTU'lar ve şebeke ölçeğinde depolama entegrasyonu için BPC batarya konektörleri bulunmaktadır. Bu bileşenler birlikte, dönüşüm kayıplarını azaltan ve yenilenebilir enerji ve bataryaların veri merkezlerine entegrasyonunu basitleştiren verimli, güvenli ve ölçeklenebilir DC güç dağıtımı sağlar.

Veri merkezlerinde DC şebekelerin avantajları

  • Azaltılmış dönüşüm kayıpları sayesinde daha yüksek enerji verimliliği
  • Yenilenebilir enerjilerin ve depolama sistemlerinin daha iyi entegrasyonu
  • Azaltılmış karbon emisyonları ve işletme maliyetleri
  • Daha verimli güç dağıtımı sayesinde daha az ısı üretimi
  • Kamu şebekesinden daha fazla bağımsızlık
Ücretsiz web semineri
DC elektrik şebekeleri: Konseptten gerçeğe

Fabrikalardaki DC elektrik şebekeleri artık bir gerçekliktir. Bu web seminerinde, DC teknolojisinin endüstride sürdürülebilirliği nasıl artırdığını pratik örneklerle öğreneceksiniz. DC elektrik şebekelerinin temellerine ilave olarak, bu tür bir şebekenin teknik uygulamasına dair derinlemesine bir anlayış kazanacaksınız.

Web seminerine git
All Electric Society Fabrikası'nda DC-tabanlı alçak gerilim dağıtımı

Veri merkezlerindeki DC şebekeleri için ürünler

Sürekli gelişim, kontrol panosu için yerden tasarruf sağlayan tasarımlar, DC akımlara karşı koruma, haberleşmeli çözümler

İletişim

DC şebekeleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendirelim

İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
DC şebekenizi hayata geçirmenizde size destek olmaktan, ürün ve çözümler konusunda tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız.