Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Dispozitive de măsurare a energiei în campusul IN Datele de bună calitate reprezintă primul pas către o eficiență energetică ridicată. Din acest motiv, Audi a decis să utilizeze dispozitivele de măsurare a energiei EEM-EM377. Află mai multe despre provocările cu privire la planificare și soluțiile implementate.

Camera serverelor
Centrul de date al AUDI AG de sus

Centrul de date sprijină proiectele viitoare ale AUDI AG cu hardware și software moderne (sursă imagine: Audi Mediacenter)

Bază de date pentru o eficiență energetică ridicată Dispozitive de măsurare a energiei în centrul de date Audi din campusul IN

Campusul IN, un proiect al Audi AG și al orașului Ingolstadt, este construit pe terenul unei foste rafinării din Ingolstadt. Prima fază de construcție cuprinde centrul de siguranță auto al Audi, care a fost finalizat în 2023. Pentru următoarea fază a fost, de asemenea, planificat un centru nou de date cu componente IT moderne pe o suprafață de 2.000 m². Centrele de date sunt infrastructuri care consumă multă energie, al căror consum de energie trebuie optimizat pentru un viitor sustenabil. Audi a decis să utilizeze contoare de energie de la Phoenix Contact. Acest lucru asigură o bază de date bună și, în consecință, un management eficient al energiei. Pe această bază se identifică potențiale și se implementează măsuri pentru a crește eficiența energetică.

Supape ale unui sistem de răcire pentru centrul de date

Sistem propriu de răcire: producție în centrala de răcire și distribuție în funcție de cerere către camerele serverelor pentru o temperatură constantă în funcție de anotimp și performanță (sursă imagine: Audi Mediacenter)

Provocare Sistem de management al energiei pentru optimizarea consumului de energie

Mediul din centrul de date trebuie să aibă întotdeauna aceeași temperatură. Deoarece elementele electronice de putere integrate generează multă căldură, răcirea este un consumator major de energie. Audi s-a confruntat cu provocarea de a reduce cerințele ridicate de energie ale centrului său de date, în special în vremuri cu costuri energetice crescute și cu necesitatea de a reduce emisiile de CO2. Planificarea, construcția și operarea au fost realizate pe baza DIN EN 50600, care prevede implementarea unui sistem de management al energiei. Împreună cu Congiv GmbH, Audi a dezvoltat un sistem personalizat de management al energiei (EMS) pentru a reduce cerințele de energie și costurile ridicate din centrele de date și pentru a proteja mediul. EMS înregistrează, consolidează, vizualizează și analizează toate valorile legate de energie.

Se înregistrează aproximativ 60 de valori electrice per contor, de exemplu curent, tensiune, putere activă, reactivă și aparentă, energie (kWh) și factor de putere (cosPhi). Cele patru contoare trifazate instalate într-o cutie de distribuție colectează [...] până la 240 de valori măsurate.

Christian Kraus
Imagine tip portret cu Christian Kraus

Sursă imagine: Audi Mediacenter

Patru contoare de energie în cutia de distribuție de deasupra rack-urilor pentru servere

Contoarele de energie certificate MID din seria EEM-EM377 sunt utilizate pentru măsurarea puterii active în rețele de până la 500 V/80 A (sursă imagine: Audi Mediacenter)

Soluție Contoare de energie cu funcții de comunicare pentru un management eficient al energiei

Phoenix Contact furnizează 1.200 de contoare de energie trifazate (EEM-EM377) pentru centrul de date, care monitorizează și controlează eficiența energetică. Aceste contoare sunt compacte, ușor de configurat și măsoară diferite valori electrice. Un sistem de bare colectoare conectează serverele, elementele de stocare și componentele de rețea, iar EEM-EM377 trimite date către EMS prin Ethernet. Gateway-urile IoT moderne, bazate pe echipamentul industrial Raspberry Pi permit conectarea și managementul datelor contorului, care sunt prelucrate și monitorizate în timp real. Aceste date ajută compania Audi să optimizeze consumul de energie și să îmbunătățească eficiența energetică, ceea ce reprezintă un pas către All Electric Society, un viitor cu electrificare cuprinzătoare și alimentare sustenabilă cu energie.

Descărcare
Raport de referință complet

Dorești să afli mai multe despre implementarea unui centru de date eficient din punct de vedere energetic? Află mai multe despre măsurile și soluțiile utilizate de Audi. Lasă-te inspirat de modul în care și tu poți beneficia de aceste tehnologii.

Descarcă acum
Raport de referință: dispozitive de măsurare a energiei în campusul IN

Rezultat

Dispozitivele EMpro de la Phoenix Contact oferă o integrare simplă în sistemele existente și permit utilizarea eficientă a datelor înregistrate. Dispozitivele de măsurare a energiei EEM-EM377 trimit datele necesare la AUDI AG. Analiza lor arată care sunt pârghiile care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți în continuare eficiența energetică. Reducerea consumului de energie în centrele de date reprezintă un pas suplimentar către All Electric Society. Aceasta descrie o lume în care energia generată sustenabil este disponibilă în cantități suficiente și la un preț rentabil. Phoenix Contact permite industriilor să atingă acest obiectiv cu ajutorul produselor, soluțiilor și serviciilor sale.