Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IO-Link

IO-Link è la prima tecnologia IO standardizzata al mondo per la comunicazione con sensori e attuatori.
Comunicazione tramite IO-Link
Logo IO-Link

Cos'è IO-Link?

IO-Link è la prima interfaccia I/O standardizzata al mondo. Questa tecnologia si è affermata come standard di comunicazione nella costruzione di macchine e impianti. Il numero di prodotti utilizzati con l'interfaccia IO-Link è in rapida crescita. Lo standard di comunicazione offre molti vantaggi, crea nuove opzioni di applicazione e contribuisce a temi importanti come l'Industrial Internet of Things (IIoT). Per definizione, IO-Link è un protocollo di comunicazione punto-punto aperto e seriale per il collegamento di sensori e attuatori a un sistema di automazione.

IO-Link Safety implementa una comunicazione sicura fino all'ultimo metro. In questo modo, anche nel settore della sicurezza funzionale, gli utenti beneficiano dei vantaggi tipici di IO-Link, come la semplice parametrizzazione tramite IODD o la rapida sostituzione del dispositivo.

I vantaggi di IO-Link

  • Aumento della produttività
  • Semplificazione dei processi di installazione, manutenzione e sostituzione
  • Maggiore disponibilità e accuratezza dei dati
  • Risoluzione dei problemi tramite diagnostica remota
Lampada di segnalazione in produzione

Produttività

Gli IO-Link Device forniscono al controllore dati di stato dettagliati. Questi dati sono d'aiuto nella pianificazione della manutenzione perché consentono di identificare rapidamente i problemi. Ad esempio, se l'utente riceve un avviso di sensore inquinato, ad esempio ogni sei mesi, è possibile pianificare una pulizia due volte l'anno in orari convenienti. Il rilevamento degli errori in tempo reale dei dispositivi consente inoltre di contenere i costi operativi riducendo al minimo i tempi di inattività non programmati.

Installazione in quadro elettrico

Semplicità

Tutto in IO-Link è semplice. L'installazione è semplice in quanto è possibile utilizzare cavi e connettori standard. La manutenzione è semplice in quanto è possibile monitorare i sistemi e apportare modifiche alle impostazioni. La funzione di rilevamento degli errori degli IO-Link Device consente di determinare rapidamente e facilmente la causa di un problema. Anche la sostituzione è facile grazie ai dati di parametrizzazione memorizzati nel controllore. Se è necessario sostituire un IO-Link Device, i parametri memorizzati vengono trasferiti automaticamente al nuovo IO-Link Device senza l'uso di un dispositivo di programmazione. In questo modo l'impianto è rapidamente nuovamente pronto all'uso.

Analisi dei dati su schermo

Maggiore disponibilità e accuratezza dei dati

I sensori analogici senza IO-Link sono spesso soggetti a molteplici conversioni A/D prima che i dati arrivino al controllore, con conseguenti errori. Nel caso degli IO-Link Device si verifica una sola conversione A/D. Ciò aumenta la precisione della misurazione e quindi dell'intero processo.

Configurazione remota al PC

Configurazione remota

È possibile modificare i parametri degli IO-Link Device dal desktop reagendo ai messaggi di stato. In questo modo non è più necessario disattivare la linea di produzione e accedere fisicamente ai dispositivi per eliminare gli errori.

Componenti di un sistema IO-Link

L'architettura di un sistema IO-Link è costituita da un controllore, un master IO-Link e uno o più IO-Link Device. Essi sono collegati tramite un semplice cavo a 3 fili, non schermato, che semplifica l'installazione e riduce i costi.

Image Map interattiva: Componenti di un sistema IO-Link
Master IO-Link
Il master mette a disposizione del controllore sovraordinato l'interfaccia, controlla la comunicazione con gli IO-Link Device collegati e salva i dati di parametrizzazione e il file IODD (IO Device Description). Questo file contiene una descrizione del dispositivo e informazioni sui parametri di IO-Link Device, inclusi produttore, codice articolo, funzionalità, ecc.
PLC (Controllore a logica programmabile)
Il controllore viene utilizzato per monitorare lo stato degli ingressi e gestire lo stato delle uscite. Per l'elaborazione dei dati di sicurezza è necessario un controllore di sicurezza.
IO-Link Device
Si intendono tutti i sensori o attuatori intelligenti collegati al sistema, come I/O, convertitori, relè di sicurezza, motorstarter o interruttori di protezione. Con riferimento a IO-Link, intelligente significa che un dispositivo possiede dati di identificazione, ad esempio una designazione di tipo, un numero di serie o dati di parametrizzazione. Tali dati possono essere letti tramite il protocollo IO-Link. Inoltre, IO-Link Device può fornire dati diagnostici dettagliati che possono essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione preventiva.
Attuatore
Un attuatore è un dispositivo di uscita che converte i segnali elettrici e la corrente in movimento meccanico per controllare i dispositivi meccanici.
Sensore
Un sensore è un dispositivo che misura una grandezza fisica (ad es. temperatura, pressione o posizione), registra e visualizza i valori o fornisce feedback.
Master IO-Link Safety
Oltre ai compiti di un classico master IO-Link, il master IO-Link Safety consente una comunicazione sicura nell'ambito della sicurezza funzionale. Oltre ai classici IO-Link Device non sicuri, è possibile collegare qui IO-Link Device di sicurezza, come sensori di sicurezza, sensori di sicurezza tramite OSSDe, attuatori di sicurezza, nonché dispositivi di sicurezza misti (ad es. dispositivi meccatronici).
IO-Link Safety
Il nuovo standard: comunicazione sicura fino all'ultimo metro. IO-Link è un protocollo di comunicazione punto-punto aperto e seriale per il collegamento di sensori e attuatori a un sistema di automazione.
Maggiori informazioni su IO-Link Safety

Cosa può fare un IO-Link Device che un sensore standard non può fare?

Gli IO-Link Device offrono tre tipi di dati:

  • Dati di processo: informazioni di stato che IO-Link Device legge e invia al master IO-Link o informazioni che il master IO-Link invia a IO-Link Device. In questo processo vengono trasmesse anche le informazioni di stato. Ciò consente di verificare se i dati di processo sono validi. Un esempio di dati di processo: la distanza misurata da un sensore di distanza.

  • Dati di servizio: informazioni che possono essere scritte su IO-Link Device o lette da IO-Link Device. Esempio: il numero di modello o di produttore del sensore aiuta a identificare un dispositivo o a configurarne uno nuovo.

  • Dati eventi: notifiche come messaggi di errore inviati dal dispositivo IO-Link al master IO-Link non appena si verifica l'evento, come il surriscaldamento.

Prodotti IO-Link

La nostra gamma di prodotti per la comunicazione fino all'ultimo metro: