Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Logo Bluetooth

Affidabile come un cavo

Il Bluetooth è spesso la tecnologia radio appropriata qualora si necessiti di una trasmissione veloce e affidabile dei dati di controllo, in condizioni industriali critiche. Le particolari funzionalità del Bluetooth garantiscono un collegamento radio estremamente affidabile e resistente, che è inoltre installabile in modo facile e veloce. Basta accendere il Bluetooth e il dispositivo è pronto per l'utilizzo. Questa tecnologia funziona su migliaia di applicazioni da diversi anni. Per questo il Bluetooth si è affermato come soluzione di comunicazione per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o segnali I/O a componenti macchina mobili o rotanti, in particolare nel campo della costruzione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Comunicazione radio particolarmente affidabile e resistente
  • Configurazione semplice e veloce
  • Possibilità di azionare in parallelo varie stazioni radio senza interferenze
  • Ottima coesistenza con WLAN 802.11

Trasmissione semplice e rapida di dati di comando in condizioni difficili

Il Bluetooth è una tecnologia radio nota soprattutto nel settore degli accessori per computer e della rete mobile. Il Bluetooth tuttavia ha anche proprietà eccellenti, utili per l'impiego nelle reti di automazione industriale.

Per questo motivo il Bluetooth si è affermato come soluzione di comunicazione nel settore della costruzione di macchine e impianti ed è particolarmente indicato per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o di segnali I/O a porzioni di macchine mobili o rotanti. Il Bluetooth si basa sullo standard internazionale IEEE 802.15.1 e opera nella banda ISM da 2,4 GHz utilizzabile in tutto il mondo.

Realizzare un collegamento radio affidabile e stabile in modo semplice

Il Bluetooth si contraddistingue per la sua comunicazione radio estremamente stabile, in grado di funzionare in modo affidabile anche nelle condizioni industriali più difficili. Ciò è dovuto al fatto che la trasmissione dei dati avviene secondo il metodo a salto di frequenza, nel quale il canale di trasmissione cambia dopo ogni trasmissione di dati, fino a 1.600 volte al secondo. Questa ridondanza di canale, con un massimo di 79 canali di trasmissione, rende il Bluetooth estremamente insensibile alle interferenze nella banda di frequenza.

Il Bluetooth permette così di creare collegamenti radio particolarmente affidabili, una delle condizioni essenziali per una comunicazione Safety (PROFIsafe, SafetyBridge, ecc.). I moduli Bluetooth di Phoenix Contact sono facilissimi da usare, dal momento che il collegamento per la comunicazione può essere stabilito semplicemente premendo un tasto.

Topologia: Tipiche strutture di rete Bluetooth

Tipiche strutture di rete Bluetooth

Funzionamento in parallelo di molti collegamenti radio

Il Bluetooth è particolarmente indicato per l'uso in applicazioni di reti wireless di piccole dimensioni e statiche con pochi utenti. Le reti Bluetooth tipiche sono semplici strutture punto-punto o piccole reti a stella con massimo sette utenti.

La tecnologia Bluetooth consente il funzionamento in parallelo di tali applicazioni, senza interferenze. In questo il Bluetooth si differenzia sensibilmente da Wireless LAN: con la WLAN si possono realizzare reti di grandi dimensioni con molti utenti. Tuttavia solo poche di queste reti possono funzionare in parallelo.

Eccezionale coesistenza con WLAN

Sia Bluetooth che WLAN operano nella banda di frequenza di 2,4 GHz. Pertanto eventuali conflitti (interferenze) e disturbi reciproci sono preprogrammati.

Rappresentazione coesistenza di Bluetooth e Wireless LAN grazie a AFH e Black Channel List

Buona coesistenza di Bluetooth e Wireless LAN grazie a AFH e Black Channel List

Il Bluetooth è dotato di un buon meccanismo di coesistenza automatico: il cosiddetto Adaptive Frequency Hopping (AFH). L'AFH riconosce i sistemi WLAN a partire da un'occupazione del mezzo di trasmissione dal 10% fino al 15% ed esclude automaticamente i canali occupati da WLAN dal proprio utilizzo.

Per escludere fin dall'inizio eventuali interferenze e per una pianificazione efficace della frequenza, con i moduli Bluetooth industriali di Phoenix Contact, si possono escludere manualmente dall'utilizzo fino a tre canali riservati alla WLAN. I moduli Bluetooth trasmettono quindi sulle gamme di frequenza non utilizzate tra i canali WLAN e non interferiscono con WLAN.

Esempi applicativi Campi di applicazione tipici dell'Industrial Bluetooth

Stazione di automazione sull'acqua
Sistemi a rotazione rapida
Comunicazione con i dispositivi Bluetooth in una produzione
Gru industriale
Stazione di automazione sull'acqua

Una comunicazione di controllo wireless affidabile è possibile su distanze fino a 200 m.

Sistemi a rotazione rapida

La comunicazione affidabile con le stazioni di automazione rotanti veloci, ad esempio su macchine per l'avvolgimento di cavi, non è un problema per la connessione Bluetooth.

Comunicazione con i dispositivi Bluetooth in una produzione

Grazie alla compatibilità con Bluetooth e il profilo PAN, anche altri dispositivi Bluetooth con profilo PAN, ad esempio lo scanner di codici a barre, possono essere collegati alla rete Ethernet tramite il BT EPA.

Gru industriale

In ambienti industriali difficili la tecnologia Bluetooth consente una comunicazione via radio resistente e affidabile dei dati di controllo.