Direttiva sui misuratori MID Measuring Instruments Directive

Un quadro elettrico con contatori di energia MID di misurazione diretta della corrente EMpro

La direttiva MID, Measuring Instruments Directive, stabilisce regole univoche a livello europeo per la vendita e la messa in servizio dei misuratori. I misuratori sono importanti per il commercio, le utenze e l'industria perché assicurano l'accuratezza delle misurazioni e contribuiscono alla trasparenza e all'equità nelle transazioni commerciali.

Background legale Cosa viene regolamentato nella MID?

La direttiva MID 2014/32/UE è entrata in vigore il 20 aprile 2016 e segue la 2004/22/CE. Ciò significa che gli stati dell'UE e dell'EFTA (+ la Turchia) sono obbligati a recepire questa direttiva nel diritto nazionale.

Cosa viene regolamentato nella MID?
Le parti dell'articolo 1 - 54 stabiliscono gli obblighi per gli operatori economici di garantire i requisiti minimi per l'uso legale. Nell'UE, vari tipi di misuratori, compresi i contatori di elettricità per il consumo effettivo, sono regolamentati in modo uniforme dall'introduzione della MID. I requisiti essenziali sono descritti nell'allegato I della MID.

I requisiti essenziali descrivono, tra l'altro, i requisiti di stabilità, ripetibilità e siglatura dei dispositivi. Inoltre, si applicano requisiti specifici in ulteriori allegati. Per i contatori di elettricità, l'energia attiva deve essere sempre indicata in kWh o MWh nel display.

Edificio dall'esterno

Campi di impiego Nuclei privati, ambito commerciale e industria leggera

La MID costituisce una base uniforme per la fatturazione. Gli standard unici riguardano la verifica iniziale nel processo di fabbricazione, l'immissione sul mercato e la messa in servizio iniziale. Dopodiché si applica la legge nazionale sul periodo di validità della taratura e le tasse di ricalibrazione. I contatori di elettricità MID aiutano a fatturare il consumo effettivo nelle case private, in ambito commerciale e nell'industria leggera.

Importante: la MID non vale per la fatturazione nell'industria pesante o di energia reattiva e apparente!

Quadro elettrico con diversi tipi di misuratori

Gamma di prodotti Quali prodotti sono regolamentati dalla MID

I dieci tipi di misuratori regolamentati dalla direttiva comprendono i contatori di gas, calore, acqua ed elettricità per il consumo effettivo.

All'interno del misuratore del tipo di contatore di elettricità sono presenti diverse caratteristiche per il consumo effettivo. La tecnica di misurazione può essere definita elettronicamente (incl. display) o elettromeccanicamente (come un misuratore Ferraris).

Inoltre, i contatori elettrici possono funzionare con o senza convertitori esterni. Importante: i convertitori non sono regolamentati dalla MID!

Paragrafi Logo

Procedure di valutazione della conformità I produttori hanno diverse opzioni

Nelle procedure di valutazione della conformità, si fa una distinzione generale tra le combinazioni di moduli B+D, B+F o H1. Il risultato delle diverse procedure è equivalente e deve essere ottenuto dal produttore. Modulo B: esame UE del tipo (conformità del tipo alla direttiva), Modulo D: sistema di gestione della qualità per il processo di produzione (produzione in serie, prodotto finale), Modulo F: verifica iniziale del prodotto finale, Modulo H1: sistema QM completo (completato da un esame della bozza). Gli audit e le verifiche sono effettuati da organismi appositamente nominati.

Siglatura MID Come riconoscere i dispositivi conformi?

Image Map interattiva: contatore di energia MID
Siglatura MID
Da sinistra a destra: marcatura CE, marchio metrologico e anno di applicazione [Mxx], numero di identificazione dell'organismo notificato [xxxx] e numero del certificato di esame del tipo.